Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  werkbänke/zubehör  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema werkbänke/zubehör
^

Die Werkbank - der optimal organisierte Arbeitsplatz

Eine Werkbank ist ein ergonomischer Arbeitstisch, der sich durch spezielle Vorrichtungen und eine große Arbeitsfläche auszeichnet. War sie früher meist nur ein einfacher Holztisch mit Schraubstock, so hat sich die Werkbank im Laufe der Jahre zu einem multifunktionalen Arbeitsbereich entwickelt, der sich individuell an die Bedürfnisse seines Nutzers anpassen lässt. Neben reinen Industriewerkstätten findet man die Werkbank heutzutage u. a. auch in der Schmuckbranche, der Medizin oder in der Freizeit. Die Basis einer Werkbank bildet meist ein pulverbeschichtetes Metallgestell, dass serienmäßig mit einer massiven Bucheplatte bestückt wird. Je nach Einsatzbereich und Wunsch werden aber auch verschiedene Arten von Oberflächen für die Arbeitstische angeboten. Die Bestückung reicht von Kunststoffbeschichtungen über verzinkte Blechbeläge bis hin zu feuerfesten Untergründen.

Modelle und Einsatzbereiche der Werkbank

Bei der Ausführung der Werkbank kommt es ganz auf den Einsatzbereich an. Der Markt bietet bereits einige branchenspezifische Komplettangebote wie:
  • Tischlerwerkbänke (auch Hobelbänke genannt) bestehen aus Holz und sind beispielsweise mit Führungsprisma und/oder Zangenschlüssel ausgestattet für den Einsatz in der Schreinerei.
  • Montagewerkbänke bestehen meist aus Feinblech und sind bereits mit Schubladen und Schraubstock mit Kippfunktion bestückt. Sie eignen sich für den Einsatz u. a. in Schlosserei oder Montage.
  • Rollwerkbänke sind aus Feinblech gefertigt und aufgrund der Rollfunktion für den mobilen Einsatz ideal. Sie verfügen über viele Schubladen oder Fächern, weshalb sie zum Beispiel in KFZ-Werkstätten eingesetzt werden.
  • Gruppenwerkbänke schaffen Platz. Fassen Sie gleiche oder ähnliche Arbeitsplätze z. B. an einer sechs- oder achteckigen Werkbank zusammen. So können mehrere Personen gleichzeitig ihre Arbeit verrichten, ohne sich dabei gegenseitig zu behindern.
  • Hobby-Werkbänke sind besonders variabel und bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in der Freizeit.

Erweitern Sie Ihre Werkbank mit dem passenden Zubehör

Mit wenig Aufwand lassen sich Werkbänke auch spezifisch nach Ihren Bedürfnissen zusammen stellen. Einige Händler bieten diesen Service bereits an und liefern Werkbänke mit frei wählbarem Zubehör. Achten Sie beim Aufrüsten jedoch immer auf die Angaben des Herstellers, denn nicht immer sind alle Teile miteinander kompatibel.
Montieren Sie beispielsweise Ablageböden oder Schubladen, um Stauraum für Dinge zu schaffen, die möglichst immer griffbereit sein sollten wie z. B. Werkzeuge oder Hilfsstoffe in der Montage. Verschiedene Spann- und Haltevorrichtungen erleichtern Ihnen u. a. Schleifarbeiten oder bieten die Möglichkeit, Hilfsgeräte wie Lupen oder Leuchten an der Werkbank zu befestigen. Auch Kleinteile können so einfacher bearbeitet werden. Für diese Vorrichtungen werden zudem auch praktische Kippfunktionen angeboten, die es Ihnen erlauben, gerade nicht verwendete Vorrichtungen einfach von der Arbeitsfläche verschwinden zu lassen.
So genannte Energieaufsätze ermöglichen den direkten Einsatz von elektrischen Werkzeugen oder Lampen. Mit Trägersäulen lassen sich Lochplatten an der Bank befestigen. Diese können mit Hilfe von verschiedenem Befestigungszubehör wie Bohrerhaltern, Bügelhaken, Sichtkästen oder Werkzeugklemmen bestückt werden. Auch die Anbringung von Monitoren oder Zeichnungshaltern ist denkbar.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext werkbänke/zubehör, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG