Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Weitere Sanitätshausartikel  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Weitere Sanitätshausartikel“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Weitere Sanitätshausartikel
^

Weitere Sanitätshausartikel zum Heilen, Pflegen und Wohlfühlen

Neben den speziellen Sanitätshausartikeln wie Bandagen, Orthesen, Sanitätsschuhen sowie Sohlen und Polstermaterial oder Bekleidung für Therapiezwecke bzw. zur Erleichterung der Pflege gibt es noch weitere Sanitätshausartikel wie  Geräte und Zubehör für Inhalationstherapien oder Hilfsmittel für die allgemeine Versorgung, beispielsweise die Haut- und Haarpflege sowie die Mundpflege.

Inhalationstherapien

Das Feld ist weitreichend, wenn man an medizinische Inhalationstherapien mit Sauerstoff und Sauerstoff-Inhalationsgerät denkt oder an Bereiche der physikalischen Medizin, wo die Schleimhäute der Atemwege mit verschiedenen Inhalaten und Kunststoffinhalatoren beeinflusst werden. Da die Schleimhäute durch die Behandlungen auch austrocknen könnten, gehören auch Luftbefeuchter zur Inhalationstherapie.

Wärmflaschen

Neben behaglicher Wärme verfolgt die Nutzung einer Wärmflasche auch medizinische Zwecke wie Kreuz- oder Bauchschmerzen zu lindern oder Verspannungen zu lösen.

Haut- und Pflegeschaum

Haut- und Pflegeschaum ist dort im Einsatz, wo es um eine schnelle und pflegende Reinigung der Haut geht. Den Schaum gibt es in Sprühdosen oder auch Pumpflaschen. Haut- und Pflegeschaum wird für Patienten benutzt, die bettlägerig sind oder an Inkontinenz leiden. Der Schaum reinigt schonend, gründlich und geruchsbindend.

Hautpflegetücher

Hautpflegetücher erleichtern die Versorgung empfindlicher Haut mit pflegenden Substanzen wie Aloe Vera oder Mandelöl. Im Gegensatz zu Cremes wird mit den Tüchern nur eine dünne Schicht aufgetragen, die sofort von der Haut aufgenommen wird.

Kopfschneider

Kopfschneider sind eine besondere Art von Nagelschere, die es ermöglicht jemand anderem Fuß- oder Fingernägel zu schneiden. Wie bei einer Beißzange liegt hier die Schneidekante gegenüber dem Griff.

Moorsalbe

Moorsalbe wird bei müden und schweren Beinen einmassiert und steigert das Wohlbefinden, weil die Beine dadurch gleichzeitig belebt und beruhigt werden. Moorsalbe kann auch zur Intensiv-Behandlung bei Verspannungen von Hals, Nacken und Rücken Entspannung bringen.

Mundpflegestäbchen

Bereiche, die man mit der Zahnbürste nicht komplett erreicht, zum Beispiel die Wangentaschen, können mit Mundpflegestäbchen gereinigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.