Die Bad-Rosette schützt, verziert und schont Türen sowie Schlösser
Die Bad-Rosette als
Innentürbeschlag wird auf die Stelle aufgesetzt, die ein Schloss oder Verschließriegel enthalten soll. Sie ist passgenau an das jeweilige Schloss oder den Verschließriegel angeglichen und bietet der
Tür einen breitflächigeren Beschlag als die eigentlichen Verschließvorrichtungen. Die Bad-Rosette kann aus Kunststoff, Edelstahl, Edelmetall, Weichmetall, Messing, Kupfer uvm. gefertigt sein. Kunststoff und Weichmetall bieten die einfachsten Ausführungen und empfehlen sich, wenn der Verschließriegel nicht zu häufig genutzt wird,. Edelstahl und Messing bieten einen sehr stabilen Schutz für die Verschließvorrichtung und empfehlen sich, wenn diese besonders häufig genutzt werden.
Ausführungen der Bad-Rosetten
Bad-Rosetten für Schließsysteme gibt es in verschiedenen Ausführungen. So wird das Bad entweder mit Riegel oder Schlüssel verschlossen. Entsprechend ist die Bad-Rosette ausgestattet. So gibt es Modelle für Riegel, bestehend aus Vorder- und Rückteil. Auf diese Weise ist auf der Außenseite des Badzimmers sichtbar, ob der Riegel verschlossen ist. Modelle für ein Schloss werden in der Regel im Set angeboten. Es setzt sich aus einer Rosette für das Schloss und einer für die Türklinke zusammen.
Neben dem Schutz spielt auch das Design eine Rolle
Bad- sowie WC-Rosetten als Innentürbeschläge bieten in erster Linie Schutz für Türen und sicheren Halt für Schließvorrichtungen und Türgriffe. Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Ausführungen können Sie auch das zu Ihrer Einrichtung passende Design wählen. Neutral sind z. B. die Edelstahlrosetten, die sich jedem Stil angleichen. Bad-Rosetten aus Kunststoff erlauben viele Farbvarianten und Modelle aus Messing sowie Edelmetalllegierungen fügen sich gut in ein gehobenes Ambiente ein. Mit der richtigen Material-, Farb- und Designwahl lassen sich Akzente setzen, die das Gesamterscheinungsbild auch in den Details widerspiegeln.