Wassersteckdosen – Wasser Marsch an Ort und Stelle
Mit Wassersteckdosen wird bequemes Wasserzapfen in Parkanlagen, auf dem Firmengelände und allen anderen Grünflächen ohne lästiges Schlauchgewirr möglich. Die Wassersteckdosen werden im Rahmen der
Bewässerungstechnik dauerhaft und unterirdisch im Boden installiert und sorgen für eine bequeme Wasserabnahme an Ort und Stelle.
Die Installation von Wassersteckdosen
Verlegerohre werden unterirdisch von der Wasserleitung bis zum gewünschten Entnahmeort verlegt. Dann wird die Wassersteckdose installiert. Schlauchanschlusssysteme, die direkt zur Wassersteckdose passen, sorgen dafür, dass eine leichte Entnahme an der Wassersteckdose möglich wird. Die Adapter werden an den
Schlauch angeschlossen und nach Entfernen der Abdeckung der Steckdose einfach aufgeschoben.
Das Stoppventil
Damit der lästige Gang zum
Wasserhahn erspart bleibt, sollte die Wassersteckdose unbedingt mit einem Wasserstoppventil ausgestattet sein. Dieses bewirkt, dass beim Abziehen des Schlauches ein sofortiger Verschluss entsteht. Der durch erneutes Aufstecken des passenden Adapters wieder gelöst wird. Es geht somit kein Tropfen Wasser ungenutzt verloren.
Schutz vor Verschmutzungen
Damit die Wassersteckdose immer in Takt bleibt, muss darauf geachtet werden, dass sie nicht verschmutzt wird. Eine Abdeckung und ein abnehmbares Schmutzsieb sind hier die richtige Lösung. Wichtig ist, dass die Abdeckung robust ist und auch durch Stöße und Belastungen beschädigungsfrei bleibt. Ein leicht zu entnehmendes Schmutzsieb kann unter dem fließenden Wasser einfach abgespült werden. So bleiben sowohl der Anschluss als auch das unterirdische Leitungssystem frei von unerwünschten Ablagerungen und Verstopfungen.
Der Anschluss einer Wassersteckdose
Achten Sie auf passende Anschlüsse und eine ausreichend große Durchflussmenge. Nur so kann gewährleistet werden, dass Sie die Wassersteckdose installieren können und ausreichend Wasser Vorort zur Verfügung haben. Parallel zum Anschluss an das Leitungssystem benötigen Sie das passende Schlauchzubehör. Mit dieser Methode kann der verwendete Schlauch deutlich kürzer gehalten werden, dies bedeutet neben einer dauerhaften Kostenersparnis gleichzeitig einen enormen Gewinn an Arbeitsqualität, da Pflanzen durch lang hinterher gezogene Schläuche nicht mehr beschädigt werden und Sie deutlich agiler bei der Bewässerungsaufgabe sind.