Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Waschlotion  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
spezielle Waschseifen
industrielle Seifen
Spendersysteme

Das Schaumseifensortiment von
Kimberly-Clark Professional™

Die Vorteile der Kimberly-Clark Professional™ Schaumseifen im Überblick:

Auf Hygiene ausgelegt

Ideal für gründliches und effizientes Händewaschen. Dank integrierter Pumpe in den hygienisch versiegelten Kartuschen sorgt jedes Nachfüllen für eine saubere neue Düse.

Einsparung von Zeit und Wasser

Schaumseifen lassen sich schneller von den Händen abspülen als Flüssigseifen, wodurch weniger Wasser verbraucht wird.

Für eine schnellere Wartung und weniger Kosten

Die Kartuschen enthalten bis zu 2.500 Dosierungen und ermöglichen somit bis zu doppelt so viele Anwendungen pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen.

Schnelles Nachfüllen

Die Kartuschen werden durch einfaches Drücken und Einrasten eingesetzt. Ein Kartuschen-Wechsel ist so in unter 6 Sekunden möglich.

Eine nachhaltige und platzsparende Lösung

Die leeren Kartuschen schrumpfen durch Unterdruck automatisch zusammen und können mit Ausnahme der Pumpe recycelt werden.

Für jeden Bedarf die passende Seife

Unübertroffene Hygiene

Waschräume können eine der Hauptquellen für Kontaminationsrisiken sein - behalten Sie die Kontrolle mit Scott® Control™

Zuverlässige Effizienz

Die Kosten für die Versorgung des Waschraums haben Einfluss auf das allgemeine Geschäftsergebnis - verbessern Sie Ihre betriebliche Effizienz mit Scott® Essential™

Scott® Control™
Antibakterielle Schaumseife

Für die häufige Anwendung

  • Ohne Farb- und Duftstoffe
  • Antibakteriell, wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen (Norm EN1499 entsprechend)
  • Triclosan-frei

Scott® Essential™
Schaumseife für die tägliche Verwendung

Für mehr Effizienz und eine einfache Wartung in stark frequentierten Waschräumen
  • Parfürmierte, zart duftende Handseife
  • Hypoallergen getestet
  • Hautfreundlich dank feuchtigkeitsspendender Inhaltsstoffe
  • Kosteneffiziente Händehygiene ohne Kompromisse bei der Pflege

Ein unvergleichliches Erlebnis

Gesteigerten Komfort, wie man ihn von zu Hause kennt mit Kleenex®

Kleenex® Botanics™
Luxuriöse Duftschaumseife

Für hohen Komfort bei der Einhaltung hoher Hygienestandards
  • Mit botanischen Extrakten und natürlichen, antibakteriellen Wirkstoffen
  • Dermatologisch getestet
  • In drei unterschiedlichen Düften
  • Ideal für kleine Waschräume, Duft wird in den Raum abgegeben
  • dermatologisch getestet, geeignet für häufiges Händewaschen
  • mit Umweltzeichen zertifiziert
  • sehr ergiebig
  • 2500 Portionen pro Kartusche

Schaumseife senkt den Wasserverbrauch

Verwendet man Schaumseife anstelle herkömmlicher Flüssigseife oder Waschlotionen, sinkt allein dadurch der Wasserverbrauch beim Händewaschen um 16-45%.

Das entspricht bei 100 Beschäftigten potenziellen Wassereinsparungen von bis zu 56.000 l pro Jahr.
bis zu 45% weniger

Spender für Hautreinigungs- und pflegeprodukte

  • Universelle Spender - alle Kartuschen passen in alle Spender
  • Hygienische Spender - keine verbauten Pumpen, mit einem Wisch sauber
  • Robuste Spender
  • einfach nachzufüllen

Über Kimberly-Clark Professional™ »

Kimberly-Clark Professional™ (KCP) wurde vor fast 150 Jahren gegründet und steht für Qualität und Funktionalität. Zum KCP Sortiment gehören neben der persönlichen Schutzausrüstung von KleenGuard® Waschraumprodukte der Marken Kleenex® und Scott® sowie Wischtücher der Marke WypAll®. Der Fokus des Unternehmens
liegt hierbei auf großen Bürogebäuden (Large Offices), öffentlichen Einrichtungen, dem Gesundheitswesen sowie der produzierenden Industrie.

Bei Mercateo finden Sie eine große Auswahl
Spenderseifen von Kimberly-Clark Professional*.

Weitere Informationen zum Thema Waschlotion
^

Spenderseife – nutzen Sie die Vorteile der Flüssigseife

Über das Händewaschen machen sich die wenigsten Personen Gedanken. Damit möchte Mensch eigentlich nicht viel Zeit vergeuden. Um die Hände möglichst schnell waschen zu können, sollte Spenderseife verwendet werden. Durch einen Knopfdruck wird die erwünschte Seifenmenge abgegeben. Bevor bei einem Seifenstück genügend Substanz freigesetzt wird, muss der Block erst ausreichend angefeuchtet werden.

Hygiene

Die Spenderseife ist auch von hygienischem Standpunkt aus betrachtet wesentlich besser. Das Seifenstück wandert wortwörtlich durch zahlreiche Hände und nimmt dort Bakterien und Keime auf, welche sich im feuchten Milieu rasant vermehren. Das Sauberkeits-Utensil wird somit zu einer tickenden Bakterienschleuder, welche ein immenses Gesundheitsrisiko beinhaltet. Spenderseife eignet sich aus vielen Gründen für die Verwendung auf Gemeinschaftstoiletten von Firmen als auch auf öffentlichen Toiletten.

Technische Vorteile eines Seifenspenders

Ein Seifenspender kann äußerst einfach bedient werden. Falls die Hände mal zu stark verschmutzt sind, kann der Seifenspender auch mit Ellenbogen oder Unterarm betätigt werden. Die Seife wird dabei genau dosiert und ist immer sauber und steril.

Begleiterscheinungen - die Reinigung

Der Seifenspender macht keine Arbeit. Seifenstücke hinterlassen hingegen unschöne Flecken und Reste, welche nicht immer leicht zu entfernen sind. Bei der Reinigung muss bei einem Seifenspender nichts bereut werden. Durch diesen bleiben Armaturen und Keramik nämlich frei von Verunreinigungen.

Seifenspender - eine große Hilfe für Senioren

Die Nutzung von Spenderseife ist insbesondere auch für Senioren vorteilhaft. Senioren und Menschen mit Behinderungen haben die Seife immer griffbereit. Die sterile und saubere Reinigung ist bei älteren Personen wesentlich wichtiger als bei Jüngeren, da diese um ein Vielfaches krankheitsanfälliger sind. Stückseife kann außerdem schnell zu Boden fallen. Da sich Senioren nicht gerade immer an einer blühenden Vitalität und Gesundheit erfreuen, fällt das Aufheben der Seife zumeist schwer. Solche Vorkommnisse können durch einen fest installierten Seifenspender verhindert werden. Dieser kann bei richtiger Montage einiges Gewicht tragen und rutscht zudem nicht hin und her.
Darüber hinaus muss angemerkt werden, dass der Seifenspender sehr einladend und dekorativ aussieht. In Punkto Design ist er der Stückseife auf jeden Fall überlegen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.