Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wartezimmerstuhl

  Wartezimmerstuhl  (1.470 Angebote unter 27.088.168 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wartezimmerstuhl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wartezimmerstuhl"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   98   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wartezimmerstuhl
^

Der Wartezimmerstuhl - er ist sehr geduldig

Wartezimmerstühle werden immer dann eingesetzt, wenn jemand auf einem Stuhl eine gewisse Zeit verbringt, also nicht nur in Wartezimmern, sondern auch z. B. in Kantinen während der Mittagspause. Häufig zu sehen ist der Freischwingerstuhl, ebenso wie der Sitzschalenstuhl oder Standardstuhl mit vier Beinen, Sitzfläche und Rückenlehne. Die Stühle haben je nach Hersteller teilweise auch Armlehnen. Abhängig von der Umgebung passen unter Umständen sogar sehr stilvolle Designerstühle. Ihrer Phantasie sind bis auf die erforderliche Zweckmäßigkeit der Stühle und den Pflegeanforderungen in der Auswahl keine Grenzen gesetzt.

Die Auswahl des Wartezimmerstuhls hängt von mehreren Faktoren ab

Häufig bieten Hersteller Angaben an, die das Einrichten eines Wartezimmers erleichtern wie etwa die Gesamthöhe des Stuhls, die Höhe und Ausmaße der Sitzfläche und die Gesamtbreite des Stuhls mit Armlehnen. So können Sie ausmessen, wie viele Stühle Sie an einer Wand unterbringen können. Viele Hersteller bieten auch gesonderte Angaben zur Tragekraft der Stühle, die bei etwa im Standard bei 100 bis 120 Kilogramm liegt. Ebenso erhältlich sind Stühle mit speziell höherer Tragekraft und größeren Ausmaßen.
Die Stühle eines Wartezimmers sollten mit einem Modell einer Modellreihe ausgestattet werden, um keine unnötige Unruhe in den Raum zu bringen. Je nachdem, wie viele Stühle Sie benötigen, können Sie so durch eine Sammelbestellung möglicherweise weitere Preisvorteile erhalten. Sollten Sie die Stühle nur zu bestimmten Veranstaltungen brauchen, ist es eine Überlegung wert, ob Sie viel oder wenig Lagerplatz haben. Steht Ihnen nur wenig Lagerraum zur Verfügung, sollten Sie darauf achten, dass Ihre Stühle platzsparend übereinander stapelbar sind. In diesem Fall sind Stapelstühle ideal.

Der Wartezimmerstuhl und seine Eigenschaften

Während die Stühle häufig mit beschichteten oder verchromten Stahlrohrbeinen oder Stahlrohrgestellen ausgestattet sind, gibt es die Sitzflächen aus Holz, Kunststoff oder Polypropylen. Anatomisch geformte Sitzflächen sind auf jeden Fall bequemer als ebene Sitzflächen. Für manche Stühle gibt es auch noch Polster für die Sitzflächen, die mit Sitzbezügen in unterschiedlichen Farben dekorativ und einladend hergerichtet werden können; andere Stuhlflächen verfügen schon über eine gepolsterte Sitz- und Rückenfläche. In diesem Fall sollten Sie die Farben der Stühle mit den Farben des Raumes, den Gardinen oder der Raumdekoration abstimmen, um einen professionellen Eindruck Ihrer Einrichtung zu verbreiten. Helle Farben sind auch hierbei als Stuhlpolster wesentlich empfindlicher, was Flecken angeht, und in Kantinenräumen sollten Sie daher eher gedecktere Farben bevorzugen. Wichtig ist auch, sich die Form der Sitzkante anzuschauen. Sie sollte nie scharfkantig, sondern immer leicht abgerundet sein.
Unterschiede gibt es natürlich auch in Form und Polsterung der Armlehnen. Ist die Armlehne nicht statisch mit der Rückenlehne verbunden, so geben manche Stühle die Gelegenheit, dass die Rückenlehne beim Setzen nachgibt und sich so bequem an den Rücken anschmiegt und dennoch ausreichenden Halt bietet.

Der Wartezimmerstuhl und seine Umgebung

Am wenigsten werden die Wartezimmerstühle beansprucht, wenn Ihr Terminsystem klappt. Ihre Besucher werden es Ihnen danken. Im Übrigen können Sie auch die Einrichtung des Wartezimmers zusätzlich zu den Wartezimmerstühlen immer mit weiteren Objektmöbeln praktisch ergänzen, entweder durch kleine Tische, auf denen Zeitschriften zur Verfügung gestellt werden können, oder Regale für Dekoration oder Grünpflanzen. In manchen Wartezimmern steht auch ein Tisch in Schreibtischhöhe, falls der Besucher noch ein Formular ausfüllen muss.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.