| Übersicht | "Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | | |
|
|
ab € 30,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,26* pro Paket |
| |
|
Hein Industrieschilder HEIN-171163 |
€ 1,65* pro Stück |
| |
|
|
€ 5,49* pro Stück |
| |
|
|
ab € 51,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,66* pro Stück |
| |
|
Hein Industrieschilder HEIN-176396 |
ab € 9,90* pro Stück |
| |
|
|
€ 2,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,33* pro Stück |
| |
|
Hein Industrieschilder HEIN-176397 |
ab € 14,95* pro Stück |
| |
|
|
€ 3,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,90* pro Stück |
| |
|
Hein Industrieschilder HEIN-171162 |
€ 2,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,15* pro Stück |
| |
|
Hein Industrieschilder HEIN-178646 |
ab € 1,02* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung | |  | Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung im Betrieb
Das dreieckige, gelbe Schild mit schwarzem Rand und Symbol ist eine Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung. Überall dort, wo mit Strom, Elektrizität und Spannung gearbeitet wird, sollte mit diesem Warnzeichen darauf hingewiesen werden. Es ist ein Sicherheits- und Warnzeichen zugleich, wodurch sich der Schutz von Menschen erhöht und das Unfallrisiko verringert wird. Durch die symbolische Darstellung und den Hinweis auf die Gefahr ist es für jedermann eindeutig zu verstehen. Es weist auch darauf hin, dass ein bestimmter Abstand gehalten werden soll, um Risiken oder Gefährdungen zu vermeiden. Unternehmen, die dieses Warnzeichen an den erforderlichen Stellen befestigen, tragen zur Unfallverhütung am Arbeitsplatz bei.
Die Qualität der Warnschilder
Im Rahmen der Sicherheitskennzeichnung in Unternehmen und Betrieben wird das Schild „Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung“ montiert. Damit die Warnung auch bei schlechter Sicht, wechselnden Temperaturen oder Feuchtigkeitseinwirkungen seine Wirkung behält, empfiehlt es sich beim Kauf, auf einiges zu achten. Grundsätzlich sollten die Warnschilder aus Aluminium oder Kunststoff sein, die eine hohe Temperaturbeständigkeit aufweisen und gegen Feuchtigkeit resistent sind. Weitere positive Eigenschaften sind schwere Entflammbarkeit und eventuell Resistenz gegen schwache Säuren.
Ob man sich für ein Schild aus Aluminium oder Kunststoff entscheidet, hängt davon ab, wo dieses befestigt wird. Auf glatten Oberflächen wie zum Beispiel Türen bieten Kunststoffschilder bzw. Folien eine ausgezeichnete Haftung, während für raue oder unebene Oberflächen eher Aluminiumschilder verwendet werden sollten. Kunststoffschilder und Folien haben den Vorteil, dass diese häufig selbstklebend sind und somit problemlos und einfach auf sauberen, glatten Untergründen haften. Schilder aus Aluminium für raue Untergründe werden mit Schrauben an der Wand befestigt. Die Art der Befestigung der Warnschilder kann die Sicherheit erheblich beeinflussen und gewährleisten.
Die Größe der Warnschilder
Die Warnschilder sind in verschiedenen Größen erhältlich, wobei die gewählte Größe auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt werden sollte. Die dreieckigen Schilder sind bereits ab einer Schenkellänge von 1,5 cm erhältlich und reichen bis zu großen Tafeln mit einer Schenkellänge von 40 cm. Wird das Schild „Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung“ zum Beispiel an einem nur für Berechtigte zugänglichen Platz befestigt, ist es grundsätzlich ausreichend, durch kleine Warnschilder die Arbeiter darauf hinzuweisen, dass Vorsicht geboten ist. Dies ist zum Beispiel bei Strom- und Zählerkästen der Fall, die nicht für jeden zugänglich sind.
Handelt es sich aber um Orte oder Stellen, welche von jedermann betreten werden können, sollten die größeren Schilder verwendet werden, damit ein Übersehen des Warnhinweises ausgeschlossen werden kann. Damit eine ausreichende Sicherheitskennzeichnung gewährleistet ist, ist es empfehlenswert, gefährliche Stellen, Plätze oder Orte außer mit dem Schild „Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung“ zusätzlich mit Verbotsschildern oder anderen Warnzeichen auszuschildern. Nur so können die Gefahren und Risiken auf ein Minimum reduziert werden.
Weitere Produkte zum Thema finden Sie unter Schilder zur Elektrokennzeichnung.
|
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, dann informieren Sie uns bitte per Formular. |