Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Warnschutzkleidung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Warnschutzkleidung“
Überbegriffe
Warnjacke
In vielen Bereichen ist eine Warnkleidung nach DIN EN 471 vorgeschrieben. Durch die Reflexstreifen ist sie be­sonders auffällig.
Warnschutz-Parka
Sehen und gesehen werden. Mit der richtigen Schutzklei­dung ist man schon von Weitem sichtbar.
Warnschutz-Regenjacke
Warnschutzkleidung, die gut vor Feuchtigkeit schützt.
Warnschutz-Latzhose
Die Latzhose, wenn man z. B. in Straßen- und ande­ren Verkehrsräumen tätig ist. Vorteilhaft sind die vie­len Taschen.
Warnschutzhose
Trägt man z. B. in Kombi­nation mit einer Warnjacke oder einem Warnparka. Durch die leuchtenden Far­ben erregt man frühzeitig die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer.
Warnschutz-Overall
Gut sichtbar ist man auch mit diesem Overall. Verfügt über diverse Taschen, Lüft­ösen unter den Achseln und Ärmelbündchen.
Warnschutz-Shorts
Auch in der warmen Jahres­zeit sollte auf Warnkleidung nicht verzichtet werden.
Warnschutzhemd
Hemd in Leuchtfarben und mit reflektierenden Streifen.
Warnschutzpullover
Pullover in Leuchtfarben und mit reflektierenden Streifen.
Warnschutz-Poloshirt
Shirt und Weste in einem. Vor allem für die warme Jahreszeit geeignet.
Warnschutz T-Shirt
Auch mit diesem T-Shirt ist man, dank der Reflexstrei­fen, schon aus größerer Ent­fernung gut zu sehen.
Ergänzendes Zubehör
Warnweste
Warnwesten müssen grund­sätzlich im Fahrzeug mit­geführt werden.
Warnschutz-Baseballcap
Gut sichtbar ist man mit diesem Basecap.
Warnschutz-Hosenträger
In Warnschutzfarben leuch­tende Hosenträger.
Warnschutzgürtel
Reflektierender Gürtel für verbesserte Sichtbarkeit bei Dunkelheit.
Warnschutzband
Reflektierende Streifen und Bänder zum Aufbringen auf Arbeits- und Berufskleidung.
Weitere Informationen zum Thema Warnschutzkleidung
^

Warnschutzkleidung macht Sie schon von Weitem sichtbar

Neben der Arbeitsbekleidung, die auf die einzelnen Berufszweige angepasst ist, gibt es die Schutzbekleidung. Dabei wird gezielt und ganz besonders auf den nötigen Arbeitsschutz geachtet. Wenn es um Schnitt-, Kälte- oder Hitzeschutz und viele andere sicherheitsrelevante Aspekte geht, sind Sie mit Schutzbekleidung bestens ausgerüstet. Sicherheit am Arbeitsplatz ist sehr wichtig und größtenteils vom Gesetzgeber vorgeschrieben, damit Unfälle vermieden werden. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle, denn mit der korrekten Berufsbekleidung kann so mancher Unfall verhindert werden.

Wer trägt Warnbekleidung?

Personen, die sich in der Nähe des Straßenverkehrs und außerhalb von  Absperrungen oder Gehwegen aufhalten z. B. im gewerblichen Abschlepp-, Bergungs-, Pannenhilfs- oder Instandsetzungsdienst, müssen zur besseren Sichtbarkeit Warnbekleidung in Form einer Sicherheitsweste tragen. Empfohlen wird es des Weiteren im Rettungsdienst z. B. für Sanitäter und Ärzte.  Fahrzeuge, die ständig mit einem Fahrer und Beifahrer besetzt sind, müssen zwei Warnbekleidungen mit sich führen.
Die DIN EN 471 legt die gesetzlichen Regeln zur Warnbekleidung fest. Um dieser Norm zu entsprechen, müssen die Westen orangefarben oder gelb sein. Damit Personen schon aus der Entfernung gut gesehen werden, verfügt die Weste über retroreflektierende Streifen. Je nach Beschaffenheit des Materials (Mindestrückstrahlwert) kann die Weste in drei Klassen eingeteilt werden, wobei Klasse 1 für den privaten Gebrauch und Klasse 2 (Polizei, Straßenarbeiter) und 3 (Rettungsdienst) für den gewerblichen Bereich vorgesehen ist. Erfüllt die Weste diesen Anforderungen, ist dies in der Innenseite der Jacke anhand eines Aufnähers erkennbar. Darauf sollten Sie beim Kauf auch achten.

Sie suchen noch mehr?

Nicht nur Schutzbekleidung, sondern auch Bekleidung geordnet nach Berufsgruppen haben wir für Sie. Auch in puncto Arbeitsschutz können Sie auf Mercateo zählen – egal, ob Erste Hilfe, Brandschutz oder Schutzausrüstung, wir präsentieren Ihnen ein umfangreiches Sortiment.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.