Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Wärmetauscher  bei Mercateo online kaufen (34 Angebote unter 3.519.399 Artikeln)


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle     Seite: zurück   1   2   3 
Übersicht

„Wärmetauscher“

Überbegriffe
% ^v
Bild
zurück
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle     Seite: zurück   1   2   3 
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Wärmetauscher- Regeln mit System

Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, mit dem Wärmeenergie von einem Medium an ein Andere übertragen werden kann. Dabei können die jeweiligen Medien sowohl flüssig als auch gasförmig sein. Der eigentliche Wärmetauscher, besteht dabei meist aus kleinen Kupferrohrwendeln oder Platten. Als Außenhülle, dienen je nach Verwendungszweck unterschiedliche Materialien wie Stahl, Kunststoff Glas oder in Einzelfällen sogar Siliciumcarbid.

Das Funktionsprinzip eines Wärmetauschers

Das Funktionsprinzip von Wärmetauschern beruht auf der Anpassung der Wärmeübertragungskapazität über die Umgebungstemperatur. Erreicht wird dies durch Veränderungen der Durchflussmenge oder der Temperatur des Wärmeübertragungsfluids.

Anwendungsgebiete für Wärmetauscher

Das Einsatzspektrum von Wärmetauschern ist groß. So werden Wärmetauscher in Fahrzeugen als Wasser- und Ölkühler oder in Elektrohausgeräten, wie Kühlschränken oder Gefriertruhen, eingesetzt. Auch in der Solartechnik spielen sie eine große Rolle, um das Wasser ,was in einem Speicher gesammelt wurde, mittels der Wärmeleitflüssigkeit aus dem Kollektor zu erhitzen.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.