Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: wärmeauflage nacken, schulter wärmeauflagen
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wärmeauflage

  Wärmeauflage  (324 Angebote unter 27.651.621 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wärmeauflage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   22   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wärmeauflage
^

Wärmekissen - gesunde Wärme aus natürlichen Füllungen

Wärmekissen stellen eine gesunde Alternative zur traditionellen Wärmflasche dar. Sie bieten gegenüber einer Wärmflasche den Vorteil, dass kein heißes Wasser austreten und Verbrühungen verursachen kann. Wärmekissen haben aufgrund ihrer Inhaltsstoffe einen positiven Einfluss auf die Gesundheit. Sie sind in hübschen Kissenhüllen aus weichen und fröhlich bunten Stoffen, oft in Form von Tieren oder anderen Figuren verpackt.

Wärmekissen mit Kirschkernen

Die Füllung eines Kirschkernkissens besteht aus natürlichen Kirschkernen. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass ausschließlich ganze Kirschkerne verwendet wurden, die einem hohen Qualitätsstandard entsprechen und vor der Verwendung gründlich gereinigt und getrocknet wurden. Kirschkerne sind ein traditionelles Hausmittel und speichern die Wärme über lange Zeit. Das Wärmekissen mit Kirschkernen wirkt lindernd bei Verspannungen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Bauchschmerzen.

Wärmekissen mit Körnerfüllungen

Wärmekissen können mit unterschiedlichen Getreidesorten gefüllt sein, die neben der wärmenden Eigenschaft verschiedene Einwirkungen auf die Gesundheit haben. Rapssamen und Traubenkerne sind stark ölhaltig im Korn und haben aus diesem Grund besonders gute Speichereigenschaften. Aufgrund der geringen Größe der Rapskörner und Traubenkerne sind Wärmekissen sehr weich und anschmiegsam. Dinkelkörner in einem Wärmekissen bilden eine sehr ursprüngliche Füllung, denn Dinkel ist extrem robust und schädlingsresistent. Die Körner sind daher unbehandelt und enthalten zudem Mineralien und Spurenelemente. Kieselsäure aus Dinkelspreu kann durch die Erwärmung über die Haut aufgenommen werden. Außerdem ist Dinkel atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Wegen ihrer positiven Eigenschaften sind Dinkelkissen sehr gut für Allergiker geeignet. Weitere Füllungen für Wärmekissen sind Amaranth, Hirseschalen oder Buchweizenschalen. Besonders aromatisch sind Wärmekissen, die mit Lavendel oder anderen Kräutern gefüllt sind.

Wärmekissen können noch viel mehr

Die Anwendung der Wärmekissen ist sehr einfach. Sie müssen nur für wenige Minuten in der Mikrowelle erwärmt werden und geben dann für lange Zeit Wärme ab. Darüber hinaus eignen sich Wärmekissen auch als Kühlkissen, denn auch kühle Temperaturen können die Körner speichern. Aufgrund ihrer Größe eignen sich Kirschkerne in einem Wärmekissen auch sehr gut für kleinere Massagen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.