Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Vitrinen-Whiteboard

  Vitrinen-Whiteboard  (10 Angebote unter 27.085.877 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vitrinen-Whiteboard“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Vitrinen-Whiteboard"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Vitrinen-Whiteboard
^

Das Vitrinen-Whiteboard hat viele Vorteile

Das Vitrinen-Whiteboard besteht meist aus einer Weißwandtafel hinter einer Sichtfläche und gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen und Farben, so dass Sie für jeden Zweck das Passende finden. Der Hauptzweck des Vitrinen-Whiteboards liegt darin zu informieren und orientieren. Daher finden Sie diese Sichtkästen im Innen- und Außenbereich. Sie werden von Gemeinden, Vereinen, Behörden und Unternehmen aller Arten und Branchen gerne genutzt, weil sie sehr praktisch sind, vielen Fragen vorbeugen und der geordneten Kommunikation dienen.

Was ist beim Kauf eines Vitrinen-Whiteboards zu beachten?

Jedes Vitrinen-Whiteboard unterscheidet sich von anderen. Wenn Sie einen geeigneten Unterbringungsort gewählt haben und ausreichend Platz zur Verfügung steht, sollten Sie auf folgende Eigenschaften noch achten:
  • Fläche der Rückwand und Anzahl der unterzubringenden Dokumente
  • Art der Rückwand und Befestigungsmöglichkeiten: Magnete oder Pinstifte
  • Material der Rückwand und direkte Beschriftungsmöglichkeiten
  • Art und Material des Rahmens: Widerstandsfähigkeit gegen Nässe und Gewalt
  • Anbringung der Scharniere
  • Sicherheit der Schlösser
  • Material des Sichtfensters: Kunststoff, Glas oder Sicherheitsglas

Tipps für die richtige Auswahl

Anhand Ihres Infomaterials wissen Sie, welche Fläche der Schaukasten benötigt. Entsprechend des Standortes wählen Sie dann eine geeignete Vitrine. Um Vandalismus im Außenbereich vorzubeugen, macht es durchaus Sinn, gewisse Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Ihr Informationsmaterial können Sie gut schützen, wenn Sie auf innenliegende Scharniere, einen Rahmen aus stabilem Material, bruchsicheres Plexi- oder Sicherheitsglas und entsprechende Sicherheitsschlösser in der Auswahl Wert legen. Zwar liegen die Anschaffungskosten für ein Vitrinen-Whiteboard höher, dafür sind Sie aber auch vor hohen Reparaturkosten geschützt wie etwa den Ersatz zertrümmerter Glasscheiben.

Leichtes Handling des Vitrinen-Whiteboards spart Zeit

Da geht es um die Art und Weise der Bestückung Ihres Vitrinen-Whiteboards. Ob Sie nun eine magnetische Rückwand wählen, um die Dokumente mit Magneten zu befestigen, oder eine Rückwand aus speziellem Material verwenden wollen, etwa Kork, damit Sie Pinnadeln verwenden können, hängt davon ab, ob Sie Dokumente veröffentlichen, die nicht verletzt werden dürfen oder Papier anbringen, dass später sowieso entsorgt wird. Es gibt auch Whiteboards, die mit geeigneten Stiften beschriftet werden können, wenn die Informationen - wie etwa bei Turnierergebnissen - kurzfristig aktuell gehalten werden sollen. Denken Sie in diesem Fall auch an die richtige Reinigungsmöglichkeit für veraltete Einträge und bestellen Sie die geeigneten Tücher gleich mit.

Vermeiden Sie Störfaktoren

Handschriftliche Notizen sind ohne Hintergrundverdunkelung am besten auf einer hellen Fläche lesbar. Umgekehrt können Sie Schriftstücke ebenso auf gedeckten oder leuchten Hintergrundfarben zur Schau stellen. Die Farbe und das Material des Rahmens sollten aufeinander abgestimmt sein, damit dieser nicht ablenkt. Vereins- oder Unternehmensfarben vermitteln einen professionellen Eindruck.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.