Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Vielzwecketikett

  Vielzwecketikett  (2.016 Angebote unter 27.647.827 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vielzwecketikett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Vielzwecketikett"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   135   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vielzwecketikett
^

Vielzwecketiketten - für mehr Übersicht

Mit Vielzwecketiketten bringen Sie in jeden Bereich mehr Ordnung. Ob im Büro, Labor, in der Werkstatt oder Lagerhaltung – mit Vielzwecketiketten können Sie frei nach Belieben Kennzeichnen und Beschriften. Sorgen Sie für mehr Übersicht und organisieren Sie Ihren Alltag durch Universaletiketten besser. Sie sind vielseitig einsetzbar durch verschiedene Größen, Formen und Farben können Sie die Etiketten frei nach Ihren Anforderungen wählen.

Größe

Eines der Hauptauswahlkriterien ist die Größe des Etiketts. Damit Sie alles, was auf das Etikett aufgetragen werden soll unter bekommen, muss es ausreichend groß sein. Aber auch die aufzutragende Fläche selbst gilt es zu achten. Wählen Sie die Größe entsprechend Ihrem Bedarf. Es gibt unzählige Möglichkeiten und Sie können mit einem Vorrat an verschieden großen Universaletiketten sicher sein immer, das passende zur Verwendung parat zu haben. Lästiges Zuschneiden und Anpassen wird somit vermieden.

Form

Ob rechteckig, quadratisch oder rund. Die Form des Etiketts ist davon abhängig, was und wie Sie etwas gestalten möchten. Rechteckige Vielzwecketiketten eignen sich besonders, wenn Schrift aufgebracht werden soll. Quadratische Formen sind für Symbole und Piktogramme wie gemacht. Runde Etiketten heben sich ganz besonders ab und können als Markierung oder als Sammelpunkt bei Treueaktionen eingesetzt werden.

Farbe

Bringen Sie Farbe ins Spiel. Mit einem farblichen Ordnungssystem machen Sie sich und anderen das Leben leichter. Verwenden Sie Farben gemäß ihrem Symbolcharakter. Für den Karton im Archiv mit den positiv verlaufenen Angeboten kann ein grünes Vielzwecketikett eingesetzt werden. Für die Markierung einer Akte, die noch nicht abschließend bearbeitet ist, lässt sich ein rotes Etikett einfach als visuelle Erinnerung einsetzen. Neben diesen Möglichkeiten können Farben auch zeitlich zugeordnet werden. Legen Sie einfach eine Etikettenfarbe für einen entsprechenden Bereich fest und Sie werden schneller fündig. Auch Aufmerksamkeit kann durch Farben erzielt werden. Kleben Sie auf preisgesenkte Ware doch einfach ein rotes Etikett und beschriften Sie dieses. Oder Markieren Sie bei der Inventur bereits gezählte Ware mit einem farbigen Vielzwecketikett.

Bedruckbar

Etiketten können bedruckt oder per Hand beschrieben werden. Achten Sie darauf, dass die erworbenen Etiketten auch für den von Ihnen verwendeten Druckertyp geeignet sind. Nicht nur das eigentliche Etikettenpapier, sondern auch das Trägerpapier und der Klebstoff müssen auf den Drucker angepasst sein. Laserdrucker arbeiten mit Hitze. Nicht jedes Etikett ist dafür geeignet. Beim  Inkjetverfahren muss das Etikettenpapier saugfähig sein und die Tinte aufnehmen können. Es ist auch wichtig zu prüfen, ob die Vielzwecketiketten für den Kopierer verwendbar sind. Gerade wenn Sie eine große Menge Etiketten mit dem gleichen Aufdruck benötigen, kann diese Eigenschaft notwendig werden.

Haftung

Ein Vorteil von Vielzwecketiketten ist die selbstklebende Eigenschaft. Ohne zusätzlichen Klebestift oder Klebestreifen kann die gewünschte Markierung und Beschriftung einfach und schnell aufgebracht werden. Bei der Auswahl der Universaletiketten ist es wichtig, ob Sie eine dauerhafte Markierung oder eine vorübergehende und häufig wechselnde Markierung oder Beschriftung vornehmen wollen.

Dauerhafte Markierung

Bei dauerhafter Etikettierung empfehlen wir permanent haftende Etiketten. Sie lassen sich schwer ablösen und haften fest auf dem Untergrund. Wird das Etikett aufgebracht, ist darauf zu achten, dass keine Verunreinigungen auf der Oberfläche vorhanden sind. Durch Verschmutzungen kann die Klebkraft leiden und die Haftung wird beeinträchtigt. Mit Permanentkleber ausgestattete Etiketten können nicht ohne Beschädigung abgelöst werden. Häufig bleiben auch Rückstände an den Oberflächen der beklebten Gegenstände zurück. Interessant sind solche Etiketten beispielsweise bei der Preisauszeichnung von Waren auf der Umverpackung.

Zeitliche begrenzte Markierung

Müssen Sie die Markierung des Öfteren wechseln oder handelt es sich um zeitlich begrenzte Beschriftungen, wählen Sie ablösbare Etiketten. Ein schneller Wechsel und ein spurloses Ablösen sind bei diesen Etiketten möglich. Es kommt nicht zu Beschädigungen des Haftuntergrundes und auch das Etikett bleibt intakt. Interessant ist diese Variante beispielsweise im Labor, um Proben vorübergehend zu beschriften.

Bequemes Entnehmen

Universalletiketten auf Rolle können besser entnommen werden, wenn Sie einen Etikettenspender verwenden. Sollten Sie eine Etikettiermaschine verwenden, achten Sie darauf, dass die Etiketten den benötigten Abstand auf dem Trägermaterial aufweisen.
Bei Vielzwecketiketten auf Bogen ist eine Ablöshilfe wichtig. Verschiedene Systeme kommen zum Einsatz. Mühsames Ablösen gehört somit der Vergangenheit an und Sie können schnell und ohne Komplikationen mit der Etikettierung voranschreiten.

Etikettengestaltung

  • Damit Sie auch den gewünschten Effekt mit dem aufgebrachten Etikett erzielen, ist einiges zu beachten. Verwenden Sie eine ausreichend große Schrift und verzichten Sie bei der Beschriftung auf Schnörkel. Eine geradlinige Schriftart wie Arial ist leicht zu entziffern und gut erkennbar. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Etikettengröße die Größe der Schrift.
  • Beschränken Sie sich auf das Wesentliche. Je mehr Informationen Sie unterbringen, desto unübersichtlicher wird das Etikett. Es soll schließlich zur Übersichtlichkeit beitragen und nicht verwirren.
  • Achten Sie auf Kontraste. Für eine gute Lesbarkeit ist nicht zuletzt der Kontrast zwischen Untergrund und Schriftfarbe verantwortlich. Die beste Lesbarkeit erzielen Sie bei der Verwendung von schwarzer Schrift auf einem hellen Etikettengrund.
  • Symbole sind eine gute Alternative zu einem hohen Schriftanteil. Verwenden Sie Pfeile, Linien und standardisierte Piktogramme. Dadurch wird es möglich, Ihre Etikettierung ohne Sprachkenntnisse zu entziffern und zu deuten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.