Videokonferenz Infrastruktur – Basis einer leistungsfähigen Anlage
Die Videokonferenz Infrastruktur bildet das Rückgrat der modernen Videokommunikationstechnik. Sie bildet die Grundlage für performante und zuverlässige
Videokonferenztechnik. Das gilt insbesondere für die Multipoint-Videokonferenz-Technik. Die Videokonferenz Infrastruktur umfasst vor allem Multipoint Control Units (MCU), Gatekeepers und Gateways. Zu den Aufgaben der Infrastruktur-Komponenten zählen die Verbindung des Intranets mit externen Netzen, die Abschirmung des Intranets gegen Gefahren von außen und die Verteilung der Audio- sowie Videoquellen.
Multipoint Control Unit (MCU)
Bei den Multipoint Control Units, die kurz als MCU bezeichnet werden, handelt es sich je nach Implementierung um Hardware- oder Softwarelösungen. Diese werden gelegentlich auch als Videobrücken bezeichnet. Die MCUs sind zentrale Sternverteiler, die Video- und Audiodaten von mehreren Teilnehmern empfangen. Zudem sind die Komponenten in der Lage, die empfangenen Daten aufzubereiten und an Teilnehmer zu senden. Wie die Datenverarbeitung erfolgt hängt von der Konfiguration der MCU ab. Zu Standardverfahren bei der Datenverarbeitung von Videokonferenzdaten gehören dabei Continuous Presence und Voice Switching.
Was ist Continuous Presence?
Bei Continuous Presence handelt es sich um ein Verfahren, das alle Videodaten zusammenfasst und an alle Konferenzteilnehmer sendet. Dadurch werden alle Teilnehmer in die Lage versetzt, die anderen Mitglieder der Videokonferenz zu sehen.
Was ist Voice Switching?
Das Voice Switching Verfahren stellt den aktuellen Redner in den Mittelpunkt. Nur dessen Audio- und Videodaten werden von der MCU an die anderen Teilnehmer übertragen.
Videokonferenz Gatekeepers
Ein Gatekeeper managt den Verbindungsaufbau zwischen Teilnehmer-Endgeräten und der Multipoint Control Unit. Seine Aufgaben können die Anrufsteuerung, Schutz des Netzes vor Überlastungen, Proxy-Dienste, Adressumsetzungen und die logische Segmentierung von Netzen umfassen. Gelegentlich wird der Gatekeeper auch als Session Border Controller bezeichnet.
Videokonferenz Gateway
Videokonferenz Gateways sind Netzwerkgeräte die es ermöglichen, den Datenstrom von einem Netzwerk-Typen auf einen anderen zu übertragen.
Weitere Videokonferenz Infrastruktur Komponenten
Neben MCUs, Gateways und Gatekeepers befinden sich am Markt weitere Komponenten der
Konferenztechnik. Dazu gehören Recording- und Streaming-Hardware, die das Erstellen und Abspielen von Präsentationen, Seminaren und Konferenzen ermöglichen. Ebenfalls sind für einige Lösungen Management Systeme am Markt verfügbar, die eine zentrale Verwaltung und Wartung ermöglichen. Dabei erlauben diese Komponenten oftmals eine effiziente Konferenzplanung und Überwachung sowie Einspielen von Updates.
Tipps zum Kauf von Videokonferenz Infrastruktur
- Videokonferenz Infrastruktur besteht in der Regel aus mehreren Komponenten. Achten Sie bei Ihrer Wahl auf die Kompatibilität der Geräte.
- Sollten Sie sich für eine Multipoint Control Unit entscheiden, prüfen Sie Ihren Bedarf an passenden Gatekeepers. In der Regel benötigt eine MCU einen kompatiblen Gatekeeper.