Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 > Versand, Verpackung

  Versand, Verpackung  bei Mercateo online kaufen (47.948 Artikel)Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Unsere starken Marken in der Kategorie Versand, Verpackung
Die Kategorie Versand, Verpackung enthält 24 Kataloge
^
Weitere Informationen zum Thema Versand, Verpackung
^

Verschnürt, verklebt, verschickt

Egal, worum es in Ihrem Unternehmen geht, es gibt immer etwas zu verschicken und zu transportieren. Damit Ihre Güter, Dokumente und Waren vor Beschädigungen geschützt sind, kommt es auf die richtige Verpackung an. So wird gewährleistet, dass alles sicher und ordentlich am Ziel ankommt. Zur Optimierung bieten sich die verschiedensten Versand- und Verpackungsmaterialien an.
Um jeglichen Anforderungen gerecht zu werden, gibt es hinreichend Unterschiede in Material und Beschaffenheit der Umhüllungen. Letztlich kommt es auf die richtige Auswahl und Anwendung an.

Damit alles richtig sitzt

Um schnell und präzise verpacken zu können und alles für den Versand vorzubereiten, stehen eine große Menge an Hilfsmitteln für Sie bereit. Ob im kleinen Stil die Ermittlung des Briefportos notwendig wird, Sie Klebeband mit einem Handabroller abwickeln müssen oder ob Sie ganze Paletten verstretchen und Kartonagen automatisiert verschließen wollen: je nachdem, wie sich Ihr Bedarf gestaltet, treffen Sie mit uns gemeinsam die richtige Wahl.

Der perfekte Karton

Karton ist nicht gleich Karton. Auch gibt es eine Anzahl von Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Universell einsetzbare Umverpackungen sind zwar praktisch, aber nicht immer die beste Lösung. Portoersparnis mit Verpackungen, die an die Abmessungen Ihres zu versendenden Gegenstandes angepasst sind und vor allem auch dem Gewicht standhalten, gilt es zu wählen. Hier stehen Ihnen spezielle Entwicklungen von der Buchverpackung über den Gefahrgutkarton bis hin zur Aufbewahrungsbox für Kleider zur Verfügung.

Gut gepolstert

Auf dem Transportweg wird geworfen, geschüttelt übereinander gestapelt und oftmals nicht gerade vorsichtig mit den Gütern umgegangen. Um Transportschäden zu vermeiden, ist eine ordentliche Polsterung unabdingbar. Nicht nur zerbrechliche Ware muss geschützt werden. Luftpolsterfolien und Luftkissen bieten hierbei eine optimale Lösung, und auch Beschädigungen von Ecken und Kanten kann man entgegenwirken. Wenn Sie etwas verschicken, hinterlassen Sie so immer einen guten Eindruck. Nichts ist ärgerlicher, als wenn man sich auf das Auspacken freut und beschädigte Waren erhält.

Letzte Maßnahme - sichern Sie den Inhalt

Damit Ihre Sendungen nicht nur gut gepolstert und verpackt bei Ihnen das Haus verlassen, sondern auch noch so ankommen, gilt es, die Verpackung mit einer Warensicherung zu komplettieren. Hierzu wird meist Klebeband genutzt. Spezielle Paketklebebänder sind enorm reißfest und schützen den Inhalt der Packstücke. Verpackungsbänder hingegen ermöglichen eine einfache Öffnung und einen erneuten Verschluss trotz der Fixierung der Verpackung. Sie können auch mehrfach genutzt werden. Zur Fixierung einzelner Bestandteile und Beigaben können Sie Fixier- und Klebepunkte nutzen. Bringen Sie doch einfach Ihre Werbung mit einem solchen Klebpunkt an die Stelle, an der sie garantiert nicht übersehen wird.

Perfekt in Szene gesetzt

Beim Transport wird Ihre Verpackung weite Wege bestreiten. Nutzen Sie doch das investierte Porto für Eigenwerbung. Eine Beschriftung mit einem individuell gestalteten Etikett bringt Sie ins Gespräch. Auch das Aufbringen wichtiger Hinweise für die Transportunternehmen können mit Beschriftungen in Form von Aufklebern gut sichtbar gemacht werden. Und damit wichtige Dokumente nicht versehentlich mit der Verpackung entsorgt werden, nutzen Sie für die Korrespondenz am besten Lieferscheintaschen, die übersieht man mit Sicherheit nicht.

Ab in die Tüte

Tüten und Taschen sind ideal dazu geeignet, Einkäufe zu verstauen. Bieten Sie Ihren Kunden diese Möglichkeit an, um sie zum Kauf zu animieren. Aber auch hier gilt: Tüte ist nicht gleich Tüte. Von besonderen Eigenschaften für Lebensmittel, die Feuchtigkeit nicht durchdringen lassen, bis zur Papiertüte, die Backwaren frisch und knusprig halten: passen Sie die Tüten an Ihr persönliches Angebot an. Hochwertige Waren verschwinden ansprechend in Lackpapiertragtaschen, so macht Shoppen richtig Spaß.

Und wer eher die große Variante bevorzugt, kann zur Benutzung von Säcken umschwenken. Gerade im Reinigungsbereich wird so der Abtransport von schmutziger Wäsche und Müll einfach und zeitsparend möglich. Auch wenn Schüttgüter von A nach B transportiert werden müssen, ohne auf bereifte Transportmittel zurückgreifen zu können, erweisen sich Transportsäcke als überaus praktisch.

Damit Ihre Post gut ankommt

Im Bereich der schriftlichen Kommunikation greift man im Geschäftsleben auf das Versenden von Briefen, Medien und Vertragsunterlagen per Post zurück. Printmedien erreichen ihren Bestimmungsort sicher und gut verwahrt in Versandhüllen und Versandtaschen. So ist der Inhalt nicht nur vor Verschmutzungen geschützt, sondern verbirgt sich auch vor neugierigen Blicken. Auch dieser Bereich birgt Profis mit speziellen Eigenschaften. Heute ist nicht mehr nur der einfache Briefumschlag angesagt, sondern ein präzise abgestimmtes Verpackungsmittel. Je nach Anwendung stehen Ihnen Versandtaschen mit und ohne Polsterung und in speziellen Größen zur Verfügung.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Versand, Verpackung, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.