Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Verbindungsdosenklemmen

  Verbindungsdosenklemmen  (4.146 Angebote unter 27.641.419 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verbindungsdosenklemmen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Verbindungsdosenklemmen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   277   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Verbindungsdosenklemmen
^

Mit der Dosenklemme Kabel platzsparend verbinden

Die Dosenklemme ist eine klassische, kompakte Klemmverbindung für elektrische Leitungen. Sie erhalten diese in unterschiedlichen Ausführungen. Neben der klassischen Dosenlüsterklemme sind insbesondere in der modernen Elektroinstallation Federzugklemmen etabliert. Der typische Anwendungsbereich ist die Abzweigdose, die der Klemmverbindung ihren Namen gibt.

Aufbau und Eigenschaften von Dosenlüsterklemmen

Dosenklemmen bestehen aus einem rohrförmigen Profil, das mit einer Klemmschraube versehen ist. Dieses umgibt eine Isolierung aus Keramik oder Kunststoff. Je nach Modell lässt die isolierende Ummantelung an einem oder beiden Rohrenden eine Öffnung zum Einführen von Kabeln. Klemmen mit nur einer Öffnung helfen insbesondere bei beengten Montagebedingungen, Kurzschlussrisiken zu minimieren. Die Klemmschraube ist ebenfalls isoliert und von oben zur Montage zugänglich. In Abhängigkeit zur Ausführung handelt es sich bei der Klemmschraube um eine Kreuz-, Schlitz oder Kreuzschlitzschraube. Alternative Kurzbezeichnungen für das Elektroinstallationsmaterial sind DoLü und DoLi.

Aufbau von Verbindungsklemmen auf Basis der Federzugklemmen

Federzugklemmen nutzen die Kraft einer integrierten Feder zur Fixierung der zu verbindenden Kabel. Dabei wird das Prinzip der Selbsthemmung genutzt. Das sorgt für Verbindungen, die sich meist auch nach Jahren nicht lockern. Das Einbringen der Kabel erfolgt durch einfaches Einstecken. Das Lösen in der Regel durch ein kombiniertes Ziehen und Drehen des Kabels. Verbreitet sind Federzugklemmen in der Haustechnik, Nachrichtentechnik und der Automatisierungstechnik.

Dosenklemmen im Vergleich zu Federzugklemmen und Lüsterklemmen

Dosenklemmen benötigen wenig Platz bei der Montage. Gegenüber der gängigen Lüsterklemme mit zwei Schrauben zur Fixierung der Kabel kommt die Dosenklemme mit nur einer Klemmschraube und etwa der halben Profiltiefe aus. Wie auch die Lüsterklemme sind die Materialkosten bei der Dosenklemme meist günstiger als bei Federzugklemmen. Der Installationsaufwand liegt bei Lüsterklemmen und Dosenklemmen jedoch meist deutlich über dem von Federzugklemmen.

Eigenschaften von Dosenklemmen

Anzahl der Klemmstellen

Die Anzahl der Klemmstellen bestimmt darüber, wie viele Kabel mit einer Dosenklemme verbunden werden können.

Minimaler und maximaler Querschnitt

Der minimale und maximale Querschnitt der Federklemme bestimmen die möglichen Querschnitte der zu verbindenden Kabel. Klemme und Kabel müssen kompatibel sein, um sichere und zuverlässige Verbindungen zu gewährleisten.

Tipps zur Installation

  • Prüfen Sie die Einhaltung von Vorschriften zur Elektroinstallation. Dosenlüsterklemmen sind in einigen Fällen nicht zulässig. Dies gilt vielfach für den Einsatz in Verteilern. Übertragen Sie die Installation an eine elektrotechnische Fachkraft mit Erfahrung im jeweiligen Anwendungsbereich.
  • Erwägen Sie den Einsatz von Federzugklemmen. Diese verursachen in der Regel einen geringeren Installationsaufwand. Die üblicherweise anfallenden höheren Materialkosten können so leicht kompensiert werden.
  • Bedenken Sie, dass zur sicheren Installation von Litzenleitungen in Lüsterklemmen Aderendhülsen benötigt werden.
  • Achten Sie auf passende Werte der Dosenklemme bei Stromstärke, Querschnitt und Klemmstellen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.