Allgemeines über USB-Sticks
Ein USB-Stick ist ein Gerät, welches Daten auf einem internen Speicher über längere Zeit und permanent speichert.
USB-Sticks unterstützen je nach Hersteller die Schnittstellen USB.3.0 (neu), USB 2.0 (Standard) und USB 1.1 (veraltet). Der Begriff USB-Stick dient aber auch als
Oberbegriff für Geräte mit extra Funktionen, wie zum Beispiel MP3-Player oder
WLAN-Sticks. USB-Sticks können folgende binare Daten speichern:
- Videodateien
- Bilddateien
- Textdateien
- Programme etc.
Schnittstellen und Eigenschaften
Diese Sticks haben einen USB-Anschluss, worüber die Daten auf den Stick geladen und gelesen werden können. Mittlerweile gibt es auch Sticks mit
Infrarotschnittstellen oder Bluetooth.
Als Speichertyp können kleine Festplatten, Flash-Speicher und SD-Karten dienen.
Moderne Betriebssysteme erkennen USB-Sticks generell als Wechseldatenträger an. Eine Treiberinstallation ist nicht notwendig,
diese geschieht automatisch über die im USB-Stick gespeicherten Informationen.
Einige USB-Sticks haben auch besondere Adapter, welche wie Lesegeräte für Speicherkarten funktionieren (Cardreader).
Worauf muss man beim Kauf achten?
Die Welt der USB-Sticks ist riesig. Dieser Begriff ist, wie oben erklärt, ein Sammelbegriff für viele Geräte mit unterschiedlichen Funktionen. Sie sollten sich also im Vorfeld
überlegen:
- Was möchte ich? Daten speichern, Musik hören, Netzwerke aufbauen...
- Wie groß sollte der Speicher sein? Viele Daten benötigen auch viel Platz
- Brauche ich Zusatzfunktionen? Bootbare Sticks, Bluetooth...
Die Preisklasse der Geräte hängt zumeist direkt vom Ausstattungsgrad und der Leistungsfähigkeit der Geräte ab.
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Memory-Stick und WLAN-Stick
aus unserer Kategorie Sticks. Wir empfehlen Ihnen ebenfalls die Gesamtübersicht Datensicherung - so finden Sie neben externen Festplatten auch Blu-Ray-Discs oder DVD-Rohlinge.