Übersicht | "USB Druckerkabel"Überbegriffe |
| | | | | | | | Bild | | | Länge | | Bestellen | | |
Lindy 36673 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz (11 Angebote) Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionell... |
|
|
ab € 1,71* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 2,48* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 1,77* pro Stück |
| |
|
Good Connections 2510-2OFS |
|
ab € 1,00* pro Stück |
| |
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 4,5 m (4 Angebote) USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s... |
|
|
ab € 4,51* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 1,41* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 17,72* pro Stück |
| |
|
Good Connections 2510-3OFS |
|
ab € 1,32* pro Stück |
| |
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 3 m (7 Angebote) USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s... |
|
|
ab € 1,55* pro Stück |
| |
InLine® USB 2.0 Kabel, A an B, schwarz, 0,3m (3 Angebote) USB 2.0 Kabel, InLine®, A an B, schwarz, 0,3m USB 2.0 und abwärtskompatibel zum USB 1.1 Standard Farbe: schwarz Länge: 0,3m |
|
|
ab € 0,66* pro Stück |
| |
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m (7 Angebote) USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B. Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s. |
|
|
ab € 1,00* pro Stück |
| |
InLine® USB 3.0 Kabel, A an B, schwarz, 5m (8 Angebote) USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s, (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum A... |
|
|
ab € 5,91* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 2,62* pro Stück |
| |
USB 2.0 Anschlusskabel (19 Angebote) USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. ex... |
ASSMANN Electronic AK-300105-018-S |
|
ab € 0,83* pro Stück |
| |
|
Good Connections 2510-5OFS |
|
ab € 2,63* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema usb-druckerkabel | | | USB-Kabel für unkomplizierte Verbindungen zwischen Personal Computer und Peripheriegeräten
Die USB-Schnittstelle in ihren unterschiedlichen Varianten hat sich heutzutage in vielen Bereichen der PC-Technik ebenso wie zum Anschluss multimedialer Geräte an Computer durchgesetzt und ersetzt damit viele ältere Schnittstellen wie serielle RS232-, parallele Centronics- oder auch PS/2-Interfaces. Dabei werden zwischen den Host-Computern und IT-Peripherie wie Druckern, DVD-Brennern oder Scannern USB-Kabel mit verschiedenen Steckern eingesetzt.
Kabel für USB-Spezifikationen 1.x und 2.0
Für die beiden älteren Spezifikationen der USB-Schnittstelle mit den Versionsnummern 1.0/1.1 und 2.0 werden primär Kabel mit so genannten A-Steckern und B-Steckern verwendet:
- A-Stecker: Bei ihnen handelt es sich um die am weitesten verbreitete Bauform. A-Stecker sind rechteckig geformt und haben bei den USB-Standards 1.x und 2.0 vier Kontakte (zwei zur Energieversorgung, zwei zur Datenübertragung) innen auf einem Kunststoffsteg angeordnet. Sie sind somit verpolungssicher.
- B-Stecker: Sie sind nahezu quadratisch, jedoch mit zwei abgeschrägten Ecken versehen. In der Mitte des B-Steckers befindet sich eine Öffnung, in der die vier Kontakte (USB-Spezifikation 1.x und 2.0) angeordnet sind.
Beide Steckerbauformen werden in die entsprechenden Buchsen eingeschoben ohne zusätzliche Fixierung durch Klammern oder Schrauben. USB-A-Stecker befinden sich dabei stets an den Host-Systemen, also in aller Regel dem Personal Computer oder auch einem Hub, während die B-Stecker mit den Peripheriegeräten verbunden werden. Die USB-Kabel können dabei unter Verwendung hochwertiger und doppelt abgeschirmter Leitungen eine Länge bis zu etwa zehn Metern erreichen, ohne dass die Datenübertragung gestört wird oder gefährdet ist.
Kabel für die USB-Spezifikation 3.0
Mit der Einführung des neuen USB-Standards 3.0 im Jahr 2008 änderten sich auch die Steckverbindungen. USB-Kabel, die der Spezifikation 3.0 genügen, weisen neun Pole auf. Um das deutlich verbesserte Leistungsspektrum der 3.0-Variante voll ausschöpfen zu können, sind deshalb auch entsprechende Computerkabel nötig. Neuere USB-Kabel können zwar auch an Anschlüssen des alten Standards genutzt werden, umgekehrt sind jedoch ältere USB-Kabel nicht zu den Anschlüssen der neuen Spezifikation kompatibel aufgrund deren deutlich größerer Stecker.
Für größere Peripheriegeräte
Wie bei den beiden älteren Spezifikationen kommen die neuen USB-Kabel mit A-Stecker auf B-Stecker primär beim Betrieb von größeren Peripheriegeräten, die große Datenmengen übertragen, zum Einsatz. Zusätzlich zu einer nahezu um den Faktor zehn gewachsenen Transfergeschwindigkeit wurde auch die maximale Stromstärke von 500 auf 900 mA erhöht, so dass bislang problematische Komponenten wie externe Festplatten nunmehr ohne ein externes Netzteil am USB-Bus betrieben werden können. Die Stecker weisen folgende Merkmale auf:
- A-Stecker: Der neue A-Stecker ist wie sein Vorgänger rechteckig mit einem Kunststoffsteg zur verpolungssicheren Nutzung, besitzt aber in einer zweiten Reihe weitere fünf Kontaktlaschen. Dadurch können die Stecker auch in Buchsen nach der Spezifikation 1.x/2.0 genutzt werden.
- B-Stecker: Der B-Stecker zum Anschluss am Peripheriegerät ist deutlich größer geworden und weist einen zweiten Kontaktschuh auf. Damit kann der B-Stecker ausschließlich mit Geräten verwendet werden, die ebenfalls die neue Spezifikation unterstützen.
Die USB-Kabel, die dem neuen Standard entsprechen, sind in Längen bis zu fünf Metern erhältlich und aus noch hochwertigeren Kabeln gefertigt als die älteren Varianten. Sie entsprechen durchgängig der US-amerikanischen Norm AWG28.
Tipps für den Einsatz von USB-Kabeln mit A-Stecker auf B-Stecker
- Insbesondere bei größeren Entfernungen zwischen Host-Computer und Peripheriegerät sollten Sie möglichst hochwertige USB-Kabel mit A-Stecker auf B-Stecker verwenden: Die Kabel sollten bei den 1.x/2.0-Spezifikationen die Aufdrucke AWG24 und AWG28 aufweisen und vergossene Stecker besitzen. Bei Kabeln der Spezifikation 3.0 sollte AWG28 aufgedruckt sein.
- Betreiben Sie Geräte, die große Datenmengen übertragen, nicht simultan mit mehreren anderen Komponenten an einem USB-Hub. Die Geschwindigkeit verringert sich spürbar, wenn Hubs zwischengeschaltet sind und daran viele zusätzliche Geräte wie Mäuse oder Tastaturen betrieben werden.
- Bedenken Sie bitte, dass die USB-Stecker grundsätzlich laut ihren Spezifikationen nur für etwa 1.500 Steckvorgänge ausgelegt sind. Wenn Sie mobile Geräte an Ihren stationären Personal Computer anschließen, die häufig an- und abgesteckt werden (wie beispielsweise Digitalkameras), so empfiehlt es sich, ein kurzes Verlängerungskabel zu verwenden, das am Computer angeschlossen bleibt.
- Achten Sie darauf, nicht überlange USB-Kabel zu verwenden. Generell gilt: Je kürzer der Übertragungsweg und je hochwertiger Kabel und Stecker, desto sicherer ist auch der Datentransfer. Dies gilt insbesondere bei großem Datendurchsatz.
- Achten Sie beim Anschluss von USB-Geräten an Ihren Personal Computer auf eine feste Verbindung. Locker sitzende Stecker können Wackelkontakte verursachen, was aufgrund der Hot Plugging-Fähigkeit des USB-Busses Irritationen hervorrufen kann. Geräte werden dann nicht mehr erkannt und können nicht mehr angesprochen werden. Daher sollten auch die Stecker Ihrer USB-Kabel mit A-Stecker auf B-Stecker ohne Fertigungstoleranzen ausgeführt sein.
|
|