USB VoIP-Telefone: Die moderne Form der Telekommunikation
USB VoIP-Telefone bieten eine moderne Möglichkeit zur sprachlichen
Telekommunikation. Bei äußerlich großer Ähnlichkeit zu herkömmlichen analogen oder digitalen
Telefonen werden die USB VoIP-Telefone ausschließlich über einen Personal Computer betrieben, was einen deutlichen Komfortzugewinn für den Anwender bedeutet.
Die Technik von USB VoIP-Telefonen
USB VoIP-Telefone werden über einen freien USB-Anschluss mit dem Personal Computer verbunden. Dabei funktionieren die meisten Geräte bereits ab dem ersten USB-Standard 1.x, können also auch mit älteren Computersystemen eingesetzt werden. Auf dem Computer muss zum Betrieb des
VoIP-Telefons eine entsprechende Software installiert sein. Da die gängigen USB VoIP-Telefone das standardisierte SIP-Protokoll unterstützen, können sie mit allen gängigen Applikationen, die dieses Protokoll verwenden, genutzt werden, so beispielsweise mit Skype, dem Yahoo Messenger oder Ekiga. Die USB VoIP-Telefone sind somit auch unabhängig vom verwendeten Betriebssystem nutzbar. Mit dem VoIP-Telefon kann vom Computer aus sowohl in das Festnetz als auch in die Mobilnetze telefoniert werden. Außerdem können selbstverständlich von beiden Gesprächsteilnehmern VoIP-Telefone verwendet werden.
Die Ausstattung von VoIP-Telefonen
Äußerlich weisen USB VoIP-Telefone wie herkömmliche Apparate ein Tastenfeld und einen Hörer auf. Üblicherweise ist das Tastenfeld kompakter konstruiert und mit weniger Zusatztasten ausgestattet als bei analogen oder digitalen Telefonen, da viele Komfortfunktionen über die auf dem Computer installierte Software bereitgestellt werden. USB VoIP-Telefone können meist als Tischgerät oder als Wandapparat genutzt werden. Der Hörer weist ein Mikrofon und einen Lautsprecher auf. Durch spezielle elektronische Schaltkreise wird der bei VoIP-Verbindungen auftretende Echo-Effekt unterdrückt. Teils sind die aus schlagfestem Kunststoff gefertigten USB VoIP-Telefone auch mit einem zusätzlichen Anschluss für ein Headset versehen, so dass sie selbst in lärmintensiven Umgebungen genutzt werden können, ohne dass Komforteinbußen auftreten. Bei einigen besonders kompakten Geräten ist zudem die Tastatur in den Hörer integriert, so dass diese Modelle auf dem Schreibtisch kaum Standfläche beanspruchen.
Funktionalität
Viele der USB VoIP-Telefone sind auf Internet-Kommunikationsprogramme abgestimmt. Wird bei diesen Geräten der Hörer abgehoben, so öffnet sich auf dem PC-Bildschirm automatisch das jeweilige Fenster des Programms, welches direkte Eingaben erlaubt. Bei anderen Programmen sind dazu entsprechende manuelle Anpassungen nötig.
Energieversorgung von USB VoIP Telefonen
Die meisten USB VoIP-Telefone benötigen keine zusätzliche Energieversorgung, sondern werden über den USB--Bus vom Personal Computer mit der nötigen Betriebsenergie gespeist. Besonders komfortabel ausgestattete Geräte jedoch, die über ein integriertes Display mit Sonderfunktionen wie Anzeige von Datum und Uhrzeit verfügen, benötigen für den Betrieb des Displays eine Batterie, die in regelmäßigen Abständen gewechselt werden muss.
USB VoIP-Telefone bieten angesichts ihrer geringen Anforderungen an die verwendete PC-Hardware und ihrer niedrigen Beschaffungskosten bei guter Leistung eine lange Lebensdauer und damit auch eine hohe Investitionssicherheit im Unternehmen.