Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Universalspender

  Universalspender  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Universalspender“
Überbegriffe
Gastronomiespender
Diverse Spender aus dem Bereich Gastronomie, wie z. B. Brötchen- oder Ge­tränkespender.
Waschraumspender
Für Toiletten und Wasch­räume wichtige Spender, wie z. B. Seifen- oder Toi­lettenpapierspender.
Schuhcremespender
Spender für Schuhcreme verbessern den Service in Hotel und Geschäft.
Arbeitsschutz
Reinigungstextilien
Weitere Informationen zum Thema Universalspender
^

Seifenspender- die einfache Art, Hände zu reinigen

Seifenspender sind hygienischer als ein Stück Seife, vor allem in öffentlichen Waschgelegenheiten, wo Bakterien und Viren vermehrt auftreten. Sie können mit einem Seifenspender sich einfach per Knopfdruck die gewünschte Menge Flüssigseife auf die Hände geben. Damit benutzen nicht unzählige Menschen das gleiche Stück Seife. Nach dem Waschen können die Hände beispielsweise mit einem Papierhandtuch getrocknet werden.

Und so funktioniert es

Der Seifenspender gibt durch Betätigen der Pumpe oder per Knopfdruck die vorher aufgefüllte Flüssigseife ab, so dass Sie sich Hände und Gesicht waschen können. Die neusten Modelle gehen dazu über, die Seife in Schaum zu verwandeln, mit einem Seifenschaumspender erzielen Sie so noch einen besseren Reinigungseffekt.

Tolle Designs und wahrer Blickfang

Seifenspender gibt es in unzähligen Designs, von schlicht bis hin zu edel und ausgefallen ist alles möglich. Es ist Ihnen überlassen, ob Sie sich für ein schlichtes oder farbenfrohes Kunststoff-Modell oder für die klassische Variante aus Edelstahl entscheiden. Neben den diversen Materialien haben Sie zusätzlich die Wahl, ob Ihr Seifenspender zum Hinstellen oder an der Wand befestigt werden soll.
Ein besonderer Blickfang ist ein Seifenspender aus Glas. Da Flüssigseifen in vielen Farbvarianten erhältlich sind, kommt ein Seifenspender aus Glas erst richtig zur Geltung. Außerdem ist bei durchsichtigen Modellen immer ersichtlich, wie viel Seife sich noch im Spender befindet.

Der richtige Seifenspender

Vor dem Kauf Ihres neues Seifenspenders sollten Sie sich überlegen, in welchem Bereich er verwendet werden soll. Für Arbeitsplätze wie Großküchen, im Handwerk oder der Gastronomie mit öffentlichen Waschmöglichkeiten ist eher ein hängender und aus Kunststoff oder aus Edelstahl bestehender Seifenspender bzw. Industrieseifenspender empfehlenswert. Diese Materialien sind leicht zu reinigen und sind für den Großgebrauch hygienischer.
Für den normalen Haushalt, Hotelzimmer oder Gaststätten können Sie sich für den Seifenspender zum Hinstellen bzw. zum Einhängen in eine Halterung entscheiden, die Auswahl von Material und Design ist oft größer.

Preis-/Leistungsverhältnis von Seifenspendern

Die Preise variieren, genau wie das Design und die Materialien. Seifenspender zum Hinstellen sind günstiger als jene mit Wandbefestigung, das richtet sich aber auch nach dem Material. Kunststoff zählt zu den günstigsten Angeboten.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.