Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Universaleimer  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Universaleimer“
Überbegriffe
Baueimer
Besonders robuste Ausführungen mit verstärktem Boden und Vorrichtung zum Aufhängen.
Putzeimer
Klassische Eimer, die Sie in unterschiedlichen Ausführungen und Materialien bei uns kaufen können.
Bitumeneimer
Mit breiter Standfläche und belüftetem Isolierfuß zur Vermeidung von Beschädigungen der Dachhaut.
Eiseimer
Mit diesen Eimern halten Sie immer einen Vorrat an Eiswürfeln bereit.
Falteimer
Die platzsparende Alternative, mit der Sie jederzeit einen Eimer zur Hand haben und wenig Platz zur Aufbewahrung benötigen.
Industrieeimer
Durch die Verarbeitung hochwertiger Materialien sind diese Eimer besonders für den industriellen Einsatz geeignet.
Kundendiensteimer
Strapazierfähige und robuste Eimer mit einer intergrierten Schwammablage.
Laboreimer
Diese Eimer besitzen in der Regel einen Ausguss sowie eine Graduierung und eignen sich deshalb zum groben Dosieren.
Löscheimer
Damit Sie im Falle eines Brandes das Wasser per Hand schöpfen können.
Messeimer
Spezielle Eimer mit trichterförmigem Ausguss, Halte- und Tragegriff sowie innenliegender Skala.
Mülleimer
Zum Sammeln von Abfällen bieten wir Ihnen Eimer in diversen Ausführungen. Auch ein Kosmetikeimer sollte in keinem Haushalt fehlen.
Ersatzeimer Reinigungswagen
Hier finden Sie Eimer, die speziell zu dem entspechenden Reinigungswagen passen.
Schöpfeimer
Eignet sich durch den langen Stiel besonders zum Ausschöpfen von Gruben.
Spielzeugeimer
Bunte Kunststoffeimer zum Spielen im Sandkasten und am Strand.
Transporteimer
Mit diesen Eimern stellt ein Transport insbesondere von Flüssigkeiten bzw. gefährlichen Stoffen kein Problem für Sie dar.
Verpackungseimer
Eimer mit fest schließendem Deckel, die sich besonders für Transport, Verpackung und Aufbewahrung eignen.
Badeeimer
Besonders standfeste Eimer, in denen das Baby in aufrechter Hockhaltung gebadet werden kann, ohne dass es wegrutscht.
Windeleimer
Diese verschließbaren Eimer sollen den Geruch so gering wie möglich halten.
Eimer nach Materialien
Emaille-Eimer
Universell einsetzbare Metalleimer, die innen und außen emailliert sind.
Edelstahleimer
Diese rostfreien und langlebigen Eimer eignen sich besonders für den Einsatz im Lebensmittelbereich.
Holzeimer
Ob in der Sauna oder zur Dekoration, diese Eimer sind immer ein Blickfang für Ihr Haus oder Garten.
Kunststoffeimer
Auf Grund ihres geringen Gewichtes sind sie ein vielseitig einsetzbares Transportmittel.
Metalleimer
Die unverwüstlichen Klassiker aus robustem Stahl, korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung oder aus Messing bzw. Aluminium.
Zubehör
Deckel
Insbesondere bei der Lagerung ist es für Sie von Vorteil, den Eimer mit einem Deckel abzudecken.
Eimerhaken
Gestell
Erleichtert Ihnen den Einsatz im Pflege- und Servicebereich.
Weitere Informationen zum Thema Universaleimer
^

Der Universaleimer – der Eimer für alle Fälle

Gereinigt, transportiert, umgefüllt, gelagert und gemessen wird überall. Daher gibt es Eimer in zahlreichen Ausgestaltungen und für jeden Bedarf wie z. B. den Laboreimer, Mülleimer oder Baueimer. Der Universaleimer wird meist zu Reinigungs- oder Auffangzwecken eingesetzt. Seine Größe und Form richten sich nach dem Auffangvolumen oder der zu reinigenden Fläche und dem Arbeitsmaterial, wie etwa Schwammtuch, Schrubber oder Wischmopp. Je kleiner die Putzfläche ist, desto eher kommen Sie mit einem kleinen Fünf-Liter-Eimer hin. Für mittlere Flächen gibt es Zehn-Liter-Eimer und für große Bereiche 20-Liter-Modelle und mehr.

Eigenschaften und Materialien des Putzeimers

Der Putzeimer ist rund, stapelbar und mit anderen Eimern kombinierbar. Er besteht meist aus Kunststoff und hat einen stabilen Metallbügel. Kunststoff ist leicht, stabil und widersteht den meisten Reinigungsmitteln. Außerdem ist es hygienisch, so dass man auch Früchte und andere Lebensmittel transportieren kann.
Andere Materialien sind Edelstahl, Messing oder Aluminium. Aluminium- und Messingeimer vermeiden Funkenflug, wenn sie abgestellt werden, und können daher gut in brandgefährdeten Umgebungen genutzt werden. Stahl ist sehr stabil und lässt sich für den Transport schwerer Gegenstände eingesetzen. Allerdings kann das Material durch Methanol angegriffen werden und daher korridieren. Edelstahl hingegen kann nicht rosten. Ein Universaleimer aus Edelstahl macht keinen Sinn, wenn mit Salzfraß zu rechnen ist, auch wenn der Eimer fast nicht mechanisch zerstört werden kann. Edelstahlgefäße sind in der Gastronomie und Hotellerie anzutreffen, wo sie als Auffangbehälter an Gastrogeräten einen Abflussanschluss ersetzen, weil sie sich sehr gut auch von Fettspritzern reinigen lassen.

Mit Farben Einsatzbereiche definieren

Aus hygienischen Gründen ist es sinnvoll, Universaleimer bzw. Putzeimer nach den Einsatzbereichen farblich zu definieren, um einer Keimverschleppung vorzubeugen. So nutzt man z. B. gelbe Eimer für die Küche und blaue Universaleimer für den Sanitärbereich.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Universaleimer, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG