Wozu verwendet man einen Unihockey-Ball?
Unihockey wird auch „Floorball“ genannt und gehört zu den Stockballspielen. Es ist eine Mannschaftssportart, die vom Hockey abstammt und in Hallen gespielt wird. Bei diesem
Ballsport ist eine gute Ausrüstung eine notwendige Voraussetzung, um Verletzungen und Spielverzögerungen zu vermeiden. Gerade der Ball, welcher in einem permanenten Kontakt mit der Spieloberfläche und den Schlägern ist, muss ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten.
Das Material des Unihockey-Balls
Der Unihockey-Ball ist dem Wiffleball sehr ähnlich. Er wurde aus dem gleichnamigen Sport heraus zum Unihockey-Ball weiterentwickelt. Das Material, welches zur Ballherstellung verwendet wird, ist Polyethylen. Dieser Kunststoff erlaubt es, dem Ball 26 Löcher zuzufügen und dennoch eine starke Substanz zu bieten. Seit dem Jahr 2004 werden bei Weltmeisterspielen und bei Europaturnieren spezielle
Bälle verwendet. Diese zeichnen sich durch eine besondere Oberflächenbeschaffenheit aus. Sie verfügen über die golfballtypischen Dimples, welche den Strömungswiderstands-Koeffizienten senken. Auf diese Weise hat diese Ballkonstruktion verbesserte aerodynamische Eigenschaften. Die Dimplesuster konnten sich als weitgehender Standard im
Unihockey etablieren. Einige der Bälle werden mit Ultraschal verschweißt, dies gewährleistet eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit der Unihockey-Bälle. Die Bälle sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Die Eigenschaften eines Unihockey-Balls
Ein Ball, der beim Unihockey gespielt wird, sollte einen möglichst geringen Luftwiderstand verursachen. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die stabile Flugkurve, die er erreichen kann. Des Weiteren sollte ein Unihockey-Ball bei einem Kontakt zum Boden einen möglichst geringen Reibungswiderstand aufweisen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, lässt sich der Ball von den Spielern leicht führen. Ein gutes Modell sollte hart, langlebig und in der Spielführung schnell und genau sein.
Der Lochball hat ein Gewicht von 23 Gramm und einen Durchmesser von 72 Millimetern. Für die offiziellen Wettkämpfe sind dies die Standardmaße.