Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Umschaltknarre

  Umschaltknarre  (1.206 Angebote unter 27.647.831 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „umschaltknarren“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Umschaltknarre“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Umschaltknarre"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Umschaltknarren Ausführung
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   81   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Umschaltknarre
^

Umschaltknarre - Handgeführte Schraubwerkzeuge für Steckschlüsselsätze

Umschaltknarren sind Spezialwerkzeuge wie sie in vielen Unternehmensbereichen, wie der Automobilindustrie oder im Metallbau zu finden sind. Die Umschaltknarre, auch Ratsche genannt, ist ein handgeführtes Schraubwerkzeug und wird entweder durch Muskelkraft oder durch Druckluft betrieben. Neben den unterschiedlichsten Ausführungen der Knarren gibt es noch weitere Gesichtspunkte, die Sie in Ihre Kaufentscheidung mit einfließen lassen sollten. Dazu gehören neben den unterschiedlichsten Materialien, die verschiedenen Größen und Anwendungsbereiche, die Art des Umschaltmechanismus sowie die Art der Verzahnung und die Sicherheitsverriegelung für die verwendeten Steckschlüsseleinsätze

Materialien  der Umschaltknarre

Die verwendeten Materialien sind ausschlaggebend für die Qualität des Werkzeuges. Da es bei Knarren durch ihre längliche Bauweise zu enormen Hebelkräften kommt, sollten Sie auf Werkstoffe wie Chrom-Vanadium, Gusseisen oder Chrom-Molybdän-Stahl zurückgreifen. Diese halten aber enormen Belastungen stand. Griffe aus  öl- und säurefestem Gummi  verhindern das Abrutschen vom Werkzeug und beugen zugleich Arbeitsunfälle vor.

Drehknopf oder Hebel?

Der einzige Nachteil an Knarren mit Drehknopf besteht darin, dass wenn man die Umschaltknarre mit zwei Händen hält (die zweite Hand zur Stabilisierung am Ratschenkopf), man beim Arbeiten versehentlich die Drehrichtung verstellen kann. Dies wird durch einen Hebel der bei normalen Ratschen für den Links- und Rechtslauf zum Einsatz kommt größtenteils vermieden.

Gelenk-Umschaltknarre

Gelenk-Umschaltknarren sind dafür konzipiert, auch an engen und schwer zugänglichen Orten zu arbeiten. Sie sind besonders kurz und kompakt gebaut, was die Bedienung mit einer Hand ermöglicht. Bei einigen Ratschen kann der Gelenkkopf vertikal, in Abstufungen über 180 Grad, verstellt und arretiert werden.

Die Anzahl der Zähne

Die Verzahnung gibt Aufschluss darüber, für welches Anwendungsgebiet die Umschaltknarre verwendet werden sollte. Bei den normalen Ratschen greifen weniger, dafür größere Zähne ein, bei den Feinzahnknarren kleinere, aber dafür deutlich mehr Zähne gleichzeitig. Das heißt je mehr Zähne zur Verfügung stehen, umso kleiner der Rückschwenk- oder Rastwinkel. Bei einigen Umschaltknarren beträgt dieser zwischen 5 und 8 Grad. Feinzahnumschaltknarren ermöglichen daher auch ein effizientes Arbeiten an kleinen sehr engen Zwischenräumen.

Die Antriebsgröße

 Die Seitenlänge des Vierkants am Knarrenkopf gibt Aufschluss über die Größe. Je größer die Seitenlänge, desto stabiler und größer die Umschaltknarre. Sollte einmal ein Steckschlüssel nicht auf die Umschaltknarre passen, gibt es die Möglichkeit Zwischensteck-Adapternüssen zur verwenden.

Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel- Einsätze

Ein wesentlicher Qualitätsunterschied zwischen Umschaltknarren ist die Art der Verriegelung. Während die Steckschlüssel bei einigen Modellen nur auf den Vierkant aufgesteckt werden und somit ein Herabfallen der Nüsse vorprogrammiert ist, kommen bei anderen Umschaltknarren feste Verbindungen zum Einsatz. Dank dieser Sicherungsverbindung werden die Einsätze fixiert und können nicht selbständig herausfallen. Die Freigabe erfolgt mit einer Hand nach Drücken des Löseknopfes. Ein schneller und sicherer Wechsel der benötigten Steckschlüssel- Einsätze ist somit jederzeit gewährleistet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.