Das TV-Regal garantiert eine optimale Nutzung der Technik
Ein TV-Regal oder TV-Rack erlaubt eine optimale Nutzung der neuesten Fernseh- und Videotechnik. Es ist überall dort im Einsatz, wo Waren, Bedienungsanleitungen, Spiele, Filme und Fernseher präsentiert werden.
Was möchten Sie im TV-Regal unterbringen?
Wichtig ist, dass Sie alles unterbringen können, was benötigt wird oder bereits im Einsatz ist. Dies beginnt beim
Fernseher, geht über die Wiedergabetechnik wie etwa
DVD-Player und Spielekonsolen nebst Internetanschluss bis hin zu den Boxen, dem Subwoofer oder Kopfhörer für den Sound und die zugehörigen Fernbedienungen. Zudem spielt es eine Rolle, wie Sie die Technologie nutzen wollen, da der Fernseher sich bestenfalls in Kopfhöhe befindet. Entsprechend gibt es TV-Regale, die für Vorführungen an Sitzgruppen vorgesehen und mit einer Höhe ab 25 Zentimetern relativ niedrig sind und auf dem Boden stehen. Auch spezielle TV-Regale für den Schreibtisch sind zu finden. Auf Messen oder in Baumärkten erfolgen Vorführungen hingegen vielfach vor stehendem Publikum. Um Unfälle im Gedränge zu vermeiden, wählen viele hierfür ein Wandhängemodell oder ein sehr stabiles, hohes Standmodell. Standmodelle mit höhenverstellbaren Regalböden sind multifunktional nutzbar. Ausreichend Platz muss in jedem Falle zur Verfügung stehen.
Wie Sie die richtigen Maße des TV-Regals bestimmen
Die zentrale Einheit ist der Fernseher. In der Regel soll das TV-Regal mindestens die Breite des Bildschirms haben, damit man im Vorbeigehen oder Vorbeigreifen ausreichend Abstand hält, um nicht hängen zu bleiben und den Bildschirm so vor einem Sturz bewahrt. Verletzungen und Beschädigungen werden dann weitgehend ausgeschlossen. Für den
Flachbildfernseher würde ein schmales TV-Regal ausreichen. Allerdings orientiert sich die Wiedergabetechnik nach wie vor nicht daran, sondern wird meist auf quadratischen oder rechteckigen Platinen aufgebaut, so dass die Geräte ohne überstehen nur auf entsprechend breiten und tiefen Regalböden oder in passenden Fächern unterzubringen sind.
Informationen zur passenden Einteilung eines TV-Regals
Im einfachsten Fall benötigen Sie nur je eine Standfläche für den Fernseher und ein Wiedergabegerät. Der Fernseher gehört in Kopfhöhe des Betrachters. Ob das Wiedergabegerät darüber- oder darunter positioniert wird, ist in der Regel gleich. Eine weitere Orientierungshilfe bietet die Überlegung, wo sich der Stromanschluss befindet und ob das Kabel lang genug ist. Wenn nicht, bestellen Sie gleich eine Mehrfachsteckdose mit. Möchten Sie zusätzlich einige Peripheriegeräte unterbringen, sollte das TV-Regal über ausreichende Stellfläche verfügen. Beachten Sie in jedem Fall die zulässige Traglast der Regalböden, um Unfälle Ihrer Mitarbeiter und Beschädigungen an Ihren Geräten durch Bruch- und Sturzgefahren zu vermeiden.
Die unterschiedlichen Materialien
Egal, ob Sie sich für Metall, Holz oder Kunststoff entscheiden, wichtig ist immer, dass das TV-Regal als Möbel zum Anlass und zur Umgebung passt. Wählen Sie im Rahmen Ihres Budgets deshalb nach Ihrem Geschmack, damit Ihr Konzept sicher ein Erfolg wird.