Die Staubsauger-Turbodüse für die effektive Teppichreinigung
Mit einer Turbodüse für Staubsauger reinigen Sie Teppiche, Polster und Hartböden. Dabei kommt eine rotierende Bürstwalze in der
Düse zum Einsatz, die die Aufnahme von Haaren und Fusseln verbessert. Nutzen können Sie die auch als Turbobürste bezeichnete Düse je nach Ausführung an kleinen Hand- oder
Akkusaugern, am
Bodenstaubsauger, an Nass-/Trockensaugern und an Zentralstaubsaugern. Zur leichten Reinigung sind einige Modelle mit einer abnehmbaren Abdeckung versehen.
So funktioniert die Turbobürste
Eine Turbodüse beherbergt eine rotierende Bürstwalze, auch Rundbürste genannt. Diese wird nicht wie bei einer Elektrobürste von einem eigenen Motor, sondern vom Luftstrom des
Staubsaugers angetrieben. Die Bürstwalze arbeitet sich ins Gewebe und holt einerseits mit der Bürste Schmutz (vor allem Haare) heraus, andererseits hebt sie die Fasern, sodass das Vakuum mit besserer Wirkung saugen kann. Sind an der Saugöffnung der Turbodüse zwei Fadenheber angebracht, verbessert dies zusätzlich die Aufnahme von langen Haaren. Nach der Reinigung bleibt ein optisch aufgefrischter Teppich mit aufgerichtetem Flor zurück. Unschöne Laufstraßen im Teppich werden vermieden oder abgemildert.
Einsatzgebiete
Die Turbodüse eignet sich zur Reinigung von glatten Böden, Teppichböden und anderen Faserbelägen. Ihre Stärken liegen in der Entfernung von Haaren von Mensch und Tier aus Teppich, Polster und Autositzen. Auch Treppenstufen und Matratzen werden mit dieser von Haaren, Fäden, Fusseln und starken Verschmutzungen befreit. Bei Teppichen mit empfindlichem Flor ist es ratsam, die Turbobürste zu testen. Stellen Sie eine Loslösung von Teppichfasern bei der Reinigung fest, ist ihr Einsatz nicht zu empfehlen. Wollen Sie Teppiche mit unterschiedlicher Florhöhe hygienisch reinigen, verwenden Sie eine Turbodüse mit federnder Bürstwalze. Sie passt sich auf die Florhöhe an. Eine statisch eingestellte Walze würde sich unter Umständen im Teppich festsaugen.
Die Arbeitsbreite
Je größer die Arbeitsbreite der Turbodüse, desto mehr Fläche kann mit einem Mal gesaugt werden. In Winkeln und kleinen Ecken geht eine große Arbeitsbreite zulasten der Effektivität und Sauberkeit. Dort und beim Einsatz auf Treppen sind kleinere Arbeitsbreiten sinnvoller. Je nachdem, ob Sie eine Düse für den Betrieb am Hand-, Boden- oder Zentralstaubsauger wünschen, sind Staubsauger-Turbodüsen mit Arbeitsbreiten von etwa 100 Millimeter bis über 300 Millimeter erhältlich.
Pflege der Turbobürste
Mit der Zeit drehen sich Haare und Fussel um die Bürstwalze. Ohne Wartung kann die Bürstwalze blockieren. Dazu muss diese von Haaren befreit werden. Leichter gelingt dies bei Modellen mit einer Abdeckung, die sich für die Reinigung öffnen lässt.
Originalteil oder Universal-Turbodüse?
Turbodüsen für Staubsauger gibt es als Original-Zubehör für bestimmte Staubsaugermodelle und als Universaldüse. Bei Universaldüsen werden teilweise Adapter oder Reduzierhülsen mitgeliefert, zum Betrieb der Düse an Staubsaugerrohren mit verschiedenen Durchmessern. Beim Kauf einer Universaldüse lohnt es, für ein besseres Halten der Düse am Staubsaugerrohr auf einen Dreh- oder Klickverschluss zu achten.
Tipps zum Kauf
- Achten Sie auf ein Dreh-Kippgelenk an der Turbodüse. Sie erleichtert die Erreichbarkeit der Saugerdüse unter Möbeln und in Ecken.
- Prüfen Sie die Rollen der Staubsaugerdüse auf Leichtgängigkeit. Wählen Sie Leichtlaufräder, da die Gängigkeit des Saugers auf Teppichen durch die Bürstwalze erschwert werden kann.
- Beachten Sie, dass Ihr Staubsauger bei der Verwendung einer Turbodüse durch deren Eigengeräusch im Allgemeinen lauter wird.