Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Transportables Sitzkissen

  Transportables Sitzkissen  (10 Angebote unter 27.396.195 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Transportables Sitzkissen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Transportables Sitzkissen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Transportables Sitzkissen
^

Campingkissen für bequemes, warmes Sitzen im Outdoor-Bereich

Sitzkissen haben stets das Ziel, eine harte Sitzgelegenheit abzupolstern und dabei den Körper leicht zu wärmen. Während in Innenbereichen beispielsweise Sessel mit speziellen Sessel-Sitzkissen oder Ess-Stühle mit Stuhlkissen ausgestattet werden, kommen Kissen dieser Art auch vor allem im Außenbereich zum Einsatz. Campingstühle, die meist keine bequeme Sitzfläche aufweisen, können daher mit speziellen Campingkissen belegt werden. Das Campingkissen bietet mehr als lediglich Sitzkomfort, sondern geht vor allem auf die speziellen Bedürfnisse des längeren Sitzens im Außenbereich- und kühlen Innenbereich ein.

Durch das längere Sitzen kühlt häufig während kalten Wetters oder in der Nacht beim Angeln der Körper aus, sodass die isolierenden Eigenschaften der Campingkissen zum Tragen kommen und eine Erkältung sowie Unterkühlung des empfindlichen Blasen- und Harnbereichs vermeiden. Bei besonders niedrigen Temperaturen sollte der Körper trotzdem zusätzlich geschützt werden, beispielsweise durch Kleidung (Thermounterwäsche) oder Handwärmer.

Campingkissen mit Temperaturregelung und Akkubetrieb

Campingkissen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Einige Modelle lassen es zu, die Wärme mittels einer Temperaturregelung individuell einzustellen. Ein kabelloser Akkubetrieb macht die Verwendung im Outdoor-Bereich möglich. Auf diese Weise bietet diese  Campingkissen eine gleichmäßige Hitzeverteilung über die gesamte Fläche.  Andere Modelle bieten mit der Polyester-Fleece-Oberfläche einen angenehmen Sitz, während eine Thermo-Isolierfolie beispielsweise dafür sorgt, dass keine Kälte von unten in  die empfindlichen Körperpartien eindringen kann.

Das Kissen auch im Auto nutzen

Das Kissen kann dabei als wärmendes Sitzpolster auf der Sitzgelegenheit oder alternativ direkt unter der Kleidung verwendet werden. Auch auf Auto- und Motorradsitzen bietet das Campingkissen eine gute Alternative zur eingebauten Sitzheizung für den kalte Jahreszeit im Winter, denn das mit gelieferte Adapterkabel für den Zigarettenanzünder erlaubt die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten im Kfz sowie im Caravan. Von Vorteil sind in jedem Fall wasserabweisende Kissen, denn nur so halten sie dem Camping-Ausflug stand.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.