Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK  

TP-LINK
Zum vergrößern klicken...

TP-LINK´s Connected Home


Heutzutage rücken Zuhause und Büro immer näher zusammen. TP-LINK bietet Privatanwendern und kleineren Unternehmen ein breites Sortiment bestehend aus preisgekrönten Produkten der Bereiche 3G-Router, WLAN, ADSL, Switch, Powerline, IP-Kamera, Printserver, Medienkonverter und Netzwerkadapter, die sich durch hohe Performance, niedrige Betriebskosten und einfache Handhabung auszeichnen. Somit steht dem Vergnügen nichts mehr im Wege!

Und das auch noch rasend schnell. Viele Geräte sind zum Beispiel bereits mit dem neuen 802.11ac-Standard ausgerüstet – dem WLAN-Standard der nächsten Generation. Damit können Datenraten von bis zu 1,75Gbps erreicht werden – das ist 3mal schneller, als beim bisherigen WLAN-N-Standard.
Direkt zur Kategorie WLAN-Router...
Direkt zur Kategorie '3G/4G'...
Direkt zur Kategorie 'WLAN-Adapter'...
Direkt zur Kategorie 'Powerline'...
Direkt zur Kategorie 'Repeater'...

WLAN-Router

TP-LINKs WLAN-Router sind ideal für Anwender, die zu Hause oder im Büro ein preiswertes aber stabiles Hochgeschwindigkeitsnetzwerk benötigen. Ob emailen und surfen oder multimediale Unterhaltung, TP-LINK bietet eine Reihe von Routern für Heim-/ Büro-Anwendungen mit entsprechender Reichweite und der Abdeckung, die eine WLAN-Nutzung selbst in entlegenen Räumlichkeiten ermöglichen.

3G/4G

TP-LINKs 3G/UMTS-Produkte sind die idealen Reisebegleiter. Sie bringen den Anwender über eine mobile Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindung von unterwegs ins Internet. Ob in Form eines mobilen 3G/UMTS-Routers oder 3G/UMTS-Adapters zum Anschluss an den Laptop, Sie benötigen lediglich eine SIM-Karte um einfach und schnell Ihren eignen WLAN-Hotspot in Betrieb zu nehmen.

WLAN-Adapter

Dank Plug&Play-Technologie verhelfen die drahtlosen Minihelfer Notebooks oder PCs ganz einfach zum Internetvergnügen. Das Installationsprogramm und das Wi-Fi Protected Setup (WPS) bringen den Anwender sicher und unkompliziert ins Netz. Mit dem neuen WLAN-Standard 802.11ac bald auch noch in Höchstgeschwindigkeit – bis zu 3-mal schneller als das bisherige WLAN im N-Standard.

Powerline

Mit TP-LINKs Powerline-Adaptern bauen Sie im Handumdrehen ein Netzwerk auf, ohne neue Kabel legen zu müssen. Die Datenübertragung erfolgt über bestehende Stromleitungen und ermöglicht so eine stabile Verbindung in gleichbleibend hoher Qualität.
Adapter mit WLAN-Funktion erweitern Ihr WLAN zusätzlich in zuvor nicht abgedeckte Bereiche.

Repeater

TP-LINKs Repeater kommen zum Einsatz, wenn Ihr WLAN nicht bis in jeden Winkel Ihres Zuhauses reicht und ermöglichen eine breitere Abdeckung sowie eine größere Reichweite. Dabei nehmen Sie WLAN-Signale von einem Basisrouter oder von einem Accesspoint eines Netzwerks auf und vergrößern das Signal sodann einwandfrei in bisher unerreichbare oder schwierig zu verkabelnde Bereiche.
Direkt zur Kategorie 'Accesspoints'...
Direkt zur Kategorie 'DSL'...
Direkt zur Kategorie 'Switches'...
Direkt zur Kategorie 'Kabelgebundene Router'...
Direkt zur Kategorie 'Antennen und Zubehör'...

Accesspoints

Sie möchten jederzeit und unabhängig vom Standort Zugang zu Informationen erhalten und dabei dieselbe Qualität wie bei einem kabelgebundenen Netzwerk erleben? Mit Accesspoints von TP-LINK können Sie ein drahtloses Netzwerk einrichten bzw. ein vorhandenes Netzwerk um ein WLAN erweitern. Dabei profitieren Sie von einer hohen Zuverlässigkeit und Leistung, sowohl zu Hause als auch im Büro.

DSL

Die preiswerten DSL-Modems sind ideal für Ihr kabelgebundenes Netzwerk und lassen Ihnen die Wahl, über jeden beliebigen DSL-Provider ins Internet zu gehen. Mehrzweckgeräte, die Funktionen eines Hochgeschwindigkeits-DSL-Modems, eines Routers und eines WLAN-Accesspoints kombinieren, sind All-in-One-Lösungen, die Zeit und Geld sparen, da Sie nur noch ein Gerät benötigen.

Switches

TP-LINKs Portfolio umfasst Switches mit Fast-Ethernet- oder Gigabit-Geschwindigkeit, angefangen beim kompakten, lüfterlosen 8-Port-Desktop-Switch bis hin zum leistungs- starken 24-Port-Gerät mit umfangreichen Management- und Securityfunktionen. TP-LINK Switches eignen sich insbesondere für den Einsatz in kleineren und mittleren Unternehmen, die Wert auf ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Kabelgebundene Router

TP-LINKs kabelgebundene Router verfügen über hervorragende Datenverarbeitungs- fähigkeiten und zahlreiche leistungsstarke Sicherheitsfunktionen. TP-LINKs VPN-Router ermöglichen darüber hinaus eine sichere Verbindung zu Ihrem Arbeitsplatz. Sie sind ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Mitarbeiter sicher und effizient auf das Firmennetzwerk zugreifen lassen möchten.

Antennen und Zubehör

Antennen von TP-LINK vergrößern die Reichweite Ihres WLANs erheblich und liefern eine bessere WLAN-Performance. Sie sind zu den meisten handelsüblichen WLAN-Geräten mit abnehmbaren externen Antennen kompatibel. Die Installation ist dabei kinderleicht: Nehmen Sie einfach die ab Werk gelieferte Antenne ab, schrauben Sie unsere Booster-Antenne auf, und Sie erleben einen sofortigen Leistungssprung.
 
Logo 3 Jahre Garantie  Logo Limited Lifetime Warranty

TP-LINKs Qualitätsgarantie

TP-LINKs Bestreben ist es, Produkte von höchster Qualität und höchster Performance unter Beibehaltung von wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten, dass Produkte von TP-LINK zuverlässig sind und ihre Leistung und Betriebssicherheit über die gesamte Lebensdauer behalten. Daher gewährt TP-LINK auf alle SOHO-Produkte 3 Jahre Garantie und auf alle SMB-Produkte (Professional Line) sogar "Lebenslang plus 5 Jahre-Garantie" (Limited Lifetime Warranty). Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.tp-link.com.de/support/rma/
Testumgebung in einem TP-LINK Labor
TP-LINK Building

Über TP-LINK

TP-LINK ist ein weltweit führender Hersteller von Netzwerkprodukten und hat sich im europäischen Raum besonders in der D-A-CH-Region durch effiziente, preisgünstige Produkte und verlässlichen Service einen Namen unter Branchenkennern gemacht. Die TP-LINK Deutschland GmbH besteht seit April 2009 in Hofheim am Taunus nahe Frankfurt am Main und beherbergt das westeuropäische Sales-/Marketing-Team, den Support und das Zentrallager für Westeuropa. Seit Juli 2013 befindet sich in München eine weitere Vertriebsniederlassung. Über unsere renommierten Distributions-, Online- und Retail-Partner vertreiben wir ein umfangreiches Sortiment bestehend aus preisgekrönten SOHO-Produkten (UMTS-Router, WLAN, ADSL, Powerline, Printserver, IP-Kameras) und SMB-Produkten (Switch, Router, SFP-Module, Medienkonverter, Netzwerkadapter). Derzeit werden weltweit rund 21.900 Mitarbeiter beschäftigt (Stand Dezember 2013). Im Jahr 2013 erwirtschaftete TP-LINK weltweit einen Umsatz von 1,9 Milliarden USD. Mehr unter: http://www.tp-link.com/de/


* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.