Torwände – zur Unterhaltung und fürs professionelle Training
Torwände finden neben dem privaten Gebrauch oft auf öffentlichen
Veranstaltungen und Events ihren Einsatz. Hier sind sie meist Bestandteil von Unterhaltung und
Ballsport-Wettkämpfen. Aber auch beim richtigen Training finden Torwände immer mehr Verwendung. Gerade im Handball kann das Trainieren mit Torwandnetzen die Zielgenauigkeit des Spielers fördern.
Die Torwand für Amateurkicker
Für den Einsatz einer Torwand im heimischen Garten oder bei Veranstaltungen benötigen Sie kein Profimodell, denn hier stellen meist Amateurkicker oder Kinder ihre Treffsicherheit unter Beweis. Hier reicht eine Torwand in Größe eines Handballtors. Sie sollten hierbei aber darauf achten, dass die Wand stabil verbaut ist und auch einige starke Schüsse aushalten kann.
Torwände im Sportalltag
Immer mehr Fußballvereine setzen als zusätzliche Trainingsmethode auch Torwände im alltäglichen Training ein. Hierbei handelt es sich meist nur um Netze, die Sie mit entsprechenden
Netzhaltern vor dem Tor an Pfosten und Latte befestigen können. Gut gespannt füllt das Netz dann das ganze Tor aus.
Zwei oder vier Löcher
Die Torwände oder Tornetze gibt es in einigen Variationen. So können Sie zum Beispiel Torwände ganz klassisch mit zwei Löchern erwerben, es sind allerdings auch Varianten mit vier Löchern erhältlich, mit denen das Training variiert werden kann. Im Lieferumfang befinden sich zum Teil Zusatznetze, mit denen Sie bei Bedarf die Löcher verschließen können – so lässt sich der Schwierigkeitsgrad erhöhen.