Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Toner

  Toner bei Mercateo online kaufen (0 Angebote unter 21.475.840 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777

Logo Pelikan

Sicher, ergiebig, verantwortungsvoll: Pelikan Toner

Der deutsche Traditionshersteller Pelikan kann auf eine mehr als 175-jährige Erfahrung in der Herstellung von Tinten und Schreibmitteln zurückblicken. Heute bietet das Unternehmen u.a. Tinte, Toner und Toner-Kits aus eigener Entwicklung und Produktion für nahezu alle gängigen Drucker, Multifunktions- und Faxgeräte an, die nach höchsten technologischen und ökologischen Standards hergestellt werden. Die Toner stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit, hohe Ergiebigkeit und garantieren brillante Druckergebnisse in Markenqualität.

Header Pelikan Toner

Toner

Ohne das hochfeine Pulver (ca. 5 bis 30 µm) geht im Büroalltag nichts. Der hauptsächlich aus Kunstharz und verschiedenen Metalloxiden bestehende Farbstoff ist unentbehrlicher Bestandteil der meisten Kopierer, Laserdrucker oder Faxgeräte.

Die Tonerpigmente können klassisch schwarz bzw. in einer anderen Primärfarbe sein. Diese Pigmente haften beim Druckvorgang elektrostatisch auf der Bildtrommel – und zwar nur auf den zuvor vom Laser belichteten Stellen. Danach erhitzt die Fixiereinheit den Toner bis er sich verflüssigt und verschmilzt den Toner mit dem Papier.

Aufgrund der geringen Körnungsgröße des Pulvers sowie der elektrostatischen Ladung besitzen Toner ein hohes Verschmutzungspotential. Daher wird Toner in geschlossenen Kartuschen angeboten, die an die speziellen Druckertypen angepasst sind. Der Toner umfasst dabei das eigentliche Tonerpulver sowie den Entwickler aus hochfeinen Metall-Partikeln.

Toner – die bessere Tinte?

Toner spielen ihre Stärken vor allem bei hohen Druckaufkommen – klassischerweise in Büros, Behörden und öffentlichen Einrichtungen – aus. In diesen Bereichen sind Laserdrucker seit Jahren gestandene Bürogehilfen, die schnell, leise und kosteneffizient arbeiten. Im Vergleich zu Tintenpatronen in Tintenstrahldruckern können Toner vor allem in Sachen Seitenpreis, Reichweite und Handling punkten:
  • Hohe Druckreichweite pro Toner-Einheit, müssen daher seltener gewechselt werden
  • Geringere Kosten pro Seite
  • Ausdrucke sind sofort trocken und damit schmier- und wischfest
  • Kein Austrocknen des Pulvers, Verwendung nach längerer Druckpause problemlos möglich
  • Hohe Qualität bei s/w-Ausdrucken

Header Pelikan Toner-Modul

Auswahl und Eigenschaften

Die Anforderungen an Toner sind hoch: Der Farbauftrag sollte möglichst gering sein und dennoch tiefe Schwärzen bzw. intensive Farben ermöglichen. Zudem soll der Toner auf möglichst vielen Materialen haften – nur nicht auf der Fixiereinheit selbst.

Bei der Auswahl des richtigen Toners sollte man neben dem konkreten Drucker-Modell auf die gewünschte Farbe und Kapazität achten. Je nach Zusammensetzung des Toners und Konstruktionsprinzip des Gerätes unterscheidet man zudem verschiedene Tonerarten.

Einkomponenten-Toner: Der Standard fürs Büro

Die häufigste Form für nahezu alle gängigen Laserdrucker und Kopiergeräte. Das Tonerpulver und der Entwickler befinden sich gemeinsam in einer Kartusche und werden auch zusammen auf das Papier übertragen. Vorteil ist vor allem die einfache Handhabung, da nur eine Kartusche ausgetauscht werden muss. Außerdem verhindert dieses geschlossene System die Freisetzung der Tonerstoffe beim Kartuschenwechsel.

Zweikomponenten-Toner: Für Großgeräte

Hier sind Toner und Entwickler getrennt. Anwendung finden diese Toner überwiegend in Großkopierern und digitalen Druckmaschinen. Wartung und Toner-Wechsel gestalten sich durch die getrennte Einfüllung aufwändiger, zudem besteht das Risiko des Staub- und Rußaustritts beim Toner-Wechsel.

Markenqualität von Pelikan

Die nach höchsten technologischen Standards gefertigten Toner und Toner-Module von Pelikan stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit. Die erstklassigen Toner aus eigener Entwicklung und Produktion garantieren brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Dieser Anspruch wird durch eine 3-jährige Garantie auf alle Toner unterstrichen.

Weiterhin gehören ein umweltfreundlicher und ressourcenschonender Umgang zur Firmenphilosophie. Pelikan setzt also nicht nur in der Qualität, sondern im Blick auf Umwelt und Gesundheit umfassend Maßstäbe.

Geprüfte Qualität

Tonermodule von Pelikan werden nach DIN 33870 kontrolliert, die eine qualitative Gleichwertigkeit mit den Tonermodulen der Originalhersteller gewährleistet. Die DIN 33870 beschreibt die strengen Anforderungen für die Aufbereitung von gebrauchten Toner-Modulen (schwarz). Die Tests umfassen neben Tonerhaftung und Ergiebigkeit auch den Ausschluss einer Gesundheitsgefährdung (AMES-Test). Die Norm gibt die Kriterien für die Beschaffenheit, Lagerung, Verpackung und Kennzeichnung von Toner-Modulen vor. Das Ziel der DIN-Norm besteht darin, gleichbleibend hohe und nachprüfbare Qualität wiederbefüllter Tonermodule zu gewährleisten.

Logo DIN 33870 Ab sofort ist ein direkter Seiten-Reichweitenvergleich zwischen Pelikan und dem Gerätehersteller möglich, der von offizieller und unabhängiger Stelle, dem ISO-Institut, gemessen wird. Viele Gerätehersteller verwenden diese ISO-Norm zur Ermittlung ihrer Seitenangaben. Pelikan ist einer der wenigen Alternativanbieter, der diese ISO-Norm bereits einsetzt und damit einen direkten Vergleich zulässt.
Logo 3 Jahre Garantie

Volle Sicherheit: 3 Jahre Garantie

Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, um eine störungsfreie Funktion sicherzustellen. Deshalb gibt es auf alle Pelikan Toner 3 Jahre Garantie! Beachten Sie bitte, dass die Gewährleistung des Druckerherstellers weiterhin Bestand hat, auch wenn Sie Alternativprodukte verwenden.
Logo Blauer Engel

Für Umwelt und Gesundheit

Seit 2012 erhalten ausgewählte Toner-Module von Pelikan die Kennzeichnung „Blauer Engel“. Das ausgeklügelte Recyclingsystem von Pelikan vermeidet Abfall und schont die Ressourcen. Außerdem stellt der Blaue Engel strenge Anforderungen an die Tonerinhaltsstoffe. Die Emissionen organischer Stoffe werden begrenzt. So schützen Sie Ihre Gesundheit und die Umwelt!
Logo Nordic Swan

„The Nordic Swan“ Ecolabel

Die Pelikan Toner-Module werden umwelt- und ressourcenschonend gefertigt. Dies ist eine Vorgabe vom unabhängigen Umweltlabel „The Nordic Swan“. Nordic Swan legt Wert auf die Verminderung der Abfallberge sowie auf die Reduzierung des Energie- und Rohstoffverbrauchs bei der Produktion von Druckerzubehör. Unter anderem sind folgende Kriterien wichtig: Über 75% des Materials wird wiederverwertet, der Abfall wird umweltgerecht entsorgt, ein Recycling.System muss etabliert sein. Mit „The Nordic Swan“ wird das Engagement von Pelikan für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt honoriert.
Sammelbox

Leergut sammeln, die Umwelt entlasten!

Der gigantische Müllberg, der Jahr für Jahr durch leer gedruckte Tonermodule und InkJet-Patronen entsteht, wird größer und größer. Leergut verschiedenster Marken wird deshalb im Pelikan Recyclingzentrum nach strengsten Qualitätsanforderungen geprüft und dem Produktionskreislauf zugeführt. Die sorgfältige Behandlung und Prüfung des Sammelguts garantiert die einwandfreie Qualität der wiederaufbereiteten Produkte und die fachgerechte Entsorgung unbrauchbarer Teile. Engagement das sich auszahlt! Mitmachen kann jeder.
Das gesamte Sortiment von Pelikan finden Sie in der Pelikan-Markenwelt.
Weitere Informationen zum Thema Toner
^

Mit dem richtigen Toner zum hochwertigen Ausdruck

Der Toner ist ein unentbehrlicher Bestandteil des professionellen Druckerzubehörs und kommt bei den meisten Kopierern, Laserdruckern oder Faxgeräten zum Einsatz. Der hauptsächlich aus Kunstharz und verschiedenen Metalloxiden bestehende Farbstoff sorgt für aussagekräftige Drucke in scharfer Qualität, ohne dass etwas verwischen könnte. Der Toner umfasst stets das eigentliche Tonerpulver und den Entwickler. Da Toner pulverförmig ist, kann er – ein Vorteil gegenüber der Tinte – nicht austrocknen. Bei der Auswahl des richtigen Toners sollte man neben dem konkreten Drucker-Modell auf die gewünschte Farbe und Kapazität achten. Je nach Zusammensetzung des Toners und Konstruktionsprinzip des Gerätes unterscheidet man zudem verschiedene Tonerarten.

Für den Alltag zu Hause und im Büro - Einkomponententoner

Sehr verbreitet im beruflichen wie privaten Alltag sind Einkomponententoner. Sie kommen in fast allen gängigen Laserdruckern und Kopiergeräten mit kleineren und mittleren Kapazitäten zum Einsatz. Beim Einkomponententoner befinden sich das eigentliche Tonerpulver und die feinen Metall-Partikel des Entwicklers gemeinsam in einer Kartusche und gelangen auch zusammen auf das Papier. Damit das Druckbild durch den Entwickler nicht verfälscht wird, muss dieser qualitativ hochwertig sein, so dass Einkomponententoner im Vergleich zu anderen Lösungen teurer sind. Im Gegenzug ist er für den Nutzer sehr bequem und sauber zu handhaben: Dem etwas höheren Preis von Einkomponententonern steht der Vorteil der einfachen Gerätewartung gegenüber, da nur eine Kartusche ausgetauscht werden muss. Zudem wird Einkomponententoner oft gemeinsam mit der Bildleitertrommel in einer einzigen Kartusche geliefert. Diese ist ein komplett geschlossenes System, was die Freisetzung gesundheitsschädigender Fremdstoffe beim Kartuschenwechsel verhindert.

Für die Profis - Zweikomponententoner

Zweikomponententoner werden ganz überwiegend in leistungsstarken Großkopierern und digitalen Druckmaschinen eingesetzt. Geräte, die mit diesen Tonern arbeiten, sind in ihrer Anschaffung wesentlich teurer, ihr Aufbau ist deutlich komplizierter. Bei Zweikomponententonern sind eigentlicher Toner und Entwickler getrennt. Der Entwickler wird nur zum Transport des Toners genutzt, verbleibt im Drucker und wird nicht mit auf das Papier übertragen. Daher muss der Toner auch nicht auf spezielle Eigenschaften des Entwicklers Rücksicht nehmen, ist einfacher gehalten und damit erheblich günstiger als Einkomponententoner. Durch die getrennte Einfüllung von Toner und Entwickler ist allerdings die Wartung von Zwei-Komponenten-Geräten etwas komplizierter und der Toner-Wechsel aufwändiger. Zudem besteht beim Einsatz des Zweikomponententoners in das Druckwerk oft das Problem des Staub- und Rußaustritts.

Transferflüssigkeit (Flüssigtoner)

Bei sogenanntem Flüssigtoner enthält die Transferflüssigkeit die Tonerpartikel. Da diese Flüssigtoner-Partikel wesentlich kleiner sind als die Partikel herkömmlicher Trockentoner, ergibt sich bei Druckern mit Flüssigtoner ein deutlich besseres und konsistenteres Druckbild. Drucker mit Flüssigtoner werden daher meist - trotz ihres im Vergleich zu herkömmlichen Farblaserdruckern deutlich höheren Beschaffungspreises - in der professionellen Druckvorstufe eingesetzt.

Ausführungen

Die Tonerkartuschen können - unabhängig vom Druckprinzip - entweder als einzelne Behälter mit unterschiedlicher Kapazität oder als geschlossenes System zusammen mit der Bildleitereinheit in einer einzigen Kartusche ausgeführt sein. Geräte mit einer einzigen Wechselkartusche bieten die sauberste Lösung beim Tonerwechsel, da hier nicht mehrere Komponenten einzeln ausgewechselt werden müssen. Allerdings sind All-In-One-Toner teurer in der Beschaffung, da bei ihnen die Bildtrommel integriert ist.

Wartung und Gesundheitsrisiken

Bei separaten Wechselbehältern, die beim Aufsetzen oder Einführen in das Druckwerk geöffnet werden müssen, besteht immer die Gefahr, dass Ruß oder Feinstaub aus der Kartusche austreten. Diese besitzen nicht nur ein sehr hohes Verschmutzungspotential, sondern können auch gefährliche, die Gesundheit schädigende Stoffe freisetzen. Daher empfiehlt es sich, beim Hantieren an solchen Kopierern oder Druckern stets einen Mundschutz zu tragen. Zusätzlich sollte beim Wechsel der Kartuschen überschüssiger oder versehentlich ausgetretener Toner sofort abgesaugt werden. Dazu eignen sich ausschließlich spezielle Tonerstaubsauger, die über entsprechende Filter verfügen. Normale Staubsauger hingegen können in ihren Filtersystemen den extrem feinen Rußstaub nicht zurückhalten, sondern blasen diesen in die Umgebungsluft, so dass keinerlei Reinigungseffekt erzielt wird.

Tonerstaubsauger

Auch das Druckwerk des Kopierers oder Druckers sollte insbesondere dann, wenn er mit Zweikomponententoner betrieben wird, regelmäßig gesäubert werden. Tonerstaubsauger bieten dazu einen speziellen dünnen Saugrüssel, mit dem problemlos das Innere des Druckwerkes von Ablagerungen befreit werden kann. Durch die Kühlventilatoren der Laserdrucker oder Kopierer wird ebenfalls Feinstaub in die Umgebungsluft geblasen, so dass auch hier gesundheitsschädliche Substanzen freigesetzt werden können. Dieses Risiko kann durch ein stets sauber gehaltenes Druckwerk minimiert werden.

Entsorgung von Tonern

Toner dürfen nicht im Hausmüll landen, sondern müssen umweltgerecht entsorgt werden. Dies gilt gleichermaßen für leere Tonerkartuschen, da diese immer Reste enthalten. Auch die Hersteller sind verpflichtet, leere Tonerkartuschen kostenlos zurückzunehmen.

Interessante Produkte sowie weitere Informationen bieten Ihnen die Hersteller HP, Katun, Pelikan und TBS.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Toner, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.