Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Toilettensitzreiniger-Spender

  Toilettensitzreiniger-Spender  (42 Angebote unter 27.641.789 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Toilettensitzreiniger-Spender“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Toilettensitzreiniger-Spender"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Toilettensitzreiniger-Spender
^

Der Toilettensitzreiniger-Spender zum einfachen Dosieren des Reinigungsmittels

Soll der Toilettensitz von WCs in Restaurants, Cafés, Bahnhöfen, Flughäfen und allen anderen öffentlichen Einrichtungen stets sauber und steril sein, ist Toilettensitzreiniger unverzichtbar. Schließlich steht die Hygiene vor allem in diesen Bereichen stets im Vordergrund. Für das einfache Dosieren von flüssigen Reinigern eignet sich am besten ein Spender.

Die unterschiedliche Modelle

Die Modelle von Toilettensitzreiniger-Spendern variieren. So sind die praktischen Helfer für Seifen / Reinigungsmittel zum Beispiel in neutralem Weiß erhältlich. Angepasst an die Inneneinrichtung des Waschraums können Toilettensitzreiniger-Spender allerdings auch in farbigen Designs gewählt werden. So stehen knallige Farben (beispielsweise Rot) oder aber auch ein zeitlos modernes Schwarz zur Wahl. Langlebiger, robuster und einfach zu reinigender Edelstahl ist ebenso empfehlenswert, wie Toilettensitzreiniger-Spender aus Kunststoff.  Einfach an der Wand montiert, ist der gefüllte Spender direkt zum Einsatz bereit.

Toilettensitzreiniger-Spender - Die Funktionsweise

Zunächst wird die jeweilige Reinigungschemie in den Spender gefüllt. Bei einem Toilettensitzreiniger-Spender kann es sich schließlich um einen Pumpspender handeln, bei welchem das Reinigungsmittel aus dem Bereich Waschraum / Toilette auf Knopfdruck austritt. Aus Hygienegründen empfiehlt es sich, den Toilettensitzreiniger direkt auf das Toilettenpapier aufzusprühen, welches für die Reinigungszwecke eingesetzt wird. Das einfache Entsorgen nach der Säuberung gestaltet sich ebenso simpel.

Auch diese Hilfsmittel halten Toiletten und Waschräume sauber

Im Rahmen der Reinigung und Hygiene sind zahlreiche weitere zur Bodenreinigung (Grundreiniger, etc.) und Sanitärreinigung (WC-Tabs, Rohrreiniger, WC-Reiniger.) erhältlich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.