| Übersicht | „Toilettenpapier-Rollenware“ Überbegriffe Unterbegriffe |  |
|
 |
Weitere Informationen |
|
Hygienisch wertvoll
Toilettenpapier ist ein zur einmaligen Verwendung gedachtes Papier zur Körperhygiene
nach dem Toilettengang. Es ist zumeist auf Rollen aufgewickelt und besitzt bis zu
5 Papierlagen. Zum leichteren Abreißen der zu benötigenden Papiermenge sind
Perforationen vorgesehen. Toilettenpapier hat die Eigenschaft, sich leicht in der
Kanalisation aufzulösen. Bei Verwendung eines Bidets wird das Toilettenpapier lediglich
noch zur Trocknung eingesetzt.
Neben dem herkömmlichen einlagigen Papier gibt es Toilettenpapier mit 2, 3, 4 und sogar
5 Lagen, die besondere Eigenschaften hinsichtlich Stabilität und Komfort besitzen.
Je mehr Lagen ein Toilettenpapier besitzt, deso höherwertig ist es im Allgemeinen und
desto preisintensiver sind diese Premium- und Deluxe-Artikel.
Unterschiedliche Sorten des Toilettenpapiers
Neben dem trockenen Toilettenpapier gibt es auch noch feuchtes Papier, das vor der
Reinigung mit dem trockenen Papier zur Anwendung kommt. Außerdem gibt es antibakterielles
sowie parfümiertes Toilettenpapier. Mit Texten und Bildern bedrucktes Toilettenpapier findet
oft als Scherz- und Werbeartikel Verwendung.
Herstellung
Holz für die Zellstoffherstellung wird vorwiegend aus Kiefern, Fichten, Birken und zu
geringen Teilen aus dem Eukalyptus - Baum gewonnen. Da die Pflanzenstoffe nicht vollständig
durch den Kochprozess bei der Zelluloseherstellung verschwinden, bleibt der Zellstoff dunkel
gefärbt. Die verbliebenen Pflanzenstoffe werden durch einen Bleichprozess entfernt. Dies
bietet den Vorteil, dass der Zellstoff nicht nur entfärbt, sondern auch saugfähiger und
weicher wird. Für den Bleichprozess nutzen die Zellstoffhersteller heute eine chlorfreie-
oder Sauerstoffbleiche.
Tissue ist eine besondere Form des Toilettenpapiers. Es wird in zwei oder mehreren Lagen
verarbeitet. Die Oberfläche wird mit einer Prägung versehen und bedruckt. Durch diese
Prägung werden bei mehrlagigen Toilettenpapieren die Haftung der Einzellagen, sowie die
Festigkeit des Blattes erreicht. Eine Kombination aus weichen Zellstofffasern mit besonders
dicken Lagen aus dichtem Faserverbund, kennzeichnet das mehrlagige Toilettenpapier. Die
gewünschte Weichheit wird durch die Strukturierung der Oberfläche besiegelt.
Sie wollen mehr?
In unserer Kategorie Hygienebedarf finden sie noch mehr zur Körperhygiene:
Toilettensitzabdeckpapier, Handtuchpapier
und Kosmetiktücher.
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|
|