Die Gefriertruhe – der Profi, wenn es um Kühlung geht
Unerlässlich im Haushalt und in der Gastronomie sind heutzutage Gefriergeräte wie Tiefkühlschränke oder -truhen. Sie halten sämtliche Lebensmittel frisch und sorgen dafür, dass Inhaltsstoffe wie z. B. Vitamine erhalten bleiben. Ob Eis, Gemüse, Fleisch oder Wurst – ein Gefriergerät gehört in jede Küche. Neben dieser Form der Kühlung gibt es noch
Kühlschränke mit Gefrierfach, Kühl-Gefrier-Kombinationen oder Tiefkühltruhen. Doch worin unterscheiden sich diese voneinander? Der folgende Einkaufsratgeber soll diese Fragen beantworten und Ihnen Hilfestellung leisten, worauf Sie beim Kauf eines solchen
Haushaltsgerätes achten sollten.
Der Unterschied zwischen Tiefkühlschrank und -truhe
Tiefkühlschrank – Schubladen erleichtern die Lagerung
Tiefkühlschränke gehören in die Küche und sind deshalb in Stand- und Einbaugeräte untergliedert. Sie bieten ein Fassungsvermögen von bis zu 275 Litern. Zahlreiche Schubladen erleichtern bei diesen Elektrogeräten das übersichtliche Lagern der eingefrorenen Lebensmittel. Jedoch tritt bei geöffneter Tür eine große Menge an kalter Luft aus, weshalb der Tiefkühlschrank eher dafür gedacht ist, Lebensmittel wie Eis oder aber auch
Gewürze einzufrieren, die des Öfteren benötigt werden und nach dem Gebrauch erneut eingefroren werden sollen.
Tiefkühltruhe – für die längerfristige Lagerung von Lebensmitteln
Tiefkühltruhen - oder auch Gefriertruhen genannt – sind Toplader. Das heißt, sie werden von oben befüllt. Im Gegensatz zu Tiefkühlschränken bieten sie viel mehr Platz und sind robuster. Sie sind für eine längerfristige Einlagerung von Lebensmitteln wie Fleisch und Gemüse im Keller gedacht. Gegenüber Tiefkühlschränken sind sie nicht nur günstiger in der Anschaffung, sondern auch im Verbrauch. Da bei diesen Modellen die kalte Luft beim Öffnen des Deckels nach unten sinkt, tritt bei geöffnetem Deckel weniger Kälte nach außen. Folglich hat ein Gefrierschrank A++ den gleichen Stromverbrauch wie eine Gefriertruhe A+.
Kühlschrank mit Gefrierfach
Um kleinere Mengen tiefkühlen zu können, ist ein Eisfach, das im oberen Bereich des Kühlschranks integriert ist, angebracht. Empfehlenswert ist es, wenn tiefgekühlte Lebensmittel wie Kräuter beim Kochen verwendet werden. So sind sie nicht nur schnell griffbereit, sondern auch sehr schnell wieder richtig verstaut, ein Antauen der Produkte wird so vermieden. Allerdings bieten die Eisfächer im Gegensatz zu Gefrierfächern nur wenig Platz. Wenn man ein Gefriergerät besitzt, kann man auf einen Kühlschrank mit Gefrierfach gut verzichten, das spart Strom.
Kühl-Gefrier-Kombinationen
Kühl-Gefrier-Kombinationen werden auch Tief-Gefrierkombinationen genannt. Damit sind Kühlschränke gemeint, die über ein extra Gefrierfach verfügen, das separat geöffnet wird. Sollen nur wenige Lebensmittel eingefroren werden, bieten sie eine ideale Alternative zur Gefriertruhe.
Kühlregal – die Kühlgeräte im Supermarkt
In Supermärkten wird oft auf Kühlregale zurückgegriffen. Das sind spezielle offene Kühlgeräte, die für eine dauerhafte Lagerung von Lebensmitteln bei minus 18 Grad geeignet sind. Der Energieverbrauch bei diesen Geräten ist sehr hoch, da es sich hierbei nicht um ein geschlossenes Gerät handelt und ein ständiger Austausch mit der Umgebungsluft statt findet. Ebenfalls in Supermärkten zu finden, sind Tiefkühlvitrinen. Sie gibt es mit Zugriff von oben und von vorn. Dabei hat der Kunde die Möglichkeit, bereits bei geschlossenem Kühlgerät zu sehen, welche Waren sich darin befinden. Durch Öffnung des Schiebedeckels oder der Isolierglastür können die Produkte entnommen werden. Um den Energieverlust so gering wie möglich zu halten, sollten Hinweisschilder für die Kunden angebracht werden. Eine Möglichkeit wäre z. B. „Erst auswählen, dann öffnen“. Bei Tiefkühltruhen, die von vorn geöffnet werden, verhindern selbstschließende Türen den Kälteverlust.
Wie groß sollte das Tiefkühlgerät sein?
Möchte man sich eine Tiefkühltruhe kaufen, sollte man als aller erstes klären, wie viel Platz wirklich benötigt wird. Es wäre unsinnig, ein modernes Gerät zu erwerben, das aber nur halb gefüllt ist und dadurch mehr Energie verbraucht. Denn je größer das Gerät, desto höher sind der Anschaffungspreis und die Energiekosten. Pro Person sollte man bei normaler Vorratshaltung mit ungefähr 50 bis 80 Litern rechnen. Bei einer Großfamilie oder einem Restaurant ist es vorher schlecht abzuschätzen, wie viel Lebensmittel eingefroren werden sollen, da meist sehr großzügig im Angebot gekauft wird. Aus diesem Grund sollte das Gerät ruhig etwas größer ausfallen, als eigentlich benötigt.
Sparen Sie Energie mit dem richtigen Gerät und der richtigen Temperatureinstellung
Längerfristig gesehen rechnen sich energiesparende Geräte. Sie sind zwar in der Anschaffung teurer, jedoch lohnt es sich, ein Energiesparmodell der Energieeffizienzklassen A+ oder A++ zu erwerben, denn sie laufen permanent - tagsüber und nachts. Um dennoch Energie zu sparen, sollten die Gefriertemperatur mindestens minus 18 Grad betragen. Durch jedes Grad weniger werden etwa sechs Prozent mehr Strom verbraucht. Prüfen Sie des Öfteren mit einem
Thermometer, ob die richtige Temperatur noch eingestellt ist. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Tiefkühlgeräte nur für kurze Zeit geöffnet sind. Langes Suchen nach Produkten kann durch gutes Sortieren vermieden werden. Auch der Dichtungsgummi des Gerätes sollte des Öfteren auf seine Eigenschaften überprüft werden. Ist er spröde, kann Kälte entweichen, was zu Energieverlust führt. Übrigens, warme Speisen sollten Sie auf keinen Fall in den Tiefkühler stellen, sondern diese erst abkühlen lassen.
Die oft vergessenen Klimaklassen
Die Klimaklassen geraten oftmals beim Kauf von Geräten in Vergessenheit. Dabei geben gerade sie Aufschluss darüber, wo der Tiefkühlschrank bzw. -truhe aufgestellt werden sollte und in welchem Temperaturbereich das Gerät am zuverlässigsten arbeitet. Für einen kühlen Keller zum Beispiel reicht die Klimaklasse SN völlig aus. Ein Gerät mit der Klimaklasse N ist wiederum für die Küche geeignet. Um hier einen Überblick zu bekommen, wo Geräte mit welcher Energieklasse aufgestellt werden sollten, haben wir für Sie die unten stehende Übersicht der Klimaklassen erstellt.
Klimaklassen Temperaturbereich
SN (Sub-Normal) 10 bis 32 °C
N (Normal) 16 bis 32 °C
ST (Subtropisch) 18 bis 38 °C
T (Tropisch) 18 bis 43 °C
Abtauautomatik (Low bzw. No Frost)
Eiskristalle und Ablagerungen, die aus feuchter Luft entstehen und in Kühl- und Gefriergeräte gelangen, führen zu erhöhtem Stromverbrauch. Low-Frost-Geräte verringern das Einströmen von feuchter Außenluft, ohne dabei unnötig Strom zu verbrauchen. Dadurch machen sie das Abtauen weitgehend überflüssig. No-Frost-Geräte verhindern Eisablagerungen durch einen permanenten zugeführten Luftstrom. Da der Ventilator allerdings kontinuierlich läuft, benötigen diese Geräte ca. 10 bis 30 Prozent mehr Strom. Mittlerweile bieten jedoch immer mehr Hersteller auch sparsame No-Frost-Geräte der Klasse A+ an. Damit ist ein Abtauen nicht mehr notwendig.
Tipps und Tricks
Die Superfrost-Funktion verhindert einen unerwünschten Temperaturanstieg beim Einlegen der Lebensmittel und ermöglicht auch ein zügiges Einfrieren größerer Mengen. Das Gerät selbst kühlt dabei auf eine Temperatur von unter minus 30 °C ab. Danach schaltet diese Automatik auf Normalbetrieb zurück.
Sie suchen mehr Küchengeräte sowie Ausstattung?
Wir bieten es Ihnen. Vom
Kühlschrank über die Tiefkühltruhe bis hin zum
Besteck oder die benötigte
Geschirrserie haben wir alles im Angebot.
Profitieren auch Sie von unserem riesigen Angebot und rüsten Sie Ihr Unternehmen aus. Egal, ob Handwerk,
Industrie oder
Gastronomie, mit Mercateo als Partner an Ihrer Seite mangelt es Ihnen nicht an der richtigen Ausstattung.