Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Temperaturmessgerät  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Temperaturmessgerät“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Temperaturmessgerät
^

Das richtige Thermometer

Ein Thermometer ermöglicht es Ihnen, die Temperatur zu ermitteln. Das erste Modell wurde bereits im 16. Jahrhundert von Galileo Galilei erfunden. Über die Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelte sich das Messgerät ständig weiter und ist heutzutage mit vielen speziellen Funktionen für beliebige Einsätze ausgestattet.

Funkthermometer

So zeigt Ihnen ein Funkthermometer die Temperatur der Umgebung an, ohne ein Kabel zu benötigen. Die Übertragung vom Sender zur Station erfolgt über Funk. Auch die Anzeige von mehreren Temperaturwerten ist möglich. Eine solche Variante wird vor allem verwendet, um gleichzeitig Innen- und Außentemperatur anzuzeigen.

Thermo-Hygrometer

Einige Thermometer sind zudem mit einem Hygrometer ausgestattet. Ein so genanntes Thermo-Hygrometer informiert Sie zusätzlich zur Temperatur über die aktuelle Luftfeuchtigkeit im Raum. Diese Daten sind insbesondere in Laboren und der Industrie wichtig. Dennoch sollte man die richtige Luftfeuchte in Büro oder anderen Arbeitsstätten nicht unterschätzen. Denn nur in einem optimalen Raumklima können Sie sich auf Dauer wohl fühlen. Im Büro sollte die Temperatur zwischen 21 und 22 Grad Celsius und die Luftfeuchte zwischen 45 und 60 Prozent betragen - dann herrschen die optimalen Bedingungen, um Ihre alltäglichen Aufgaben zu bewältigen. Sollte die Luftfeuchte in Ihren Räumen zu gering sein, schafft ein Luftbefeuchter Abhilfe.

Infrarot-Thermometer

Eine Sonderform des Thermometers stellt das Pyrometer - auch Infrarot-Thermometer genannt - dar. Mit diesem Gerät können Sie die Temperatur eines Objekts bestimmen, ohne dieses zu berühren. Die Technik basiert auf der Gegebenheit, dass jeder Körper eine Infrarotstrahlung abgibt, die von seiner Temperatur abhägt. Alles, was Sie tun müssen, ist mittels integriertem Laser zu zielen, die Messung auslösen und die Oberflächentemperatur auf dem Display ablesen.

Thermograph

Wenn Sie dagegen den Verlauf von Temperaturen beobachten und aufzeichnen wollen, benötigen Sie einen Thermographen. Diese Art von Thermometer verfügt in der Regel über einen Schreibarm, der den Temperaturverlauf auf eine bewegliche Papiertrommel überträgt und somit die Entwicklung veranschaulicht.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.