Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: teichschlammsauger oase
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Teichschlammsauger

  Teichschlammsauger  (5 Angebote unter 27.382.672 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Teichschlammsauger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Teichschlammsauger"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FIAP 2375 Teichschlammsauger (1 Angebot) 
FIAP 2375 Teichschlammsauger FIAP PondClean ACTIVE PRO - Teichsauger Professioneller, leistungsstarker Teichschlammsauger Kraftvolles Absaugen (2 kW) ohne Unterbrechung dank separater Saug-und Pump...
Fiap Aquaculture
2375
ab € 2.048,36*
pro Stück
 
 Stück
Pontec PondoMatic Staubsauger (3 Angebote) 
Pontec PondoMatic - Staubsauger - Kanister - beutellos
Pontec
50754
ab € 117,24*
pro Stück
 
 Stück
Oase Pondovac 3 37102 Teichschlammsauger 29l (1 Angebot) 
Oase Pondovac 3 37102 Teichschlammsauger 29l Saugen ohne Unterbrechung durch das patentierte Zwei-Kammer-System, dadurch gleichzeitiges Saugen und Leeren des Behälters. Maximale Saughöhe von 2,1 m ...
Oase
W70962
ab € 717,59*
pro Stück
 
 Stück
Oase Pondovac 4 50388 Teichschlammsauger 16l (3 Angebote) 
Oase Pondovac 4 50388 Teichschlammsauger 16l Saughöhe max. 2,4 m 1700 W Motor Optimierte Schaufelgeometrie Der Pondovac 4 ist ein vielseitiger Multifunktionssauger. Er ermöglicht das Saugen ohne Un...
Oase
S39303
ab € 352,32*
pro Stück
 
 Stück
Oase
0871.237
ab € 191,64*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Teichschlammsauger
^

Teichschlammsauger sorgen für Hygiene und Sauberkeit im Gewässer


Teichschlamm ist nicht nur unhygienisch, sondern sorgt auch für einen unangenehmen Geruch und verstärkt die Algenbildung. Bei unzureichender Reinigung trübt das Wasser ein. Nicht nur das Wasser leidet, auch der Fischbesatz und die Wasserpflanzen. In geringen Mengen ist Teichschlamm für das Gleichgewicht des Gewässers zwar wichtig, allerdings muss er entfernt werden, sobald er sich in größeren Mengen ansammelt.

Eine Entfernung der Verunreinigungen ist auch mit Schippen und Schaufeln möglich, dies ist allerdings sehr mühevoll und zeitaufwändig. Wer seinen oder den Teich des Kunden ordentlich, schnell und praktikabel säubern möchte, greift auf einen Teichschlammsauger zurück, der an den Teich angepasst ist. So arbeiten Sie nicht nur deutlich effektiver, Sie sparen auch Wasser, da es einfach gesäubert in den Teich zurückgeführt wird. Auch im Bereich der Fischzucht ist ein solcher Sauger durchaus nützlich, denn er entfernt auch hier zuverlässig die Verunreinigungen, welche durch die Ausscheidungen der Fische am Grund abgelagert werden, und sorgt somit für einen gesunden Zuchterfolg.

Auswahlkriterien

Neben der Reichweite, die ein solcher Teichschlammsauger haben muss, oder der Saugdüse, die von Hand geführt wird, sind noch einige andere Aspekte mit in die Auswahl mit einzubeziehen. Die Teleskopstange, die die Saugdüse führt, darf nicht zu kurz sein, damit man auch noch den Mittelpunkt des Teiches erreicht und somit die gesamten Verunreinigungen entfernen kann.
Die ansaugbare Partikelgröße ist enorm wichtig. Sie sagt aus, wie groß die einzelnen Bestandteile sein können, die der Sauger mühelos aufsaugen und entfernen kann. So können nicht nur Schlamm, sondern auch Laub und teilweise sogar kleinere Steinchen entfernt werden. So werden auch Bestandteile, die Sie vorher nicht mit einem Kescher abgefischt haben, aus dem Teich entfernt. Es wird ein Arbeitsschritt eingespart.

Die Möglichkeit, verschiedenen Düsen auf den Sauger zu setzen, soll und muss gegeben sein. So haben Sie die Wahl zwischen einer Grundreinigung am Boden des Teiches oder einer Reinigung mit einer Bürste bei hartnäckigen Verschmutzungen. Fugendüsen machen es möglich, auch in enge Zwischenräume vorzudringen und eine gezielte Reinigung vorzunehmen. Fadenalgen werden mit dem passenden Aufsatz einfach weggesaugt und haben keine Chance, sich in Ihrem Teich zu vermehren und die Wasserqualität zu beeinträchtigen.

Die Technik, die bei Teichschlammsaugern angewandt wird, unterscheidet sich. Es gibt Geräte, die das Wasser ableiten und somit ein Nachfüllen nötig machen, oder aber auch Geräte, die das Wasser gereinigt und mit Sauerstoff angereichert in den Teich zurück leiten. Hierbei werden lediglich der Schlamm und die aufgesaugten Partikel entfernt.

Eine regulierbare Leistung ermöglicht Ihnen das genaue Dosieren der Saugleistung. Somit werden beispielsweise Pflanzen geschont, wenn es darum geht, Laub aus den bepflanzten Zwischenräumen zu entfernen.

Sie suchen mehr für ihren Teich?

Dann schauen Sie einfach unter der Rubrik Teichbau nach. Dort finden Sie nicht nur die Teichfolie zum anlegen eines neuen Gartenteiches, sondern auch noch die passende Pumpe und zur Dekoration den Unterwasserstrahler.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.