Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Tastatur

  Tastatur  (13.000 Angebote unter 27.013.646 Artikeln)Zum Expertenwissen

Kensington empfiehlt
Farbe
Schwarz
ab € 3,81*
 Stück 
ab € 26,28*
 Stück 
Hama empfiehlt
ab € 26,28*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tastatur“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1300   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tastatur
^

So finden Sie die passende Tastatur

Als Basis zur Eingabe von Daten und Befehlen in einen Computer wird meist eine Tastatur genutzt. Mit ihr können einzelne Buchstaben, Zahlen und Befehle ad hoc eingegeben werden. Die Tastatur ist neben der Maus das zur Zeit wichtigste Gerät, auf das kein Computer-Nutzer verzichten kann.

Einheitliche Tastenverteilung

Damit der Nutzer mit den Tastefolgen auf der Tastatur zurecht kommt, ist es wichtig, auf die einheitliche Anordnung zu achten. International wird die englische QWERTY-Tastatur bevorzugt. Die Tastatur ist im Deutschen leicht abgewandelt. Hier nimmt der Buchstabe Z die Position des Y ein. Die Tastatur wird in unseren Breitengraden daher auch QWERTZ-Tastatur genannt. Erkennen kann man eine solche Tastatur daran, dass die obere Reihe der Buchstaben zu Beginn das Wort 'qwertz' bildet.
Alle Schreibkurse, Software zum Erlernen des Blindschreibens und alle Schulungen sind auf Basis dieser Tasturanordnung gestaltet. So kann jeder, der eine Tastatur bedienen kann, den Arbeitsplatz wechseln, ohne in Schwierigkeiten zu geraten.

Tastenverteilung

Gute PC-Tastaturen verfügen über 101 oder 102 Tasten. Bei Notebooks sind es aus Platzgründen meist weniger, da auf den Nummernblock verzichtet wird.

  • In der oberen Reihe findet man die Befehlstastaturen F1 bis F12, über die bereits hinterlegte Befehle mit einem Knopfdruck an den Computer weitergegeben werden können.
  • In der zweiten Zeile von oben findet man die Nummernanordnung und Sonderzeichen. Die Tasten sind jeweils doppelt belegt. Die einzelnen Funktionen werden via Umschalttaste im unteren Bereich gesteuert.
  • In Zeile drei bis fünf werden hauptsächlich die Buchstaben untergebracht. Am Ende von Zeile drei befinden sich die am häufigsten verwendeten Satzzeichen wie Komma, Semikolon und Punkt.
  • Im untersten Bereich, der Zeile sechs, sind die Umschalttasten und eine groß angelegte Leertaste untergebracht. Mit den Umschalttasten werden die Doppelbelegungen ein- und ausgeschalten. So kann die Groß- und Kleinschreibung gesteuert werden.
  • Im rechten Bereich sind bei guten Tastaturen Cursortasten und einfache Befehlstasten untergebracht, um schnell Positionen in Dokumenten anzusteuern. Die Eingabe- oder Bestätigungstaste ENTER befindet sich ebenfalls auf der rechten Seite. Sie ist größer gehalten als die anderen Tasten.
  • Ziffernblöcke ganz rechts ermöglichen es, schnell Nummernfolgen einzugeben. Wer häufig Zahlen schreiben muss, für den ist ein solcher Block unerlässlich. Für Notebooks gibt es extra Ziffernblöcke, die extern angeschlossen werden können.

Andere Sprache, andere Anforderungen

Die Tastaturgrundbelegung ist im Großen und Ganzen auch international gleich. Es gibt einige kleinere Unterschiede, die es zu beachten gibt. In der englischen Sprache (QWERTY-Tastatur) gibt es beispielsweise keine Umlaute. Es ist also nicht nötig, diese Belegung auf der Tastatur vorzufinden.
Für Sie ist es bei der Auswahl der richtigen Tastatur sehr wichtig, in welcher Sprache vorrangig geschrieben werden soll. Bestimmte Zeichen und Buchstaben sind sprachabhängig und können mit der herkömmlichen deutschen Tastatur (QWERTZ-Tastatur) nicht dargestellt werden. Wenn Sie sich für ein ausländisches Tastaturformat entscheiden, ist es wichtig, dass Ihre Mitarbeiter sich an die Belegung gewöhnen. Nicht nur die sprachliche Richtigkeit ist wichtig, auch die Sicherheit beim Tastschreiben.

Multimediale Funktionalität

Multimediatastaturen sind erweiterte Tastaturen, über die einfach und schnell Einstellungen wie die Lautstärke von CD- oder DVD-Playern angesteuert werden können. Zusätzlich wird die Bedienung von Zusatzprogrammen wie Taschenrechner, E-Mail-Programmen und Browsern über die Tastatur erleichtert. Wer via Webcam Geschäftsverhandlungen führt oder Musik oder Videos am Computer bearbeitet, ist mit einer solchen Tastatur gut beraten. Allerdings funktionieren diese Tasten meist nur, wenn die Tastatur über USB angeschlossen ist und nicht über PS/2.

Verbindungsarten

Tastaturen sind Eingabegeräte. Eine Verbindung zwischen Ihnen als Sender von Eingaben und dem Computer als Befehlsempfänger muss hergestellt werden. Dabei gibt es verschiedene Varianten, dies zu verwirklichen.

Anschluss per Kabel

Die herkömmlichste Art, die Tastatur mit dem PC zu verbinden, ist eine Kabelverbindung. Standardmäßig erfolgt der Anschluss über USB. Zwar gibt es noch PS/2-Anschlüsse ähnlich wie bei der Maus, allerdings wird dafür ein Tastatur-Adapter benötigt. Jeder Computer, der über einen USB-Anschluss verfügt, kann man schnell mit einer solchen Tastatur ausstatten.

Drahtlos per Infrarot

Infrarot ist eine ältere kabellose Übertragungsvariante von Signalen der Tastatur an den Computer. Ein Infrarotempfänger wird an den PC angeschlossen, die Tastatur hat einen eingebauten Infrarotsender. Ähnlich wie bei einer Fernbedienung werden die Signale gesendet und empfangen. Der Nachteil ist, dass ein bestimmter Winkel zwischen Sender und Empfänger eingehalten werden muss. Freie Sicht ist ebenfalls nötig. Steht ein Ordner zwischen den beiden Geräten, ist der Empfang gestört und das Arbeiten wird nahezu unmöglich.

Modern mit Bluetooth

Bluetooth heißt die neue Generation der kabellosen Übertragung. Sie werden unabhängig und können sich mit Ihrer Tastatur frei bewegen, ohne auf Winkel und genaues Gegenüberstehen von Sender und Empfänger achten zu müssen. Der Empfänger kann auch unter dem Schreibtisch platziert werden. Die Reichweite ist von der Bluetoothklasse abhängig. Sie beträgt mindestens zehn Meter. Störende Kabel gehören der Vergangenheit an. Der Nachteil ist, dass die Tastatur nicht durch den PC mit Energie versorgt wird. Hier ist es nötig, Batterien oder Akkus einzusetzen.

Wasser- und staubdicht sowie vandalensicher

In Werkhallen und Betriebsstätten, in denen es staubig zugeht, können normale Tastaturen schnell verschmutzen oder durch das Eindringen von Flüssigkeiten beschädigt werden. Wasserdichte und abwaschbare Tastaturen sind hier die optimale Lösung. Da sie aus Gummi bestehen, sind sie auch sehr flexibel. In manchen Bereichen ist eine vandalensichere Tastatur zu empfehlen. Diese Modelle verwendet man beispielsweise in Bankautomaten.

Ergonomie

Tastaturen werden im Arbeitsalltag oft verwendet. Eine Handgelenkauflage hilft, die Sehnen in Händen und Fingern zu schonen und lassen die Hände in eine entspannte Haltung beim Schreiben zurückfallen. Ergonomische Tastaturen haben sogar eine der natürlichen Handstellung angepasste Tastenanordnung. Die Muskulatur wird geschont, die Bewegungsabläufe vereinfacht und es kommt zu einer Entlastung des Bewegungsapparates. Die Folge kann durchaus eine geringere Krankenstandsquote in der Firma sein.

Gaming Keyboards

Gaming Keyboards sind Tastaturen, die besonders schnell reagieren. Sie werden mit Tastensperren und austauschbaren Tasten ausgeliefert. Um zu gewährleisten, dass immer die richtige Taste genutzt wird, sind diese Tastaturen fast immer beleuchtet. Anwendung finden solche Tastaturen in Internetcafes und in Spielhallen mit Onlineanbindung.

Zubehör für mehr Komfort

Einschübe und Halterungen, die es ermöglichen, einen freien Schreibtisch trotz Verwendung der Tastatur zu haben, schaffen Platz und Arbeitsfläche. Die Tastatur wird geschützt, da sie gesondert aufbewahrt wird und nicht den Einflüssen der täglichen Arbeit auf dem Schreibtisch ausgesetzt ist. Wird sie benötigt, kann sie herausgeklappt oder herausgezogen werden. Ebenso schnell verschwindet sie auch wieder.
Nur weil in die Tastatur keine Handballenauflage integriert ist, müssen Sie nicht auf den ergonomischen Vorteil verzichten. Handgelenkauflagen lassen sich bei Bedarf individuell nachkaufen. Eine entspannte Handhaltung beim Schreiben wird für jeden möglich.

Pflege und Reinigung

In den Zwischenräumen der Tasten sammelt sich gern Staub und Schmutz. Um die Tastatur funktionsfähig zu halten, muss eine regelmäßige Reinigung erfolgen. Mit Tastatur-Reiniger wird eine schnelle Reinigung möglich. Druckluftspray pustet Staub und Schmutz einfach weg, ohne dass die empfindliche Mechanik in Mitleidenschaft gezogen wird. Reinigungsstäbchen entfernen gezielt stärkere Verschmutzungen und für die flächige Reinigung sind Reinigungstücher, die antibakteriell wirken, ideal.

Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Microsoft.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.