Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Tank KFZ

  Tank KFZ  (0 Angebote unter 27.720.649 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Tank KFZ
^

Der Kraftstofftank in Kraftfahrzeugen

Auch heute noch fahren die meisten Autos mit Benzin oder Diesel. Dieser Kraftstoff muss bis zum Verbrauch durch den Verbrennungsmotor sicher im Fahrzeug aufbewahrt werden. Der Kraftstofftank befindet sich bei den meisten Fahrzeugen vor oder über der Hinterachse bzw. unterhalb der Rücksitze. Moderne Kraftstofftanks bestehen meist aus Stahl oder Kunststoff. Vor allem Kunststoff hat den Vorteil, dass er nicht korrodiert. Außerdem können aus Kunststoff hergestellte Tanks besser der Form des Fahrzeugbodens angepasst werden. Der verwendete Kunststoff besitzt in der Regel eine schwarze Einfärbung. Kraftstofftanks, egal ob aus Kunststoff oder Metall, werden nach der Herstellung für den Betrieb im Fahrzeug vorbereitet. Zusätzliche Bauteile wie Halterungen, Winkel oder das Einfüllrohr werden angebracht. Nach der Montage dieser Teile sowie dem Entfernen von Spänen bei Kunststofftanks wird zur Kontrolle aller Anschlüsse eine gründliche Dichtheitsprüfung durchgeführt.

Besonderheiten von Kraftstofftanks

Wenn über den Einfüllstutzen und das Einfüllrohr Kraftstoff in den Tank gelangt, müssen zwangsläufig die darin enthaltenen Kraftstoffdämpfe entweichen können. Dies geschieht in der Regel über die Tankentlüftung. Aus Gründen des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit werden diese Gase während des Betankens abgesaugt. Diese Maßnahme hat auch eine deutliche Senkung der Brandgefahr zur Folge. Ein ausreichend schnelles Absaugen der entstehenden Kraftstoffdämpfe muss auch dann gewährleistet sein, wenn der Tank mit einer hohen Geschwindigkeit befüllt wird. Ein Kraftstofftank muss um einiges größer sein als das angegebene Füllvolumen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass der Kraftstoff auch bei einer Ausdehnung durch Erwärmung problemlos aufgenommen werden kann. Manche Tanks besitzen dazu auch ein zusätzlich vorhandenes sogenanntes Expansionsvolumen. Dieses zusätzliche Volumen besitzt eine Größe von etwa 15 bis 20 Prozent des angegebenen Nennvolumens. Auch während des Betriebes im Kraftfahrzeug muss für eine ausreichende Entlüftung des Tanks gesorgt werden. Diese erfolgt in der Regel durch eine Kraftstoffverdunstungsanlage. Der in dieser Anlage enthaltene Entlüftungsnippel befindet sich am höchsten Punkt des Tanks. Um eine Ausdehnung des Kraftstoffs bis zum maximalen Volumen des Tanks zu verhindern, muss die Betriebsentlüftung während des Tankens verschlossen sein. Dadurch wird ein Betanken des Behälters nur bis zu seinem angegebenen Nennvolumen gewährleistet.

Aus- und Einbau eines Kraftstofftanks

Der Austausch eines Kraftstofftanks sollte unbedingt in einer Fachwerkstatt erfolgen. Die hierbei auftretenden Benzindämpfe sind gesundheitsschädlich und sehr leicht entzündlich. Es besteht eine sehr hohe Brandgefahr bzw. Explosionsgefahr. Die meisten Tanks besitzen eingebaute Kraftstoffpumpen und Kraftstofffilter. Diese müssen in den neuen Tank korrekt eingebaut werden. Die Anschlüsse müssen ebenfalls korrekt erfolgen, um eine einwandfreie Funktion des Kraftstoffsystems zu gewährleisten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.