Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Tablet PC

  Tablet PC  (1.877 Angebote unter 27.646.432 Artikeln)Zum Expertenwissen

ab € 205,51*
 Stück 
Topseller
ab € 297,96*
 Stück 
Topseller
ab € 1.161,05*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tablet PC“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   126   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tablet PC
^

Tablet-PCs: Computer für die Westentasche

Ein mobiler Internetzugang, permanenter Mailempfang, ständige Erreichbarkeit – all das ist spätestens mit dem Boom der Smartphones gerade im Business-Umfeld eine Selbstverständlichkeit geworden. Das Bearbeiten von Texten oder Präsentationen ist auf einem Smartphone aufgrund der Größe der Geräte doch recht umständlich. Wem ein Notebook zu groß ist, für den bieten sich Tablet-PCs geradezu an. Tablet-PCs besitzen keine Tastatur und keinen externen Bildschirm, sondern werden über das eingebaute Touchscreen-Display bedient. Geschrieben wird mit den Fingern oder einem Stift auf einer eingeblendeten Tastatur.  Die Akkuleistung eines Tablet-PC entspricht mindestens der eines Notebooks.

Wie mobil soll es sein?

Vor dem Kauf eines Tablet-PC sollte überlegt werden, ob ein mobiler Internetzugang nötig ist. Soll das Gerät oft unterwegs verwendet  werden, dann ist eine UMTS-/LTE—Schnittstelle nötig. Wird das Gerät dagegen häufig im Büro oder in Hotels genutzt dann sollte auf eine integrierte W-LAN-Schnittstelle geachtet werden.  Werden oft Daten mit anderen mobilen Geräten ausgetauscht, dann ist zudem eine Bluetooth-Schnittstelle empfehlenswert.

Das richtige Betriebssystem: iOS, Android oder Windows?

Da es sich bei einem Tablet-PC um einen Mini-Computer handelt, muss auch hier ein Betriebssystem gewählt werden. Zu Auswahl stehen „iOS“ von Apple, „Android“ von Google und „Windows“ von Microsoft. Jedes Betriebssystem hat Vorteile und Nachteile – mobil arbeiten lässt sich aber mit jedem der drei Systeme. Das Betriebssystem kann also anhand der eigenen Ansprüche und bislang gesammelten Erfahrungen gewählt werden.

Die Hardware des Tablet PCs ist entscheidend!

Keine Kompromisse sollten dagegen bei Prozessor, Arbeitsspeicher und Display eingegangen werden. Günstige Tablet-PCs haben oft eine geringe Prozessorleistung und einen geringen Arbeitsspeicher. Das hat zur Folge, dass Apps sehr langsam geöffnet werden, das System nicht flüssig läuft und lange Wartezeiten, etwa bei der Internetnutzung, entstehen. An der Hardware sollte also auf keinen Fall gespart werden. Im Gegenteil – der Griff zu einem leistungsfähigen Gerät garantiert auch mehr Freude bei der Nutzung.

Oft unterschätzt wird auch die Wahl eines qualitativ hochwertigen Displays.  Wichtig sind dabei folgende Dinge:
  • Welcher Blickwinkel ist möglich?
  • Wie ist die Helligkeit des Gerätes?
  • Wie stark spiegelt das Display bei der Nutzung im Freien bzw. sind bei der Nutzung im Freien noch Details auf dem Display erkennbar?
Wichtig ist auch die passende Displaygröße. Bildschirmdiagonalen unter 13 cm (5 Zoll) entsprechen schon der Größe eines Smartphhones. Empfehlenswert sind Displays ab 18 cm (7 Zoll), die ein angenehmes Arbeiten ermöglichen.

„Speicher voll“ ist fatal!

Bei der Wahl des passenden Tablet-PC sollte zudem Wert auf ausreichend Speicherplatz gelegt werden. Die Apps für die Tablet-PCs sind zwar meistens relativ klein, doch Dokumente, Fotos oder Videos belegen schnell hunderte Megabyte. Ist der interne Speicher voll, kann keine Software mehr installiert oder Dokumente können nicht mehr abgespeichert werden.  Daher sollte der interne Speicher durchaus etwas großzügiger bemessen werden - 8 GB Speicher oder mehr sind empfehlenswert. Tablet-PCs bieten darüber hinaus die Möglichkeit, Dokumente, Fotos oder Videos in die „Cloud“ zu speichern.  Das ist sinnvoll, um später auch mit dem Rechner im Büro der dem PC zu Hause auf die Daten zuzugreifen.

Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Fujitsu.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.