Türschilder für Glastüren in spezieller Form
In den meisten Gewerbebetrieben zählen Türschilder, die die Richtung anzeigen, in welche die Türen geöffnet werden, zu unerlässlichen Hilfsmitteln, da sie die Orientierung von Gästen, Besuchern oder Bewohnern unterstützen. Grundsätzlich können auf jeder Tür verschiedenste
Türschilder montiert werden. Durch die Verwendung von nachleuchtenden Schildern wird die innerbetriebliche Sicherheitskennzeichnung erhöht, da diese auch bei Dunkelheit für eine bestimmte Zeit gut sichtbar bleiben.
Für dauerhafte Befestigung
Für Glastüren gibt es spezielle Türschilder, da diese bestimmte Eigenschaften aufweisen sollten. Da Glastüren durchsichtig sind, sollte man bedenken, dass das Schild auch von der anderen Seite der Tür gesehen wird. Ebenso zu beachten ist, dass auf einer glatten Oberfläche wie Glas nicht alle angebotenen Schilder oder Kleber ausreichend Haftung erreichen, um ein dauerhaftes Befestigen zu ermöglichen.
Ähnlich verhält es sich mit dem Ablösen der Türschilder für Glastüren. Wird der falsche Kleber zum Befestigen des Schildes verwendet, können beim Entfernen eventuell Rückstände an der Glastür verbleiben, die sich nicht lösen lassen. Für Glastüren geeignete Türschilder können mit einem Glas- oder Etikettenschaber problemlos entfernt werden. Grundsätzlich besteht das Angebot für Türschilder für Glastüren aus ein- und doppelseitig klebenden Ausführungen.
Einseitige Glastürschilder
Diese sind nur auf einer Seite bedruckt und werden einfach an der Glastür befestigt. Obwohl Glastürschilder größtenteils aus einer Folie bestehen, die an die Tür geklebt wird, kommen auch andere Materialien zum Einsatz, wie zum Beispiel leichte Aluschilder. Werden Schilder aus Folie verwendet, kann man zwischen zwei verschiedenen Ausführungen hinsichtlich der Befestigung wählen. Einige Glastürschilder werden mit der sichtbaren Seite zum Glas hin angeklebt. Während sich auf der Rückseite keine Symbole oder Aufschriften befinden, sieht man so zusagen von außen, was auf dem Türschild steht. Diese Variante kann allerdings nur dann angewendet werden, wenn es sich bei der Tür um eine durchsichtige Glastür handelt. Für Türen aus Milchglas oder mit Sichtschutz sind diese nicht geeignet, da man die Aufschrift nicht erkennen kann. Hierfür gibt es Türschilder für Glastüren, welche mit der Rückseite am Glas befestigt werden.
Doppelseitige Glastürschilder
Für durchsichtige Glastüren gibt es doppelseitige Türschilder, welche auf beiden Seiten bedruckt und somit in zwei Richtungen sichtbar sind. Dadurch kann mit einem Schild die Gangweise der Tür zum Öffnen und zum Schließen angezeigt werden.
Sicherheitskennzeichnung mit Türschildern
Türschilder für Glastüren stellen in vielen Bereichen einen Service für die Kunden dar, da damit die Öffnungsrichtung der Tür angezeigt zum Beispiel
„Drücken / Ziehen“ wird. In einigen Bereichen, zum Beispiel in der Gefahrstofflagerung oder in Laboratorien, gehört diese Kennzeichnung zur effizienten Sicherheitsausstattung. Ob dies durch Pfeile, Symbole, oder als Text ausgedrückt wird, ist nebensächlich. Ausschlaggebend ist lediglich die Möglichkeit, durch einen Blick feststellen zu können, in welche Richtung sich die Tür öffnen lässt. Ebenso werden
Ein- und Ausgänge,
Durchgangsverbote oder Hinweise gekennzeichnet. Um den besonderen Anforderungen zu entsprechen, werden Türschilder für Glastüren gemäß DIN-Normen hergestellt, welche das Einhalten internationaler Qualitätsmanagement- und Umweltrichtlinien garantieren. Eine nachleuchtende Eigenschaft dieser Türschilder für Glastüren ist empfehlenswert, aber keine Vorschrift.