Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Stromzangen

  Stromzangen  (1.110 Angebote unter 27.396.220 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stromzangen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stromzangen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   74   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stromzangen
^

Zangenamperemeter – Zur einfachen Messung der elektrischen Stromstärke

Das Zangenamperemeter ist ein besonders einfach einzusetzendes Messgerät für die elektrische Messgröße der Stromstärke. Es ermittelt die durchfließende Stromstärke, ohne dass die Leitungen aufgetrennt werden müssen. Die spezielle Bauform und Funktionsweise ermöglichen eine Messung bei intakter Leitung. Ein weiterer Vorteil ist die Messmöglichkeit während des Betriebes von Anlagen. Dies bedeutet, dass keine Produktions- und Arbeitsunterbrechung für einen Messvorgang erforderlich werden.

Zangenform

Im Gegensatz zu herkömmlichen Amperemetern besitzt der Zangenamperemeter einen zangenartig teilbaren Eisenkern, mit dem die Leitung oder die Stromschiene umschlossen werden kann. Hierbei ist die Öffnungsweite zu berücksichtigen, um die zu messenden Elemente in ausreichendem Maß einlegen zu können und Quetschungen, die zu Beschädigungen führen können, zu vermeiden.

Wechsel- oder Gleichstrom

Zangenamperemeter, die ausschließlich zur Messung im Wechselstrombereich eingesetzt werden, benötigen keine gesonderte Energieversorgung. Sollen jedoch auch Gleichstrommessungen durchgeführt werden, ist es erforderlich, das Gerät gesondert über Batterien oder Netzgeräte mit Energie zu versorgen, da das fehlende Wechselfeld ein zu geringes Signal liefert, um den Magnetkern der Zange als Transformator zu aktivieren. Mit Zangenstrommessern, die für Gleichstrommessungen vorgesehen sind, können aber ebenfalls Wechselstrommessungen vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass Sie im Zweifelsfall mit einem Gerät für Gleichstrommessungen am besten Beraten sind.

Der Messbereich von Zangenamperemetern

Die Messbereichsbegrenzung des Zangenamperemeters beziffert die nach unten gesetzte messbare Grenze der Stromstärke. Die nach oben gerichtete Begrenzung wird lediglich durch die vorhandenen Anzeigen eingeschränkt. Ist es erforderlich, kleinere Stromstärken zu messen, können Sie durch mehrfaches Durchführen des Leiters eine künstliche Erhöhung der messbaren Stromstärke erzeugen. Bei der Auswertung ist der Messwert anschließend durch die Anzahl der Durchführungen des Leiters durch das Zangenelement zu teilen.

Anzeigemöglichkeiten von Zangenamperemetern

Messgeräte mit digitalen Anzeigen erfordern eine Umwandlung der Messergebnisse. Hierfür wird eine Energiequelle benötigt. Die Speisung des Messgerätes sollte, um möglichst ortsflexibel arbeiten zu können, mit Hilfe von Batterien oder Akkus erfolgen. Für bessere Auswertmöglichkeiten der Messwerte kann der Anschluss des Messgerätes an verschiedene Ausgabe- oder Speichergeräte erforderlich werden. Zu nennen sind hier vorrangig Oszilloskope und Multimeter, aber auch Anschlussmöglichkeiten an Laptop oder direkte Messschreiber sind möglich. Wichtig bei der Verwendung ist das Vorhandensein der erforderlichen Anschlüsse und Verbindungskabel.

Mehradrig

Da das Messprinzip auf Basis des vorhandenen Magnetfeldes funktioniert, kommt es bei der Messung der Stromstärke an mehradrigen Leitungen zu Fehlern. Diese können nur mit einem speziell dafür ausgelegten Zangenamperemeter ausgeschlossen werden. Hierfür wird der Spezialist, das Multisensoren-Zangenamperemeter, eingesetzt. Auch wenn es zu erhöhten Messungenauigkeiten beim Einsatz  kommt, können durch dieses Messgerät Hin- und Rückströme ermittelt und getrennt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.