Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Steckverbindung Prüfung, Messung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Steckverbindung Prüfung, Messung
^

Steckverbindungen im Rahmen von Prüfung und Messung

Wo Kabel vorkommen, werden immer auch Steckverbindungen benötigt. Neben den Steckverbindungen für den Audio- und Videobereich, der Crimptechnik, den Bereich Information und Kommunikation gibt es auch einen Bereich Steckverbindungen im Rahmen von Prüfung und Messung. So gehört es zu den fünf Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Stromunfällen, dass vor Arbeiten an elektrischen Anlagen nicht nur die Außenleiter freigeschaltet werden müssen, sondern auch ein Kurzschluss zum Erdpotential hergestellt werden muss. Hierfür gibt es spezielle Kurzschlussstecker. Die Steckverbinder dienen aber auch zum Konfigurieren von Mess- und Prüfleitungen wie etwa die Sicherheitskupplung unter den Laborsteckverbindern.

Welche Steckverbindungen gibt es?

Prüfspitzen, Klemmprüfspitzen

Prüfspitzen kennt man von den Multimetern, mit denen Volt, Ampere und anderes gemessen werden. Da Wechselspannung ab 50 Volt und Gleichspannung ab 120 Volt für den Mensch lebensgefährlich sind, sollte man mit dem Multimeter immer vorsichtig umgehen. Klemmprüfspitzen sind für Kabel in Laboren ideal, weil man mit ihnen isolierte Leitungen kontaktieren kann, ohne dass die Prüfspitze abspringen, umgangssprachlich auch abwitschen, kann. Prüfspitzen werden auch Abgreifklemmen genannt.

Laborbuchsen und Laborstecker

Laborbuchsen können eingebaut werden und stehen dann mit einem Stromanschluss zur Verfügung. Die Laborstecker brauchen nur eingesteckt werden. Es gibt sogar Hochspannungs-Laborbuchsen bis 1.000 Volt. Verwendet werden die Anschlüsse zum Aufbau elektrischer Schaltungen. Defekte Stecker sollten umgehend gegen unbeschädigte Teile getauscht werden.

Abgreifklemmen, Krokodilklemmen

Bei Abgreifklemmen sollte man den Klemmbereich berücksichtigen. Die Klemmen dienen in der Regel dazu, Anschlusskabel an Lade- oder Netzgeräte kontaktsicher zu befestigen. Je nach Form der Klemme heißt die Abgreifklemme auch Krokodilklemme.

Bananenstecker und -buchsen

Bananenstecker heißen auch 4-mm-Federstecker und sind für kleine bis mittlere elektrische Ströme in Elektrolaboren konzipiert.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.