Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Steckschlüsseleinsatz

  Steckschlüsseleinsatz  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Kraftsteckschlüsseleinsätze
Weitere Informationen zum Thema Steckschlüsseleinsatz
^

Mit dem Steckschlüsseleinsatz sichere Verbindungen schaffen oder lösen

Steckschlüsseleinsätze gehören wie die Steckschlüssel selbst zu den Schraubwerkzeugen und bestehen ebenso aus Chrom-Vanadium-Stahl.
Steckschlüssel gibt es in unterschiedlichen Ausführungen:
  • Der einteilig verwendbare Steckschlüssel besteht aus einem Rohr, an dessen Ende ein Sechskant ausgestanzt ist. Diese Stelle kann man als Werkzeug direkt an Schrauben und Muttern mit passendem Sechskant aufstecken.
  • Mehrteilige, nutzbare Steckschlüssel bestehen dagegen aus einem Steckgriff, Gelenkgriff, Quergriff, Winkelgriff, einer Kurbel oder Knarre und besitzen am Kopf einen Außen-Vierkant in unterschiedlichen Zollgrößen. Diese passen auf die Antriebsseite der  unterschiedlichsten Steckschlüsseleinsätze, die sogenannten Nüsse.
Steckschlüsseleinsätze gibt es zusätzlich zu diesen Einsätzen auch in der Variante der Kraftsteckschlüsseleinsätze. Steckschlüsseleinsätze ergänzen Schraubwerkzeug und erlauben sichere Verbindungen zu schaffen oder zu lösen.

Steckschlüsseleinsatz versus Kraftsteckschlüsseleinsatz

Der Unterschied in den Einsätzen liegt darin, dass die für Kraftsteckschlüssel vorgesehenen Einsätze für Maschinenschrauber, also mit zusätzlicher Kraft, entweder elektrisch oder Druckluft, betriebenen Geräte vorgesehen sind, egal ob es sich um Dreh- oder Schlagschrauber handelt. Die Maschinen sowie die Einsätze sind hier auf eine extrem hohe Beanspruchung im Gegensatz zur manuellen Bedienung vorgesehen. Man kann zwar Kraftsteckschlüsseleinsätze in manuellen Griffen nutzen, sollte aber wegen der bestehenden Unfallgefahr unbedingt davon absehen, normale Steckschlüsseleinsätze in Werkzeugmaschinen einzusetzen.

Zum Aufbau der Einsätze

Am häufigsten vertreten sind Steckschlüsseleinsätze mit folgendem Aufbau:
  • auf der Antriebsseite mit einem Vierkant sowie
  • auf der Arbeitsseite mit Sechs- und Zwölfkant, Innensechskant, Schlitz, Kreuzschlitz, Innen- und Außentorx, Innenvielzahn und –keilzahn.
Die Auswahl bei den Kraftsteckschlüsselsätzen ist
  • auf der Antriebsseite identisch,
  • auf der Arbeitsseite meist jedoch auf robuste Formen wie Außensechs- und Außenzwölfkant, Innensechskant, Innen- und Außentorx, sowie Innenvielzahn und –keilzahn beschränkt,
was mit der Widerstandsfähigkeit bei großem Kraftaufwand durch die Verwendung von elektrischen und pneumatischen Schraubern zusammen hängt.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.