Die Frankfurter Schaufel zur Bodenbearbeitung und zur Beseitigung von Schmutz
Soll der Boden aufgegraben werden, ist die Frankfurter Schaufel die optimale Wahl. So ist es beispielsweise möglich, mit dem Gartengerät das Erdreich zu bearbeiten oder auch Schmutz, Sand, Kies und andere Schüttgüter zu heben, um sie zum Beispiel in einem
Eimer zu befördern. Das speziell geformte Schaufelblatt der
Schaufel spielt hierbei eine große Rolle.
Das spitz-rund zulaufende Schaufelblatt macht den Unterschied!
Ist die
Holsteiner Schaufel mit der geraden Vorderkante lediglich zum Heben von Erdmassen oder anderem Schüttgut geeignet, verfügt die Frankfurter Schaufel über ein leicht spitz-rund zulaufendes Schaufelblatt. Mit diesem Schaufel-Element wird es schließlich ermöglicht, auch in lockere Böden einzudringen, um diese beispielsweise auszuheben oder umzuwälzen. Diese Arbeiten können mit Modellen, wie der
Hallenser Schaufel, der Randschaufel oder der Grabenschaufel aufgrund des Blattes beispielsweise nicht durchgeführt werden.
Das Schaufelblatt sollte robust und langlebig sein
Ein robustes Stahlblatt mit Pulverbeschichtung trotzt Wind und Wetter, da es korrosionsgeschützt ist. Somit ist eine lange Lebensdauer gewährleistet. Ein Schaufelstiel aus Esche gewährleistet Elastizität und hohe Belastbarkeit, sodass er nicht schnell bricht. Auch ein Stiel aus Fieberglas besitzt Vorzüge, wie beispielsweise den Schutz vor Korrosion.
Schaufel mit oder ohne Aufbug
Zum Befördern von Schüttgut oder anderen Materialien ist eine Schaufel mit einem so genannten Aufbug anzuraten. Hierbei handelt es sich um einen Rand, der am oberen Spatenblatt zu finden ist und verhindert, dass das Material über den Rand hinaus herunterfallen kann. Gleichermaßen ermöglicht eine Schaufel mit Aufbug, dass nur so tief in das Erdreich eingedrungen werden kann, wie das Schaufelblatt lang ist.
Funkenfreies Werkzeug zur technischen Hilfeleistung
Als Rettungswerkzeug bewährt sich die
Frankfurter Schaufel (funkenfrei), wenn Materialien bearbeitet werden müssen, die in Brand geraten können. Als technische Hilfeleistung ist das Werkzeug daher beispielsweise bei der Feuerwehr, in der chemischen Industrie, in Bereichen von Pipelines oder auch für Minen-Ausgrabungen unverzichtbar. Das Besondere an der Frankfurter Schaufel (funkenfrei) besteht in dem Material: Sonderbronze (CuAl10Ni) oder Kupfer-Beryllium. Somit sind die Schaufeln auch nicht magnetisch.