Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Stapelstuhl

  Stapelstuhl  (1.328 Angebote unter 27.347.494 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stapelstuhl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stapelstuhl"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   89   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stapelstuhl
^

Stapelstuhl - optimale Besuchersitzmöbel

Die Nutzung von Stapelstühlen ist immer dann besonders empfehlenswert, wenn Sie den Stuhl nicht dauerhaft benötigen und platzsparend aufbewahren wollen oder müssen. Auch beim Reinigen des Fußbodens ist es hilfreich, wenn die Stühle einfach übereinander gestapelt werden können. Damit gewinnen Sie zusätzliche Lagerkapazitäten oder entsprechenden Freiraum für den Einsatz von Staubsauger oder Wischmopp.

Für alle Fälle gut gerüstet mit dem Stapelstuhl

Gerade bei Tagungen, Konferenzen oder Veranstaltungen mit großem Publikumsauflauf kommen erhöhte Anforderungen an die Anzahl der Sitzplätze auf Sie als Veranstalter zu. Um dabei gut gerüstet zu sein, ist es empfehlenswert, Stapelstühle parat zu haben. Diese sind kostengünstig und platzsparend aufzubewahren und können über dies hinaus leicht im gestapelten Zustand transportiert und verteilt werden. Aber nicht nur in großen Mengen machen sich die Platzwunder bezahlt, auch in Wartebereichen oder im Empfangsbereich Ihrer Firma können Sie mit Stapelstühlen Ihren Gästen und Besuchern immer einen schnell hergezauberten Platz anbieten. Ob Ihre Auswahl auf Stühle mit oder ohne Armlehne fällt, bleibt Ihnen überlassen.

Stapeln für mehr Sauberkeit und Platz

Gerade in Bereichen wie der Betriebskantine, in Schulen und Kindergärten und anderen öffentlichen Einrichtungen ist es wichtig, für die Reinigungsfirma optimale Voraussetzungen zur gründlichen Reinigung des Bodens zu schaffen. Stapelstühle müssen nicht erst mühsam hin- und hergeschoben oder gar unhygienisch auf dem Tisch platziert werden. Durch das Auftürmen an der Seite schaffen Sie ausreichend Platz, um aktiv zu werden. In Schulen und Kindertagesstätten ist es zudem ratsam, auf solche Stühle zurück zu greifen, da schnell zusätzliche Freiflächen für Aktivitäten gewonnen werden können.

Stapelstuhl - von gepolstert bis pflegeleicht

Die Eigenschaften des einzukaufenden Stapelstuhls sollten Sie an die Gegebenheiten und Ihre persönlichen Anforderungen anpassen.

Holz und Plastik

Für Kantinen und Sozialräume sowie Aufenthaltsräume in öffentlichen Einrichtungen wie Bahnhöfen oder in Schulen und Kindergärten eignen sich ungepolsterte, lackierte Naturholzstühle oder Plastikvarianten am besten. Sie können leicht abgewischt werden und sind besonders langlebig. Auch nach längerer Einlagerung können die Stühle leicht und schnell von Staub oder ähnlichen Verschmutzungen befreit werden, eine mühsame Polsterreinigung entfällt.

Polster

Bei Konferenzen oder auf Messen sind gepolsterte Stapelstühle die bessere Wahl. Ein gut gepolsterter ergonomischer Stuhl lädt Ihre Besucher ein und sorgt dafür, dass der Besucherstuhl als vollwertiges Sitzmöbel angenommen wird. Auch Empfangs- und Wartebereiche profitieren von einladenden und komfortablen Polstervarianten.

Mix

Gepolsterte Sitzflächen in Kombination mit Lehnen aus Holz oder Plastik sorgen dafür, dass entsprechender Sitzkomfort mit dem Anspruch einer leichten Reinigung der Lehne einhergeht. Besonders in Bereichen, in denen Sie nicht auf einen gepolsterten Stuhl verzichten wollen oder können, aber dennoch sicher gehen wollen, dass stetiges Bewegen und Greifen an der Stuhllehne nicht zu schwer zu entfernenden Verschmutzungen führt, sind willkommene Einsatzbereiche. In Büros mit starker Besucherfrequenz werden solche Stapelstühle häufig eingesetzt.

Reihenverbinder

Gerade bei Großveranstaltungen, in denen es wichtig ist, dass jeder Stuhl fest an seinem Platz verbleibt und kein Sitzchaos entsteht, sollten Sie darauf achten, dass die Stühle miteinander verbunden werden können. Bereits im Stuhlrahmen integrierte Reihenverbinder sorgen für ein einfaches und unkompliziertes Zusammenfügen der Stühle.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.