Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: hama spotlight, spotlights led, osram spotlight
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Spotlights

  Spotlights  (366 Angebote unter 27.720.666 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spotlights“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spotlights"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spotlights
^

Spotlights sorgen für zielgerichtetes Licht im Wohn- und Arbeitsbereich

Spotlights sind Wohnleuchten, die einzelne Punkte in Räumen punktgenau ausleuchten können. Einzeln eingesetzt, beleuchten sie gezielt und streuen das Licht nicht großflächig wie beispielsweise Decken- oder Wandfluter. Durch ihr in alle Richtungen verstellbares Gehäuse lassen sich Objekte zielgerichtet anstrahlen, neue Lichträume erschaffen oder bestimmte Raumabschnitte perfekt in Szene setzen. Das relativ grelle Licht kann aber auch schnell zu Blendungen führen, welche sich z.B. im Küchenbereich gefährlich auswirken können. Daher ist auf eine richtige Positionierung der Strahler zu achten, die sich zuweilen sehr aufwendig gestalten kann. Werden mehrere Spotlights gleichzeitig eingesetzt, können sie insgesamt auch großflächig für Beleuchtung sorgen. Spotlights werden einzeln oder im Rahmen eines Lampensystems an Wand oder Decke angebracht. Soll die Lichtquelle dezenter im Raum angebracht werden, kann auf Downlights, die eingebaut werden, gesetzt werden.

Eigenschaften von Spotlights

Ein herkömmliches Spotlight besteht meist aus einem schwenkbarem Kunststoff- oder Metallgehäuse, in dem eine Reflektorglühlampe eingefasst ist. Dieser Reflektor sendet einen ca. 30° breiten Lichtstrahl in die Umgebung aus, bei Spot-Flutern beträgt die Streuung des Lichts mehr als 30°. Je nach Bedarf bietet der Handel Spotlights mit einer Lampenleistung zwischen 1-400 W an. Eine Nummerierung der Lampengehäuse erleichtert dem Kunden zu unterscheiden wie viele freistehende Spots (Anzahl der Leuchtkörper) in ein Lampensystem integriert sind. Einige Lampenkonstruktionen können bis zu 10 Leuchtkörper aufnehmen.

Spotlight-Modelle

Die Vielfalt der Modelle ist breit gefächert, so reicht die Produktpalette von auffällig sperrig bis zu winzigsten Lichtpunkten. Neben den großen Schienen- und Seilsystemen werden auch Strahler für die Beleuchtung von Wänden-, Decken- oder Fußböden angeboten. Es gibt nicht nur Spots, die in die Hauswände integriert werden können, der Kunde hat auch die Wahl zwischen freistehenden Modellen oder praktisch überall einsetzbaren Klemmleuchten. Auch die Materialbeschaffenheit lässt keine Wünsche übrig: Das Lampengehäuse kann aus einfachem Kunststoff oder hochwertigem Stahl, Aluminium sowie Messing gefertigt sein. Die Formgebung des Spotgehäuses ist oft funktional gehalten. Es gibt aber auch Modelle die futuristische Anklänge haben oder einen in vergangene Zeiten zurückreisen lassen wie die runden Gehäuse aus matt poliertem Metall.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.