Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Sport-Navigationsgerät

  sport navigationsgerät  (40 Angebote unter 27.396.210 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „sport navigationsgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sport-Navigationsgerät"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema sport navigationsgerät
^

Sport-Navigationsgeräte sind praktische Helfer beim Training

Mit einem Sport-Navigationsgerät überwachen Sie Laufsport, Rad- und Schwimmtraining. Die Geräte kombinieren GPS-Navigation mit einer Pulsuhr. Nahezu alle Modelle zeichnen sich durch eine kompakte Größe, hohe GPS-Präzision und ihren guten Umfang an Features aus. Großzügig ausgestattete Modelle erlauben eine zuverlässige Überwachung der Vitalitätswerte und eine Höhenmessung.

Ein Sport-Navigationsgerät nutzen Sie als Trainer oder Sportler. Es ist kompakt wie eine Armbanduhr und wird am Handgelenk getragen. Je nach Gerätetyp lassen sich verschiedene Funktionen über ein Touchscreen Display oder Knöpfe anwählen. Ausgestattet ist das Navi für Sportler mit einem GPS-Empfänger. Im Training wird so eine Aufzeichnung von Geschwindigkeit, Entfernung und Zeit vorgenommen. Modelle mit barometrischem Höhenmesser ermitteln zusätzlich die Höhe und wetterbedingte Druckveränderungen. Für die Dokumentation und Auswertung des Trainings lassen sich die ermittelten Leistungs- und Positionsdaten speichern und später am Computer auslesen. Damit das Gerät vor Stößen und Kratzern geschützt wird, kann es mit einer speziellen Displayschutzfolie versehen werden.

Einfache Sport-Navigationsgeräte ohne Brustgurt

Für das Training mit einem einfachen Sport-Navigationsgerät werden die Geschwindigkeit, Zeit und Strecke per GPS und der Puls über das Handgelenk gemessen. Schätzen Sie die Bewegungsfreiheit beim Training, sind Modelle ohne Brustgurt gut geeignet. Das Gerät am Handgelenk ist alles was Sie vor dem Training schnell und einfach anlegen.

Sport-Navis mit Brustgurt

Sport-Navigationsgeräte zur präzisen Messung der Herzfrequenz arbeiten mit einem Brustgurt. Diesen legen Sie zusätzlich zur Pulsuhr beim Training an. Als Ausdauersportler nutzen Sie die zusätzlich zur normalen GPS-Pulsuhr ermittelten Daten, um Ihre Herzfrequenz und den Kalorienverbrauch zu überwachen und um Überlastungen im Training zu vermeiden. Brauchen Sie die erweiterten Trainingsdaten einmal nicht, haben Sie die Möglichkeit auch nur das Hauptgerät am Handgelenk anzulegen.

Wasserfeste Sport-Navis

Navis für Sportler mit und ohne Brustgurt gibt es auch mit Wasserschutz. Dieser ermöglicht die Überwachung des Schwimmtrainings. Das wasserfeste Sportler-Navi nutzen Sie in Kombination mit einer Halterung fürs Fahrrad auch beim Radtraining im Regen. Das wasserfeste Sport-Navigationsgerät ist dann die Wahl, wenn Sie ein komplettes Triathlon-Training überwachen.

Tipps für die Wahl von Sport-Navigationsgeräten

  • Geräte mit Brustgurt zur Überwachung der Herzfrequenz helfen Fehleinschätzungen der Leistungsfähigkeit vermeiden und das Training professionell zu dokumentieren.
  • Für ein Radtraining bei Wind und Wetter oder für ein Training im Wasser verwenden Sie ein Sport-Navigationsgerät mit Wasserschutz.
  • Wünschen Sie lediglich Basisdaten und bevorzugen einen hohen Tragekomfort sowie ein schnelles Anlegen des Gerätes ist ein Sport-Navigationsgeräte ohne Brustgurt empfehlenswert.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.