Speedminton - Tennis, Squash und Badminton in nur einer Sportart
Tennis, Squash und Badminton gehören seit vielen Jahren zu den beliebtesten Rückschlagspielen der Welt. Seit 2001, als Bill Brandes die Sportart Speedminton erfunden hat, müssen sich Sportbegeisterte allerdings nicht mehr für eine der drei Sportarten entscheiden, denn Speedminton kombiniert Tennis, Squash und Badminton gleichermaßen - und sorgt damit für viel Spaß und Abwechslung.
Wie wird Speedminton gespielt?
Im Gegensatz zu den anderen genannten Sportarten gibt es bei Speedminton - von einigen im Übrigen auch als Speed-Badminton bezeichnet - keinen festgelegten Spielfelduntergrund. So kann auf Tennisplätzen, Rasenflächen, Straßen oder Sand gespielt werden. Das Spielfeld besteht dabei aus zwei Quadraten, die sich in einem Abstand von 12,8 m gegenüber liegen. Die Seite eines Quadrats ist 5,50 m lang, ein Netz wird beim Spielen nicht benötigt. Wie bei vergleichbaren Sportarten auch wird natürlich mit zwei Schlägern gespielt, die eine Länge von 58 bis 60 cm haben und in ihrer Bespannung unter Umständen je nach Körpergröße, Kraft und Spielertyp variieren können.
Die
Bälle sind wesentlich windstabiler und schneller als herkömmliche Federbälle, Speedminton ist also nur bedingt von den Witterungsbedingungen abhängig. Und selbst wenn es unter freiem Himmel am Abend dunkel wird, dann ist der Ball (auch
Speedertube genannt) dank einsetzbarer Leuchtstäbe nach wie vor gut zu sehen.
Die Spielregeln
Ein Spielsatz von Speedminton endet im Normalfall mit 16 Gewinnpunkten. Bei einem Stand von 15:15 läuft der Satz in der Verlängerung weiter, hierbei werden dann zwei Punkte Vorsprung zum Satzgewinn benötigt. Insgesamt werden drei Gewinnsätze gespielt. Die Regeln lassen sich schnell verinnerlichen, gepunktet wird beispielsweise dann, wenn der Ball im Aus landet, man direkt in das Feld des Gegners trifft oder mit dem Speeder den Körper seinen Gegenübers streift. Diese Regeln können aber auch vom Veranstalter eines Turniers geringfügig angepasst werden.
Vereine und Turniere
Speedminton stellt eine ideale Sportart dar, um beispielsweise in Schulen oder Vereinen Turniere zu veranstalten. Dazu wird nur eine
Spielfeldmarkierung, eine ausreichende Anzahl von Schlägern sowie eine Vielzahl von Bällen benötigt. Seit einiger Zeit finden auch offizielle Turniere statt, auch kann sich Speedminton an einer wachsenden Zahl fester Gruppierungen erfreuen.