Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Spülmaschine bei Mercateo online kaufen (2 gefilterte Angebote unter 9.183.198 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spülmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Neff
S41M50N4EU
€ 701,25*
pro Stück
 
 Stück
Neff
S21M50N4EU
€ 677,17*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: Alle   
Weitere Informationen zum Thema Spülmaschine
^

Glanz auf der ganzen Linie

Geschirrspüler erleichtern die Arbeit in Büros, dem Gastgewerbe oder in öffentlichen Einrichtungen. Einige grundlegende Dinge gilt es zu beachten, um den richtigen Geschirrspüler für seine Ansprüche auszuwählen. Wählen Sie die passenden Funktionen für sich.

Bauform

Alleinstehende Geräte werden in den meisten Unternehmen genutzt. Wer allerdings eine kleine Küchenzeile mit Mikrowelle für seine Mitarbeiter bereithält, greift auch gern auf Einbaugeräte zurück.

Auch bei Einbaugeräten gibt es Unterschiede. Vollintegrierbar, integrierbare oder dekorfähige Geschirrspüler lassen sich bis hin zur Türklappe dem Dekor der Küche anpassen. Während bei unterbaufähigen Geräten lediglich die Oberplatte entfernt und die Maschine unter die Arbeitsplatte der Küche gebaut wird. Die Türklappe bleibt hier ohne zusätzliches Dekor.

Immer das richtige Spülprogramm

Spülmaschinen verfügen über mehrere Spülprogramme. Ihr Bedarf an Programmen richtet sich nach dem Einsatzgebiet.

  • Intensivprogramm:

    Das Intensivprogramm ist für den Gastronomiebereich unentbehrlich. Verkrustete Töpfe und Pfannen werden super gereinigt. Wer nur Teller oder Gläser spült, kann aber darauf verzichten.
  • Standardprogramm:

    Normale Verschmutzungen an Service und Besteck werden bei Temperaturen zwischen 55 und 65°C sicher entfernt. Keine Spülmaschine sollte auf dieses Programm verzichten, ob in der Großküche, dem Büro oder der Gastronomie.
  • Schnellprogramm:

    Das Schnellprogramm wird genutzt, wenn leicht verschmutztes Geschirr wie das Kaffeegedeck und Gläser schnell sauber werden sollen, damit erneut eingedeckt werden kann. Auch Geschirr in Eisdielen oder Cafés muss schnell wieder zur Verfügung stehen.
  • Vorspülen und Einweichen:

    Dieses Programm zeichnet sich als besonders sinnvolle Funktion für Restaurantbesitzer und Cateringfirmen aus. Extrem hartnäckige Verkrustungen beispielweise an Auflaufformen werden restlost entfernt. Bodensätze auf Platten und in Suppentöpfe, welche häufig und lange der Warmhalteflamme ausgesetzt sind, werden schonend gelöst.
  • >Sparprogramm:

    Die Reinigung des Sparprogramms entspricht ungefähr dem Normalprogramm. Der Vorteil von Sparprogrammen liegt in der kürzeren Laufzeit in Kombination mit dem richtigen Geschirrspülreiniger. Somit sparen Sie nicht nur Zeit sondern auch Wasser und Energie.
  • Automatikprogramm:

    Hier werden die Wassermenge und der Energieverbrauch (Temperatur) dem Verschmutzungsgrad und der Belademenge angepasst.

Beladen muss keine Herausforderung sein

Auf dieses Kriterium sollte jeder Käufer achten!

Die meisten Geschirrspüler verfügen mindestens über zwei Geschirrkörbe. Wählen Sie einen höhenverstellbaren Oberkorb, um auch bei größeren Geschirrteilen genug Platz im unteren Bereich zu haben. Ein komplett entnehmbarer Oberkorb ist am Besten, wenn Backbleche oder große Bräter schnell gereingigt werden sollen. Teleskopauszüge ermöglichen den Platz bequem bis in die hinterste Ecke auszunutzen.

Zusatzfunktionen für Profis

  • Wechsel-Spülen:

    Hierbei wird abwechselnd ein Korb mit Wasser besprüht. Die andere Hälfte weicht ein und das Geschirrspülmittel kann in dieser Zeit seine Wirkung zeigen. Eine verbesserte Reinigungsleistung und ein geringerer Wasserbedarf sind die Vorteile dieser Technik.
  • Glasschontechnik:

    Wer oft Gläser spült und diese nicht nachpolieren will, ist mit dieser Funktion besonders gut beraten. Mit einer Glasschonfunktion werden Gläser sanft zu neuem Glanz gebracht. Durch eine automatische Regulierung der Wasserhärte und Vermeidung von Temperatursprüngen werden selbst geschliffene und sensible Gläser schonend gereinigt. Weder Glaskorrosion noch ein hässlicher Belag durch die Trocknung bleibt zurück.
  • 3 in 1 Funktion:

    Sie verwenden gern kompakte Tabs die den Klarspüler bereits enthalten? Dann ist die 3 in 1 Funktion für Sie wichtig. Die Spülmaschine passt sich automatisch den besonderen Anforderungen der Tabs an und stellt sicher, dass alle Komponenten des Reinigungsmittels optimal wirken können.
  • Beladungssenorik:

    Die Beladungssensorik ist empfehelnswert für alle, die den Geschirrspüler nicht immer ganz voll bekommen oder häufig Töpfe spülen. Mit dieser Technik wird die Frischwasserzufuhr automatisch angepasst, so dass Wasser bei Unterauslastung des Geschirrspülers gespart wird. Auch umgefallende Töpfe werden mit diesem Programm sauber.

Energiesparklassen

Es gilt A statt D. Mit Geräten der Energiesparklasse A, A+ oder gar A++ sind Sie optimal beraten. Wenn Sie häufig Geschirr spülen, macht sich eine solche Energieeffizienzklasse bei der Jahresendabrechnung der Nebenkosten besonders bezahlt.

Hygiene und Pflege

Auch ein Geschirrspüler muss gepflegt werden. Besondere Reinigungssalze pflegen schonend während des Geschirrspülgangs die Spülmaschine. Ein Spülmaschinendeo verhindert unangenehme Gerüche aus der Spülmaschine. So riecht es gleich nach dem Spülgang frisch in der Küche und das Ausräumen macht wieder Spaß!

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Spülmaschine, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG