| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Signalstreifen"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Signalstreifen | | | Haftstreifen - Wiederfinden leicht gemacht
Haftstreifen sind sozusagen der kleine Bruder der Haftnotizen. Mit ihnen wird das Markieren, Organisieren und Wiederfinden von Seiten, Textpassagen oder anderen wichtigen Inhaltspunkten so einfach wie nur möglich. Mit Haftstreifen können Sie gezielt auf etwas verweisen, ohne dass nach dem Ablösen noch erkennbar ist, dass Sie eine Markierung vorgenommen hatten. Spurloses Wiederablösen gehört genauso zu den Vorteilen wie die Möglichkeit der Beschriftung und der sichere Halt.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten von Haftstreifen
Im Büro, beim Lernen, zur Vorbereitung von Vorträgen und Vorlesungen oder einfach nur als Gedankenstütze, in sehr vielen Bereichen sind Markierungen an Unterlagen, in Büchern und Ordnern notwendig. So kann der Haftstreifen im Ordner auf ein offenes Angebot verweisen oder aber den fehlenden Krankenschein in der Personalakte sofort erkennbar machen. Die Stelle, an der die Unterschrift Ihres Chefs nötig wird, ist auf dem Dokument sofort zu sehen und das Unterschreiben geht schneller. Auch kann ein Abschnitt, der zitiert werden soll, hervorgehoben werden, um bei Vorträgen schnell und sicher die passende Passage wieder zu finden. Haftstreifen sind demnach ein nützlicher Helfer in den verschiedensten Bereichen.
Form der Haftstreifen
Unterschiedliche Breiten und Längen sorgen dafür, dass Sie den Haftstreifen an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Die Größe dieses Notizpapiers ist insbesondere dann wichtig, wenn auf dem Haftstreifen zusätzliche Vermerke und Randnotizen vorgenommen werden sollen. Damit der Text ausreichend Platz findet, ist der Haftstreifen in unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich. Sie können beispielsweise Kurzvermerke wie Telefonnummern anbringen, die zum Vorgang gehören. Zur Kennzeichnung ohne Beschriftungsmöglichkeit reichen auch besonders schmale Ministreifen aus. Kleinformatige Unterlagen sind ein gezielter Einsatzbereich für die schmalen Streifen, sie ermöglichen es, bei kleinen Schriftgrößen die Abschnittsmarkierung punktgenau zu setzen.
Nutzen Sie die unterschiedlichen Farben
Unterschiedliche Farben sorgen dafür, dass sich die Haftstreifen optimal in Ihr Organisationssystem einbinden lassen. Durch grelle Farben werden Sie nicht übersehen. Diverse Farben sorgen dafür, dass es nicht zu Verwirrungen kommt, wenn zu verschiedenen Thematiken Markierungen vorgenommen werden sollen. Zusammengehörende Seiten bekommen einfach die gleiche Haftstreifenfarbe und Sie wissen sofort, was sich bei der Streifenmarkierung befindet.
Symbolträchtig
Um auf Unterlagen bestimmte Stellen besser auszuweisen, werden Haftstreifen mit Pfeilen verwendet. Diese Motivhaftstreifen weisen den Betrachter in die richtige Richtung. Die Stelle, an welche die Unterschrift gesetzt werden muss, wird sofort und ohne zu suchen gefunden. Auch eine wichtige Information kann so deutlich kenntlich gemacht werden. So wird nichts übersehen und die Bearbeitung kann schneller erfolgen. Ihr Vorgesetzter kann Ihnen auf diese Weise auch einfach bestimmte Stellen in den schriftlichen Ausführungen kenntlich machen, die Sie überarbeiten sollen.
Haftstreifen vs. Textmarker
Der entscheidende Vorteil von Haftstreifen ist die Möglichkeit, die Markierung spurlos wieder zu entfernen. Während Textmarker unwiderruflich auf das Papier aufgebracht werden, kann durch Haftstreifen die farbliche Hervorhebung später entfernt werden, so dass weder die Seiten noch das Schriftbild beschädigt werden. Der besonders leicht lösbare Kleber mit Haftkraft ermöglicht dies. Textmarker sind auch nur für Markierungen auf Papier geeignet und weisen nicht über den Rand hinaus auf die bestimmte Stellen hin.
Haftstreifenspender sind praktisch
Damit die Haftstreifen immer greifbar sind, gibt es entsprechende Haftstreifenspender, die auf Ihrem Schreibtisch platziert werden können. Durch diese Bereitstellung der Haftstreifen wird das Entnehmen der einzelnen Streifen besonders einfach, da der obere Streifen immer gesondert mit vorgezogen wird und so einfach zu greifen ist.
|
|
| | | |