Siegelstempel sind seit Hunderten von Jahren etwas Besonderes
Siegelstempel haben eine lange Geschichte und bürgen für die Echtheit der Dokumente und des Absenders. Siegelstempel werden nicht nur von Fürsten und Königen als Staatssiegel, sondern auch von Adligen oder Staatsorganen als Behörden-, Gerichts- und Notariatsamtsiegel, in der Kirche und im Militär und überall da verwendet, wo Informationen nicht verfälscht werden dürfen und den Empfänger sicher erreichen müssen. Heutezutage werden Siegelstempel zusätzlich auch gerne aus Imagegründen von Unternehmen genutzt. Sie bürgen für Sicherheit und die Individualität von Dokumenten.
Die Gestalt des Siegelstempels richtet sich nach der Verwendung
Siegelstempel werden in Zusammenhang mit Wachs oder speziellem
Siegellack verwendet, um einen
Briefumschlag zu verschließen oder eine
Urkunde zu verifizieren. Von daher ist der Siegelstempel von dem Emblem her ein Negativ, dass erst durch den Aufdruck im Lack in ein positives Bild verwandelt wird. Siegelstempel, die stattdessen mit Tusche verwendet werden können, besitzen eine Stempelplatte mit einem positiven Emblem. Deshalb werden diese
Stempel gerne in eleganten Schatullen mit unterschiedlichen Stempelplatten, Wachs oder Siegellack, verschiedenen Tuschefarben und
Stempelkissen angeboten, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Um die Empfänger nicht zu verwirren, macht es Sinn, nur ein Siegel zu verwenden und Hilfssiegel deutlich abzugrenzen und vor dem Einsatz anzukündigen.
Zu den Bedeutungen der Siegelabdrücke gibt es viele Informationen
Was genau ein Siegel zu sagen hat, hängt vom Verwender und seiner Geschichte ab. Sehen Sie drei Raben, einen Helm und ein Schild, ist dies das Siegel eines Ritterstandes aus dem zwölften Jahrhundert, der seither seine Herren mit Herz und Verstand verteidigt und sich ebenso einsetzt. In der Geschichte gibt es viele interessante Informationen, die Sie bei der Auswahl der richtigen Siegelplatte berücksichtigen sollten, um nicht versehentlich die Gegenseite nachzuahmen, nur weil etwas nett aussieht. Nahezu alle Grafiken können mittlerweile auf Siegelstempelplatten dargestellt werden.
Der Siegelstempel von Kopf bis Fuß
Auch ein Siegelstempel besteht aus einem Griff und einer Stempelplatte. Die Materialien können je nach Status und Einsatzzweck erheblich variieren. Goldene Stempel haben sich nicht lange in der Verwendung gehalten, weil das Material zu weich ist und schnell unbrauchbar wird. Sehr bewährt hat sich ein Griff aus edlem, stabilen Holz und eine Platte aus Messing. Die Stempelplatte eignet sich sowohl vom Material her zum Stempeln als auch zum Prägen von Emblemen in Wachs oder Lack. Die Kombination von Holz und Metall vermitteln zudem den Eindruck eines edlen Werkzeugs.