| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Sichtbox"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Sichtbox | | | Der Sichtlagerkasten für den schnellen Zugriff auf Kleinteile
Der Sichtlagerkasten ist ein Behälter, in dem man Büroartikel und Kleinteile jeder Art, beispielsweise Werkzeuge sicher verstauen kann. Sichtlagerkästen verfügen über eine Frontöffnung, die den Blick auf den Inhalt freigibt. An den Kästen können Beschriftungen angebracht werden, was zur Ordnung und Archivierung von Gegenständen oder Teilen beiträgt. Sichtlagerkästen lassen sich einfach stapeln und können damit optimal in Regalen oder Regalschränken platziert werden.
Diverse Bezeichnungen, die Unterschiede im Aufbau
Der Sichtlagerkasten wird auch als Sichtbox oder Magazin bezeichnet. Ein Schubladenmagazin besitzt meist eine geschlossene Front aus transparenten Material und ist für relativ kleine Teile wie etwa Schrauben und Muttern oder Dichtungsringe vorgesehen. Sichtlagerkästen bestehen meist aus Kunststoff, können aber auch aus Metall gefertigt sein. Schwere Einzelteile aus Metall wie etwa Ventile für Industriearmaturen bedürfen einer stabilen Umgebung, weshalb hier Stapelboxen bevorzugt werden. Leichte Einzelteile aus Kunststoff wie Schlauchteile, Schlauchverbinder oder Schrumpfschläuche können dagegen auch noch in größeren Mengen in Kunststoffboxen aufbewahrt oder vorgehalten werden.
Vorüberlegungen zur Anschaffung
Zum einen müssen die Einzelteile natürlich in den Sichtlagerkasten passen, weshalb man auf Höhe, Breite und Tiefe achten sollte. Zum anderen sollte man sich den Standort überlegen und wie viele der Kästen man benötigt. Während in einer Produktions- oder Lagerhalle ausreichend Platz vorhanden ist, wird der Platz in den Fahrzeugen der Servicetechniker meist recht schnell knapp, weil zu den Sichtkästen für Ersatz- bzw. Verschleißteile auch noch Platz für Werkzeuge, Leitern oder Prüfgeräte bleiben muss.
Zubehör
Sichtlagerkasten sind nicht immer stationär untergebracht. Soweit ein regelmäßiger Standortwechsel erforderlich wird, macht sich ein Beistellwagen bezahlt. Ergänzend können außerdem Klappen und Scheiben sowie Trennstege und Deckel erworben werden. Diese machen es möglich, die Kästen in ihren Innenbereichen zusätzlich aufzuteilen oder auch abzudecken.
|
|
| | | |