Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sicherungsringzangen

  Sicherungsringzangen  (1.458 Angebote unter 27.646.432 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sicherungsringzangen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   98   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sicherungsringzangen
^

Sicherungsringzangen ermöglichen die präzise Montage von Ringen auf Wellen

Die Sicherungsringzange ist speziell dazu konzipiert. Ringe auf Wellen oder Bohrungen zu montieren. Ganz wichtig ist, dass die Zangen dabei sehr präzises Arbeiten und während des gesamten Montageprozesses eine sichere Fixierung der Ringe auf den Spitzen der Backen gewährleisten. Kleine, zylinderförmige Spitzen sind oft keine Seltenheit, wenn es nicht gerade um Greifringe geht.

Was bei der Arbeit mit Sicherungsringzangen zu beachten ist

Die passende Art der Zange hängt auch hier von dem Arbeitsgang ab. Sprengzangen drücken beim Einsatz die Enden des Sicherungsrings zusammen. Wenn man aber einen Sprengring von außen in die passende Nut setzen will, müssen der Sprengring bei der Montage gespreizt werden. Wellen sind häufig geschmiert und damit ist die Arbeitsumgebung ölig und glatt oder der Arbeitsort nicht gut zu erreichen. Werden jetzt die Sicherungsringe zu wenig geklemmt, dann führt dies zu Verwindungen von Ringen, was unter Umständen ein mehrfaches Nachjustieren erforderlich macht.

Welche Modelle sind wählbar?

Sicherungsringzangen für Außenringe

Außenringe besitzen meist Ösen nach außen an der Öffnung für eine leichtere Bearbeitung. Der Ring wird auch Seegerring genannt. Es gibt spezielle Außensicherungsringzangen, deren Backen genau in diese Ösen passen. Die Zange kann an der Spitze gerade, abgewinkelt (45 oder 90 Grad) ausgeformt sein. Um den Ring nicht kaputt zu machen, sollte man auf den minimalen und maximalen Ringdurchmesser achten. Abrutschsichere Spitzen und eine Rückholfeder sind auf alle Fälle von Vorteil.

Sicherungsringzangen für Innenringe

Innensicherungsringzangen besitzen ebenfalls Präzisionsspitzen, die gerade oder im Winkel angebracht sind. Der Unterschied zwischen Innenring und Außenring ist ausschließlich der Sitz der Ösen. Die Ösen sind hier innen angebracht. Sprengringe besitzen auch eine kleine Öffnung, allerding sind meistens keine Ösen vorhanden. Hier benötigt man Sicherungsringzangen für Greifringe.

Sicherungsringzangen für Greifringe

Die Sprengringe sitzen in Nuten von Bohrungen und besitzen daher meist keine Ösen, an denen man sie greifen kann. Die Greifringzangen zeichnen sich hier daher durch eine stabile, abrutschhemmende Spitze aus.

Das Material

Die Zange und Griffe sollten aus Chrom-Vanadium-Edelstahl oder Hochleistungsstahl bestehen. Je nach Arbeitsplatz ist eine VDE-Isolierung des Griffs von Vorteil.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.